领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

东莞市德崧电子有限公司

2022-05-13 14:52:43阅读量:2195

D-SWITCH东莞市德崧电子有限公司是一家面向全球提供持续可信赖的电气开关解决方案和服务的国家高新技术企业。公司坚持环保理念,一直致力于开发符合REACH及无卤素多样化开关的创新产品,以减少碳排放和能源的消耗。企业先后通过ISO9001:2015质量管理体系认证及知识产权管理体系认证、TUV(欧规)、CTUVUS(美规)、CCC、CE等多种安规认证,此外还特别设立了IP67/IP68等级的防水开关生产线,以满足工业和户外设施更严苛环境的应用,我们为电子工业界提供几千种不同规格之电气开关产品。产品应用于汽车工业/电动车行业/医疗检验设备/自动化设备/通讯设备/家用电器/仪器仪表/健身美容器材/航空/国防/交通轨道等领域。


    

 


公司产品涵盖按钮开关、金属按钮、防水开关、轻触开关、翘板开关、拨码开关、钥匙开关(电源锁)、家电开关、汽车组件、信号指示灯等,集合了产品研发、模具开发、配件加工、自动化生产、测试检验、销售接待等完善的体系,“D-SWITCH”品牌已成为中国电气开关行业内具有影响力的品牌。公司的防水型开关通过TUV IP67/IP68 防水等级测试,销量在国内电气开关市场占有绝对的市场份额,是国内中高端用户的优选产品;公司先后获得“国家高新技术企业”“广东省守合同重信用企业”“广东省网商协会理事单位”“产学研合作基地”等荣誉称号,在电气开关行业中奠定了专业地位。



      

高新证书                                                                                                    守重证书




  

金属按钮开关TUV IP67测试证书


  

金属按钮开关TUV IP68测试证书


公司经过制程改造与技术创新,快速成为电气开关行业的科技型技术企业,公司拥有独立的电气开关研发中心及产品试验室;精细化管理的模具生产中心及产品生产制造园区。公司专注于生产各种IDM及ODM开关产品,并获得了多项知识产权专利,我们始终坚持以创新理念为指引;以精密制造为基础;以客户需求为导向,在全球范围内为客户提供更专业更快捷的服务。未来,德崧将朝国际化、专业化、及多角化的方向迈进,以宏观的视野跨步国际、以专业能力领导产品品质、以多元思想面对市场挑战,并积极提升品牌形象,成为您更信赖的合作伙伴!


  


愿景:成为全球领先的电气开关综合技术服务商

使命:向全球提供持续可信赖的电气开关解决方案和服务,全力帮助客户取得成功。

价值观:成就客户,质量为先,诚信敬业,创新超越,团队协作

经营理念:  为客户创造价值,为员工谋求发展,为社会承担责任

品牌价值:  绿色节能、持续创新、可靠全面、合作共赢




汽车工业开关的应用

德崧(D-SWITCH)在汽车工业领域里公认的可靠、高性能、高品质的开关来为其创新的应用和设计提供动力,汽车开关的核心价值在于其产品公差、触觉按需、声学适应、环境和工艺密封, 以及机械或电气接口集成等特点, 而我们都成功将以上各点交付给客户。德崧(D-SWITCH)的汽车开关组合包括四个关键领域:内部控制,包括一键启动开关、电瓶断电开关、座椅加热开关或顶部灯控制开关;门禁管理,包括钥匙开关、门锁、车门紧急制动开关;动力总成及电线功能,包括充电枪、充电接插头、电子停车制动和换档器;和内部检测,包括遮阳板、手套箱和座椅安全带开关。产品的可靠性和无与伦比的定制设计能力, 使德崧(D-SWITCH)成为可以承受现代车辆所代表的恶劣环境的开关选择之一, 为设计成功奠定了坚实的基础。  


  


德崧(D-SWITCH)汽车组件开关包括有:车门紧急制动开关、指拨开关、启动开关、翘板开关、电瓶开关、充电枪、充电连接器、信号指示灯。


    


工业机器人领域应用

工业机器人行业的产品和应用有几个必要的要求:它们必须在高水平上执行, 比其他行业的典型产品寿命更长, 最重要的是具有弹性。每个工业环境都是苛刻的, 产品和组成部分必须做好准备。在当下, 工业机器人领域依靠德崧(D-SWITCH)提供耐用、高性能和高品质的开关。德崧(D-SWITCH)拥有行业成功的经验, 提供配合工业自动化、安防与安保、交通轨道、医疗设备、能源与公用事业及测试与测量的设计需求的开关组合。凭借业界所需的可靠性, 最广泛的可用开关组合, 以及可帮助客户创建任何开关的无与伦比的定制设计功能,德崧(D-SWITCH)仍然是业界的领先者。


  


安防领域的应用

安防行业在过去十年中经历了巨大的变化。除了增加了复杂性,随着越来越多的功能被加进不断缩小的设备中 , 功能要求和对耐磨损及耐撕裂性的期望意味着设备的所有组件都必须被构建为高寿命以及防水防腐。在德崧(D-SWITCH),  所有为消费者设计和被使用的产品都需要可靠, 能够承受恶劣条件和常规、重复的使用。从全天24小时服务的摄像头、智能家居、监控视频控制器,以及经常受碰撞和震动的智能安全手表, 新型消费产品伴随的可靠性和性能预期都很高。德崧(D-SWITCH)具有广泛的开关组合和无与伦比的定制设计能力, 可确保安防产品设计师能够为其特定的创新设计找到合适的开关。无论是设计智能楼宇、智慧交通、平安城市、机器安全防护、智慧消防产品,安防护理设备, 通过德崧(D-SWITCH), 您可以轻松地找到最适合您的设计的开关。


    


自动化设备的应用

在各行各业中, 自动化行业是多变且复杂的行业。从用于先进制造、医疗设备、食品工业、城市建设和维持基础设施的智能设备, 这些都离不开品类繁多的开关和解决方案来确保其正常工作。整个行业的共同点之一是它们始终需要通过开关、按钮和控制杆为设备提供动力,这正是德崧(D-SWITCH)的作用所在,我们可靠的高性能优质开关可以帮助自动化工程师迎面任何设计难题。


 

医疗设备的应用

德崧(D-SWITCH)医疗设备开关是熟练的外科医生与其先进的微创手术工具中有源部件的接口,是护士在使用关键诊断工具或患者监护设备时所期待的触觉的幕后推手,医疗设备开关是患者在启动家庭保健设备时接收到的感受。在使用血糖测试仪和给药系统进行测试或提供关键药物时, 我们的开关提供了舒缓的触感,我们是医疗设备开关的领先供应商。我们广泛的开关产品系列都是高质量, 拥有卓越性能和长寿命周期, 这使我们成为您设计关键任务医疗设备的首选,医疗开关需要在质量、卓越的电气性能和一致的专业感觉上给人留下第一印象。,德崧(D-SWITCH)医疗设备开关的设计和制造能在这几方面给使用者难忘的第一印象, 并始终如一地每次都穏定运作。


  

 

德崧(D-SWITCH)有医疗开关产品线, 强调灭菌安全产品,用于操作和控制医疗设备的开关必须体积小, 在某些情况下能够抵抗体液;灭菌安全, 高压灭菌安全, 并通过生物兼容性测试。产品的设计考虑了医疗应用需求,除了行业领先的开关产品组合和医疗开关产品线外, 我们还可以定制任何开关, 以满足最苛刻的客户要求,可以为您的产品组合中进行触觉匹配,当您公司的声誉面临严重风险时, 是时候转而采用德崧(D-SWITCH)医疗设备开关了。


  


通讯设备的应用

人们对于通讯设备和服务器具有很高的期望,考虑到当今基础设施的费用 ─ 以及此类设备在当今全球经济运行中的重要性 ─ 企业需要确保系统和网络每次都按计划运行,此设备的组件也应保持相同的标准。在德崧(D-SWITCH),我们深知服务器和通讯设备的正常运行至关重要,服务器、数据存储设备、调制解调器、基站和路由器中的组件需要能经得住重复使用, 因为企业访问关键应用程序和赖以生存的重要数据, 都取决于它。


  


高铁轨道交通的应用

在各行各业中, 运输业是少有的多变且复杂的行业,从用于城市建设和维持基础设施的重型设备, 到搭载我们前往最新旅行目的地的飞机、高铁、火车乃至用于娱乐的个人越野车, 这些都离不开品类繁多的开关和解决方案来确保其正常工作。德崧(D-SWITCH)先后与中国中车公司-中车资阳机车合作开发出高铁机车遥控系统系列开关,整个行业的共同点之一是它们始终需要通过开关、按钮和控制杆为车辆提供动力,这正是德崧(D-SWITCH)的作用所在,我们可靠的高性能优质开关可以帮助设计工程师迎面任何设计难题。


  

  


测量仪器领域的应用

在制造、电信/数据通信、公用事业、汽车和医疗等诸多行业,高性能的测试和测量设备发挥着关键的作用。不论是用于实验室、汽车维修车间还是施工工地,这些产品都需要在严酷的环境中可靠地运行,用于启动、通过程序指令控制和运行这些设备的开关必须同样可靠地运行。


  

 


推荐产品

1. IP68防水金属开关

https://item.szlcsc.com/3407369.html

https://so.szlcsc.com/global.html?k=pbm-19m&hot-key=TAJA226K006RNJ

https://item.szlcsc.com/3407440.html


2. 新能源汽车按键开关

https://item.szlcsc.com/3407366.html

https://item.szlcsc.com/3407363.html

https://item.szlcsc.com/3407368.html


3.16mm短款金属开关(三色)

https://item.szlcsc.com/2979765.html


4.30mm轻触金属开关

https://item.szlcsc.com/2979767.html



声明:本文内容及相关素材由D-SWITCH(德崧)提供并授权发布,如发现内容存在侵权、版权争议或其他相关问题,联系立创商城我们将及时核实并处理。

广告图片