领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

基于STM32的电脑状态显示仪

2022-03-21 14:10:19阅读量:2624

本文作者:立创开源硬件平台 OSHWHub 用户@freeak_miku,禁止商用,未经许可禁止转载,点击查看原文章


1、工程描述


基于b站UP主@日出东水Studio 的视频。项目使用AIDA64extreme作为上位机,采用STM32F103C8T6核心板作为控制器,基于Arduino重新编写的项目程序。


改进内容



1、使用AIDA64extreme作为上位机软件,可获取包含CPU、内存、GPU、电池电压、硬盘使用率等更多参数信息,可自行修改程序DIY,创造更多可能。

2、采用串口通信,通过USB口与电脑连接,无wifi网卡的台式电脑也可使用。

3、STM32F103C8T6核心板作为控制器。

  • 因每台电脑的USB口输出电压存在差异,不一定都为标准的5V输出,在使用PWM模拟DAC输出时会影响输出准确性,故没有选用基于5v单片机的Arduino NANO或是UNO作为控制器。(当然也可以外部提供给NANO、UNO稳定的参考电压,相对较为麻烦)。STM32F103C8T6核心板内置有3.3v稳压芯片,可以保证DAC输出相对精准,不受电脑USB电压影响。

  • 由于ATmega328P单片机价格上涨,国产的Arduino NANO价格已经接近30元了,STM32F103C8T6核心板价格停留在20左右,比较经济。

4、采用Arduino IDE编写程序,没有复杂的寄存器配置,程序易于修改。(其实是作者keil和cubemx用不好)

5、支持程序校准和微调电压表,提高适配性。


所需工具

  • 电烙铁

  • 杜板线

  • 任意的USB串口下载器,推荐CH340

  • Micro USB数据线


所需器件

  • STM32F103C8T6核心板一块

  • 两块91C4型号的电压表(需购买3V量程版本)





2、制作过程


1、搭建STM32的Arduino开发环境


注意事项:

  • 刷booloader时候需要核心板把boot0插到1的位置,boot1插到0的位置,刷写成功后需要复原到都接0的状态

  • 安装好Arduino_STM32包,并安装好驱动后,需要在Arduino开发板管理器中而外安装Arduino SAM Boards的支持



  • 程序下载需按照如下选择单片机型号及串口(成功安装好驱动,并将开发板通过板载micro USB连接电脑后,可以识别到maple mini这个串口)




2、程序刷入

打开工程附件中“程序”文件夹中的“CPURAMGET.ino”,按照第一点中的说明,进行程序下载。


3、表盘制作

  • 可使用原作者的PHOTOSHOP文件,替换背景,制作自己喜爱的表盘

  • 没有彩色打印机的朋友,也可以使用黑白打印机进行打印(如果打印图片过淡,可以适当调整下对比度和亮度)



  • 如果没有彩色打印机又想制作彩色表盘的,推荐某宝上搜索“照片冲印”服务(8寸(6R,15.2*20.3cm)的冲印包邮价格2块多,相当经济)





4、表盘裁剪制作

将91C4电压表拆开,并取出原先的金属表盘,依据表盘的形状用剪刀裁剪打印好的表盘图片,将裁剪好的表盘图片使用胶水粘贴在原先金属表盘的表面,装回电压表,并调整安装位置,确保指针与0点对其,且表盘不会干涉指针运动。


5、依据连接示意图,将STM32核心板的PA9和PA10引脚与CPU使用率显示和内存使用率显示的电压表正极相连。两块电压表的负极并联后与核心板GND连接。





6、下载AIDA64extreme软件进行如下设置:

(1)将STM32核心板通过MICRO USB与电脑连接,并通过Arduino IDE确认连接的串口号



(2)打开AIDA64extreme软件,打开“文件”-“设置”

(3)选择LCD,并将屏幕选择为POS



(4)点击左侧“LCD项目”,按照如下参数设置屏幕输出参数,或通过导入工程文件中提供的配置文件。



(5)观察电压表指针位置是否与电脑的内存和CPU使用率相匹配。



可通过程序中的“电压表量程”和“电源电压”进行微调,其中3.30v为万用表实测STM32核心板3.3v输出引脚的电压。





(6)使用B站原作者的3D模型,进行3D打印外壳,或使用KT板、亚克力板自己制作外壳。



成品效果图



3、电路设计


原理图(点击进入立创EDA编辑器打开)



更多详情及附件,可从原工程查看。


本文作者:立创开源硬件平台 OSHWHub 用户@freeak_miku,禁止商用,未经许可禁止转载


广告图片