领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

比二维码还方便的“刷手机”技术——NFC到底是个啥?

2017-08-01 11:45:06阅读量:15809来源:立创商城

前阵子苹果的Apple Pay与银联合作,推出的线下门店支付打折活动,掀起了不小的浪花。许多人第一次接触 Apple Pay 与云闪付概念的人们,反应都是:好方便啊!再也不怕手机没网,也不用问你扫还是我扫!

 

 

(但是用Android的盆友不开心:用为什么歧视 Android!)

事实上,早在几年前银联推行闪付与云闪付等非接触式支付方案的时候,云闪付就针对支持 NFC 技术的 Android 手机(那时候的 iPhone 还没有 NFC 这一说呢)。所以实际上,在 Android 上可以「装×」的时间要远早于 Apple Pay 推出的时间,Apple Pay 在技术上也兼容云闪付系统。

NFC技术的工作原理

NFC即近距离无线通讯技术。该技术由飞利浦公司和索尼公司共同开发,可以在移动设备、消费类电子产品、PC 和智能控件工具间进行近距离无线通信。NFC通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)交换数据,只需要手机贴近读卡机就可以完成支付。 

这个技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,并向下兼容RFID,主要用于手机等手持设备中提供M2M(Machine to Machine)的通信。由于近场通讯具有天然的安全性,因此,NFC技术被认为在手机支付等领域具有很大的应用前景。

我的 Android 手机有没有 NFC?

由于银联云闪付是基于 NFC 的支付方案,所以要求设备必须要拥有 NFC 功能。市面上常见的高端机型如小米 3(小米 4 不支持)、三星 Galaxy 系列、华为 Mate、Google Nexus 系列等手机都已搭载 NFC 功能。

如果你不清楚自己的手机是否拥有 NFC 功能,可以通过以下两个方法查找。

?进入系统设置,找到「网络与无线连接」选项并进入,如果支持 NFC,该选项里应该有 NFC(近场通讯)开关。

?Google 或百度搜索自己的手机型号+NFC 作为关键字进行查找。

 

 

为啥NFC技术没有占领线下支付市场?

1.国内的金融管制太严格。从之前的央行叫停腾讯和阿里的二维,打压余额宝都不难看出来。

2.国内的连锁业态和便利店的发展还比较落后,尤其是广大三四线城市。我们知道我国实体零售业发展时受到了电子商务的巨大冲击,被打压了生存空间。而日本NFC支付之所以这么发达,很大一部分原因是其商店业态发展很好,提供了支付的空间。

3.国内运营商和银联之间的利益冲突。谁都想把移动支付生态链的上下游通吃。举个栗子,中国移动它既想要通过订制的手机掌控用户的支付终端,又自己搭建第三方支付平台,还向商店发行大量POS刷卡终端。

4.基础设施的不完善,找不到一套可循环的商业解决方案。这个原因有两方面:第一个方面,国内并没有哪家行业的领头者敢于率先对基础设施的普及进行投入,原因就是风险太大为他人作嫁衣。第二个原因,对于一些小商家、小商城来说是行不通的。

其实科技人员总是容易陷入一个误区,只要技术实现了,那么一切都好办了。其实就很多新兴技术来说,在立意上面都是好的,但是在具体操作实施上面可能会出现这样那样的问题,对于任何的小商家来说,任何的改动都是对于现有的管理成本、维护成本以及资金成本的增加,一旦这么做,虽然方面了客户,但是对于商家来说却是不合适的,他们就不愿意做。

 

 

总的来说,技术上,NFC是先进的、安全的、理论上是便捷的。但先进的技术,不一定就能淘汰落后的技术。只有适应社会发展水平的技术才有未来。

如果在支付宝和微信的二维码支付兴盛之前,NFC统一了标准和主导机构,通过补贴、红包等手段,占领了市场,那么中国现在就是NFC的天下了。

支付宝和微信已经深耕市场几年,培育了用户的支付习惯。同时,二维友支付不需要硬件支持,对于商家和顾客来说,需要的只需要一个联网手机。而NFC,商家需要终端设备,顾客需要开通NFC功能的设备,这些都没有铺开,导致了NFC错过了发展的机遇期。

也许未来,只有公交、地铁等极度政府垄断的行业,可以有NFC的一席之地。想占领主流市场,有点错过机遇了。


广告图片