领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

基于ARM的无线物联网式便携式环境质量检测仪

2017-06-08 11:41:41阅读量:15405来源:立创商城

注:10000元大奖!第二届立创商城电子制作节火热报名中!超低门槛、自由发挥、轻松入围,更有第三方专家评委点评打分、荣誉证书和定制奖杯!报名成功越早设计时间越充足,按要求简单发帖即完成报名,赶紧参加吧!官网介绍:http://www.szlcsc.com/go/17523dej

本作品为首届立创商城电子制作节优秀作品之一,经作者t9080350(立创社区昵称)授权发布并标注原创,转载请注明出处,未经允许不得用作商业用途。原文链接:

http://club.szlcsc.com/article/details_766_1.html

1、作品简介

近年来,随着城市化进程的加快以及人们对美好生活环境的日益强烈追求,人们越来越关心自己周围生活环境的情况,如PM2.5、PM10、紫外线指数等关于环境的词语也在近几年不断映入人们的眼帘,天气预报将更多的环境参数提供给人们供参考。但是天气预报或者是气象台给我们提供的信息不能实时实地地反映我们身边的环境状况,很多时候不能满足人们的需求,因此我们设计了一款无线物联网式便携式的环境质量检测仪,可以使人们更好地了解到身边的环境质量,以便于能及时地采取措施使自己处于一个更好的生活环境,并且将数据共享形成大范围内的实时环境监测。

传统环境监测仪一般都是用多台较大的测量多种不同环境参数的仪器分别测试,最后将各自的数据通过一定的通信协议发送到一台总机上进行统计。这种方案的主要问题是造价高昂,灵活度不高,很难在人们群众中得到广泛应用。使用的是STM32F103系列的微处理器为主控芯片进行数据的采集、处理以及分析,使用精密的前端信号调理电路对传感器信号进行处理。同时,依托ARM-CortexM3强大的运算能力对数据进行打包发送至蓝牙模块,手机端接收到数据后在屏幕上进行显示。

2、作品亮点

创新之处在于用户可以更好更方便地了解到所处环境的质量,不再是传统气象台的离线的非近距离的空气质量指标。

3、系统构架图

4、原理图

总电路图

5、材料清单(BOM列表)

6、PCB实物图

3D封装,部分是找网上的,部分是自己画的,这一步耗费了不少时间。

7、软件部分的描述

 

     8、作品演示

焊接好,紫外线芯片没到。

接上OLED,一个败笔,方向反了,应该朝外面的。

上电成功下进去程序的瞬间真的很开心。

待机充电的图片,拿这个板子充了两个锂电池,很稳定:

由于之前测试用了PM2.5的模块固定在原来的板子上了,一个90块,实在买不起第二个,所以这个PCB展示没有连接PM2.5模块,但是PCB上面留有接口和固定孔了,下面是用之间测试的洞洞板连接手机蓝牙测试,电路图是一样的:

上电后手机端连接蓝牙后:

9、总结

有一些小问题:

SS14的SMA封装画的有点小,幸好网上有更小的封装;

MS5611芯片的封装引脚画的小了,焊了很久才焊上去了;

OLED方向反了;

M2尼龙柱忘记买了,LED灯只买了蓝色。。。

下一步:重新调整OLED位置,手机端上加上GPRS功能

惊喜:很多没用过的封装都一次画对了,没有出现太大的原理性错误,上电直接就能下载程序

注:作者在原帖中还分享了一些用到芯片的资料、作品源码等,如有兴趣可到原帖查阅:

http://club.szlcsc.com/article/details_766_1.html

「关于」立创商城(WWW.SZLCSC.COM)成立于2011年,致力于为客户提供一站式电子元器件线上采购服务,成交量全国领先。自建6000多平米现代化元器件仓库,现货库存超40000种。本文由经作者授权发布并标注原创,转载请注明出处。

广告图片