领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

直流通路下三种放大电路对比分析

2017-09-06 10:32:02阅读量:16900来源:立创商城

科学知识的奇思妙想,脑洞大开的智慧比拼!第二届立创商城电子制作节30强&入围奖名单火热出炉:http://club.szlcsc.com/article/details_8910_1.html! 30强选6强投票正在进行中,快来围观:http://club.szlcsc.com/article/details_8913_1.html !

 

晶体管放大电路有共射、共集、共基三种接法,场效应管有共源、共漏接法(与晶体管放大电路共射、共集接法相对应)。以下通过3个主要性能(放大倍数A、输入电阻Ri、输出电阻Ro)指标对晶体管三种基本接法进行比较。

一、共射级放大电路

基本的共射放大电路如上图所示,在模电书里应该经常遇见,不过那时更多的是分析静态工作点,交、直流放大倍数,然而在真正的电路设计中,R1和R2的取值范围应该是多少呢?或者说它们应该如何取值呢?

已知NPN型管2N2219是硅型管,处于放大正常工作时饱和电压Ube=0.7V。首先是对R1的选择,2N2219的Ib最大值是800mA,仅仅选取R1使其电流值小于800mA显然是不行的,一般Ib的电流值为几mA到uA,因为Ic最大值是800mA,按照普通的100倍的放大倍数算Ib最大也只能到8mA。

按此标准就可以取值了,比如R1=10k(先分析分析看是否合适),这时Ib=0.43mA,假设放大倍数是100倍(粗略估算,所以取这个值)则Ic=43mA,为了使三极管工作在放大区,必须要求Uce>Ube,则Uce起码应该大于0.7V,恩,假设是1v(应该比这大,因为在动态条件下还会有一个交流信号,要防止出现饱和失真),那么R2应该取值为R2=(12-1)V/43mA=256Ω,即R2不能比256大了(估算,放大倍数等等很多因素在,但是就是在这个附近)。所以可以取R2=200Ω及其以下(R2越小则Uce越大)。

仿真如下所示:

图2 R2=50Ω

图3 R2=200Ω

图4 R2=350Ω,进入饱和区

如果R1=1k可以再计算一下,Ib=4.3mA,Ic=430mA,R2只能取26Ω以下,这样一来就对电阻的要求太高了。

同时应该注意到一个现象,当R2=50Ω或200Ω的时候在Ib没变时Ic发生了变化,从77.5mA变到了45.5mA,跟按照三极管输出特性曲线好像不重合啊(好像跟饱和区的性质差不多:Ic随Uce的增大而增大)。

下面说一下三极管的各种状态:

图5 三极管输出特性曲线

其实图上的只是在理想状态下的曲线,在实际中平行的那部分应该也是向上的,只不过角度没有在饱和区那么大罢了。而在判断一个三极管是否在饱和区也不能看是否是Ic随Uce的增大而增大,而应该看Ube增大时,Ib随之增大,但Ic增大不多。

图6 注意跟图4比较,此时Ib明显增大但Ic基本没变

图7 跟图2比较,Ib增大时Ic也增大,处于放大区

二、共集电极放大电路

图8 共集电极放大电路

图8中的R1,R2如何选择呢?由于R2是在发射极上,所以Uce电压肯定大于5v,也就是说集电结反偏,这时只要保证发射结正偏而Ib电流值合适就可以了。所以R1,R2的选择只用跟着十几要求就可以了,比较广泛,都可以从几百欧到几K。

R1的选取对电路电流的影响不大,关键是R2,R2越大基极和射极电流就越小。

三、共基极放大电路:

R1,R2应该选择多少呢?

Ie一般都是在几十mA,假定Ie=43mA、此时R1约为100Ω,Ic约等于Ie=43mA,为了保证Uce反向偏置,还要保证Uce>1v则R2最大取256Ω,根据Uo的输出情况可以取R2为几十到200之间。

三种接法比较:

1、共射电路既能放大电流又能放大电压,输入输出电阻居三种电路之中,输出电阻较大,频带较窄。常用作为低频电压放大电路的单元电路;

2、共集电路只能放大电流不能放大电压,是三种接法中输入电阻最大、输出电阻最小的电路,具有电压跟随的特点,常用于电压放大电路的输入和输出级;

3、共基电路只能放大电压不能放大电流,输出电阻小,电压放大倍数、输出电阻与共射电路相当,是三种接法中高频特性最好的电路。常作为宽频带放大电路。


广告图片