领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

当智能锁变得“不智能”,500多用户有家不能归!

2017-08-17 14:00:56阅读量:15701来源:立创商城

现在什么产品都讲“智能”,你看小米百货公司连智能空调、智能马桶座都出了,就可以知道现在的“智能”泛滥到什么程度。不过,所有东西都智能了也不见得是好事。以前曾听过手机厂商因更新固件出错,导致手机变砖头的故事,现在类似的事发生了,只是这次“变砖”的是智能门锁,导致许多人有家归不得。

Lockstate 是知名的智能门锁厂商,Lockstate 6000i 门锁售价是 469 美元,为该公司的顶级产品之一。这款产品可透过 Wi-Fi 自动更新固件,以及用 Wi-Fi 监控门锁的状态。不过,该公司在上周OTA更新固件时,出了一个小差错:他们把原本应该推送给 7i 型号门锁产品的固件,不小心推送到部分 6000i 型号门锁。这一个小错误,导致被误推的门锁通通变砖,无法开启,只能用实际的钥匙来开锁。

Lockstate 的智能锁是共享租屋 Airbnb 的合作伙伴,智能锁的好处就是可以只利用密码来开锁,并且随时可以透过网络更换密码。由于这样的特性,因此对共享租屋的屋主非常好用,他们不需要提供实体钥匙,只要在收到客户汇款后,告诉他们密码就好了。

现在发生这个问题,造成许多屋主的困扰。由于会购买 6000i 型号门锁的屋主,看中的当然就是它“不需要钥匙”的安全性,根本没有多少用户会在用了这款门锁后,出门还会带钥匙,因此也有些用户面临有家归不得,只能找锁匠或破窗而入的窘境。 

▲ 发生问题的 6000i 型号门锁

更麻烦的是,由于门锁已更新成砖,因此也失去远端救援的方法,LockState公司给这些受害屋主两个选择,一个就是把锁自己拆下来寄回原厂更新固件,需要花费 5-7 天时间;一个就是该公司寄出备用门锁,把锁直接换掉,故障门锁可以寄回,总共耗时 14-18 天。

不过不管哪种方案,Lockstate 承认都需要花点时间,虽然他们表示会支付受害屋主的运费,同时还会向受此影响的用户免费提供一年的Lockstate Connect订阅服务。

但是不管哪个方案,受害屋主都面临一个问题:这段等待的过程中,他们家的大门该怎么办?总不能在大门大剌剌开着一个洞对任何人欢迎光临吧?另外,不少Lockstate门锁的用户认为,至少应该想办法安置那些无法回家的用户,比如提供一定的资金让其暂时租住在酒店或旅馆等等。

虽然 Lockstate 宣称受到影响的“只有”500 名用户,不过对这件事情官方的回应及处理方式,已遭到许多网友质疑。毕竟如果手机出了问题,忍耐一下还可以,但门锁是直接关系到个人的身家财产,出了这种错,就算只有 50 人受到影响,官方也不能轻忽啊! 

这次事件看起来更像是事故,不过相似的智能门锁厂商在安全和功能上也都有问题,做得差的门锁甚至用螺丝刀也能起开。去年还有个用户的邻居用 Siri 语音唤醒了他家的iPad,后者就把智能门锁打开了。

包括 LockState、August、Igloohome、国内的云丁等厂商都在给 Airbnb、途家等在线短租平台提供智能门锁。这对于房东管理不止一栋住房的确是有效的,但也不免带来很多安全、实际功能上的隐患。

 

广告图片