首页 > 热门关键词 > 嵌入式芯片
综合排序 价格 销量
-
符合条件商品:共225932
图片
关键参数
描述
价格(含税)
库存
操作
特性:工作条件:1.62V 至 3.63V,-40℃ 至 +125℃,DC 至 32 MHz。 内核:32 MHz(2.64 CoreMark/MHz 和高达 31 DMIPS)Arm Cortex-M23,具备单周期硬件乘法器、硬件除法器、嵌套向量中断控制器 (NVIC)、内存保护单元 (MPU)、堆栈限制检查、TrustZone® for ARMv8-M(可选)。 系统:具备上电复位 (POR) 和可编程欠压检测 (BOD)、8 通道直接内存访问控制器 (DMAC)、8 通道事件系统用于外设间独立于内核的操作、CRC-32 生成器。 内存:16/32/64-KB Flash、4/8/16-KB SRAM、2-KB 数据闪存读写同步 (WWR) 部分用于非易失性数据存储、256 字节具备物理保护功能的 TrustRAM。 时钟管理:灵活的时钟分配,针对低功耗进行优化,具备 32.768 kHz 晶体振荡器、32.768 kHz 超低功耗内部 RC 振荡器、0.4 至 32 MHz 晶体振荡器、16/12/8/4 MHz 低功耗内部 RC 振荡器、超低功耗数字锁相环 (DFLLULP)、32-96 MHz 分数数字锁相环 (FDPLL96M)、一个频率计。 低功耗和电源管理:具备活动、空闲、带部分或全部 SRAM 保留的待机和关机睡眠模式;活动模式 (<25 μA/MHz);空闲模式 (<10 μA/MHz),唤醒时间 1.5 μs;带全 SRAM 保留的待机模式 (0.5 μA),唤醒时间 5.3 μs;关机模式 (<100 nA);静态和动态电源门控架构;睡眠行走外设;两个性能级别;嵌入式降压/低压差 (LDO) 稳压器,可实时选择。 安全:多达四个用于静态和动态入侵检测的数据闪存防篡改引脚;针对安全存储进行优化;具备用户定义密钥的地址和数据加扰(可选);对加扰密钥和一个用户定义行进行快速防篡改擦除;用于数据读取降噪的静默访问。 TrustRAM:具备用户定义密钥的地址和数据加扰;对物理 RAM 进行芯片级防篡改检测以抵抗微探测攻击;对加扰密钥和 RAM 数据进行快速防篡改擦除;用于数据读取降噪的静默访问;防止数据残留
数据手册
  • 1+

    ¥43.16
  • 10+

    ¥37.02
  • 30+

    ¥33.28
  • 100+

    ¥30.15
  • 订货
  • ATmega164A/PA/324A/PA/644A/PA/1284/P 是一种基于增强型RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器。该器件为40/49引脚设备,闪存容量从16 KB到128 KB不等,SRAM容量从1 KB到16 KB,EEPROM容量从512字节到4 KB。通过单时钟周期执行指令,这些设备实现了接近每兆赫兹一百万条指令(MIPS)的CPU吞吐量,允许系统设计者优化功耗与处理速度之间的平衡。ATmega164A/164PA/324A/324PA/644A/644PA/1284/1284P 提供以下特性:16/32/64/128KB的具有读写同时进行能力的在系统可编程闪存,512/1K/2K/4K字节的EEPROM,1/2/4/16KB的SRAM,32个通用I/O线,32个通用工作寄存器,实时时钟(RTC),三个(对于ATmega1284/1284P是四个)带有比较模式和PWM功能的灵活定时器/计数器,两个USART,一个面向字节的两线串行接口,一个8通道、10位ADC,具有可选差分输入级和可编程增益,带内部振荡器的可编程看门狗定时器,一个SPI串行端口,符合IEEE std. 1149.1标准的JTAG测试接口(也用于访问片上调试系统和编程),以及六种软件可选的节能模式。空闲模式停止CPU运行但允许SRAM、定时器/计数器、SPI端口和中断系统继续运作。掉电模式保存寄存器内容但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能直到下一个中断或硬件复位。在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分处于休眠状态时维持定时基准。ADC降噪模式停止CPU及除异步定时器和ADC之外的所有I/O模块以减少ADC转换期间的开关噪声。待机模式下,晶振/谐振器振荡器运行而设备其余部分处于休眠状态,这允许快速启动的同时保持低功耗。扩展待机模式中,主振荡器和异步定时器都继续运行。Microchip提供QTouch库,用于将电容触摸按钮、滑块和滚轮功能嵌入AVR微控制器中。专利的电荷转移信号采集技术提供了强大的感应性能,并包括完全去抖动的触摸键报告,并采用了相邻键抑制(AKS)技术来实现按键事件的明确检测。易于使用的QTouch套件工具链允许您探索、开发并调试自己的触摸应用。该设备采用高密度非易失性存储器技术制造。片上ISP Flash允许通过SPI串行接口、传统的非易失性存储器编程器或运行于AVR核心上的片上引导程序对程序存储器进行在系统重新编程。引导程序可以使用任何接口下载应用程序至应用程序Flash存储器。当应用程序Flash部分更新时,Boot Flash部分中的软件将继续运行,从而提供真正的读写同时操作。通过将8位RISC CPU与片上在系统自编程Flash结合在一个单片上,ATmega164A/164PA/324A/324PA/644A/644PA/1284/1284P成为一款功能强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且成本效益高的解决方案。
    数据手册
    • 1+

      ¥50.61
    • 10+

      ¥49.45
    • 30+

      ¥48.68
    • 100+

      ¥47.91
  • 订货
  • 嵌入式MPPT的高效太阳能电池充电器
    数据手册
    • 1+

      ¥17.500875
    • 20+

      ¥16.80084
    • 100+

      ¥16.240812
    • 200+

      ¥15.960798
    • 500+

      ¥15.680784
    ATmega162 是一种基于增强型RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器。通过在单个时钟周期内执行强大的指令,ATmega162 实现了接近每MHz 1 MIPS的吞吐量,使系统设计者能够优化功耗与处理速度之间的平衡。AVR内核结合了丰富的指令集和32个通用工作寄存器。所有32个寄存器都直接连接到算术逻辑单元(ALU),允许在一个时钟周期内执行的单条指令中访问两个独立的寄存器。由此产生的架构代码效率更高,同时比传统的CISC微控制器快达十倍的吞吐量。ATmega162 提供以下特性:- 16K字节的系统内可编程闪存,具有读写同时进行的能力- 512字节EEPROM- 1K字节SRAM- 外部存储器接口- 35条通用I/O线- 32个通用工作寄存器- JTAG接口支持边界扫描、片上调试及编程- 四个灵活的带比较模式的定时器/计数器- 内部和外部中断- 两个串行可编程USART- 带内部振荡器的可编程看门狗定时器- SPI串行端口- 五种软件可选的节能模式空闲模式停止CPU运行,但允许SRAM、定时器/计数器、SPI端口和中断系统继续工作。掉电模式保存寄存器内容,但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能直到下一次中断或硬件复位。在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分处于休眠状态时保持一个定时基准。在待机模式下,晶体/谐振器振荡器运行而设备的其余部分处于休眠状态。这允许快速启动同时保持低功耗。在扩展待机模式下,主振荡器和异步定时器都继续运行。该器件采用Atmel的高密度非易失性存储技术制造。片上ISP闪存允许程序存储器通过SPI串行接口,在系统内由常规非易失性存储器编程器或运行于AVR核心上的片上引导程序重新编程。引导程序可以使用任何接口下载应用程序至应用程序闪存中。当应用程序闪存部分更新时,引导闪存部分中的软件将继续运行,提供真正的读写同时操作。通过将8位RISC CPU与系统内自编程闪存集成在单一芯片上,Atmel ATmega162 成为一款功能强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且成本效益高的解决方案。ATmega162 AVR 得到了全面的程序和系统开发工具的支持,包括:C编译器、宏汇编器、程序调试器/模拟器、在线仿真器以及评估套件。
    数据手册
    • 1+

      ¥73.46
    • 10+

      ¥63.39
    • 30+

      ¥57.25
    • 100+

      ¥52.1
  • 订货
  • AVR内核结合了丰富的指令集与32个通用工作寄存器。所有32个寄存器都直接连接到算术逻辑单元(ALU),允许在一个时钟周期内执行的一条指令中访问两个独立的寄存器。由此产生的架构在代码效率上更高,同时实现了比传统CISC微控制器快十倍的数据吞吐量。ATmega128A提供了以下特性:128K字节具有读写同步能力的系统内可编程闪存、4K字节EEPROM、4K字节SRAM、53个通用I/O线路、32个通用工作寄存器、实时时钟(RTC)、四个带有比较模式和PWM功能的灵活定时器/计数器、两个USART、一个面向字节的二线串行接口、一个带有可选差分输入级及可编程增益的8通道10位ADC、带有内部振荡器的可编程看门狗定时器、一个SPI串行端口、符合IEEE标准1149.1的JTAG测试接口(也用于访问片上调试系统和编程)以及六种软件可选的节能模式。空闲模式停止CPU但允许SRAM、定时器/计数器、SPI端口和中断系统继续运行。掉电模式保存寄存器内容但冻结振荡器,禁用其他所有芯片功能直到下一个中断或硬件复位。在节能模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分休眠时保持定时基准。ADC降噪模式停止CPU和除异步定时器和ADC外的所有I/O模块,以减少ADC转换期间的开关噪声。待机模式下,晶体/谐振器振荡器运行而设备其余部分休眠。这使得可以实现快速启动的同时保持低功耗。扩展待机模式下,主振荡器和异步定时器都继续运行。该器件采用Atmel的高密度非易失性存储技术制造。片上ISP闪存允许通过SPI串行接口、传统的非易失性存储器编程器或运行在AVR核心上的片上引导程序对程序存储器进行系统内重新编程。引导程序可以使用任何接口将应用程序下载到应用闪存中。当应用闪存部分被更新时,位于引导闪存部分的软件将继续运行,从而提供真正的读写同步操作。通过将8位RISC CPU与系统内自编程闪存集成在同一单片上, ATmega128A是一款强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且成本效益高的解决方案。ATmega128A AVR支持全套的程序和系统开发工具,包括:C编译器、宏汇编器、程序调试器/模拟器、在线仿真器和评估套件。
    数据手册
    • 1+

      ¥76.14
    • 10+

      ¥72.65
    • 30+

      ¥66.6
    • 100+

      ¥61.32
  • 订货
  • AT32UC3B 是一款基于 AVR32 UC RISC 处理器的完整系统级芯片微控制器,运行频率高达 60 MHz。AVR32 UC 是一种高性能 32 位 RISC 微处理器核心,专为成本敏感型嵌入式应用设计,特别强调低功耗、高代码密度和高性能。该处理器实现了内存保护单元 (MPU) 和快速灵活的中断控制器,以支持现代操作系统和实时操作系统。AT32UC3B 集成了片上 Flash 和 SRAM 存储器,以实现安全快速的访问。外设直接存储器访问控制器可以在不涉及处理器的情况下,在外设和存储器之间传输数据。PDCA 在 MCU 内部模块间传输连续和大数据流时大幅减少了处理开销。电源管理器提高了设计灵活性和安全性:片上掉电检测器监控电源供应,CPU 可以从片上 RC 振荡器或外部振荡源之一运行,实时时钟及其相关计时器记录时间。定时器/计数器包括三个相同的 16 位定时器/计数器通道。每个通道可以独立编程以执行频率测量、事件计数、间隔测量、脉冲生成、延时定时和脉宽调制。PWM 模块提供七个具有多种配置选项(包括极性、边沿对齐和波形非重叠控制)的独立通道。一个 PWM 通道可以触发 ADC 转换,以实现更精确的闭环控制实现。AT32UC3B 还具有许多用于通信密集型应用的通信接口。除了标准串行接口如 USART、SPI 或 TWI 之外,还提供了灵活的同步串行控制器和 USB 接口。USART 支持不同的通信模式,如 SPI 模式。同步串行控制器提供了对串行通信协议和音频标准(如 I2S、UART 或 SPI)的轻松访问。全速 USB 2.0 设备接口通过丰富的端点配置同时支持多个 USB 类。嵌入式主机接口允许像 USB 闪存盘或 USB 打印机这样的设备直接连接到处理器。Atmel 提供了 QTouch 库,用于在 AVR 微控制器中嵌入电容触摸按钮、滑块和滚轮功能。专利的电荷转移信号采集技术提供了强大的感应,并包括完全去抖动的触摸键报告,以及相邻按键抑制 (AKS) 技术,以实现明确的按键事件检测。易于使用的 QTouch 套件工具链允许您探索、开发和调试自己的触摸应用程序。AT32UC3B 集成了 Nexus 2.0 2 级以上的片上调试 (OCD) 系统,具有非侵入式实时跟踪、全速读写存储器访问以及基本运行时控制功能。Nanotrace 接口为基于 JTAG 的调试器提供了跟踪功能。
    数据手册
    • 100+

      ¥54.516
    • 200+

      ¥53.5248
    Microchip SAM4C 微控制器是为智能能源应用设计的系统级芯片解决方案,基于两个高性能32位Arm Cortex-M4 RISC处理器构建。这些设备的最大工作频率为120 MHz,并具有高达2 MB的嵌入式Flash、每个核心高达304 KB的SRAM和片上缓存。双ARM Cortex-M4架构允许在单个设备中集成应用层、通信层和安全功能,并可通过16位外部总线接口扩展程序和数据存储器。外设集包括高级加密引擎、防篡改、浮点运算单元(FPU)、USB全速主机/设备端口、五个USART、两个UART、两个TWI、多达七个SPI,以及PWM定时器、两个3通道通用16位定时器、校准后的低功耗RTC,在备份域下运行时电流可降至0.5 μA,还有一个50x6段LCD控制器。SAM4C系列是一个可扩展平台,与Microchip行业领先的SAM4标准微控制器一起,为全球智能电表设计师提供了前所未有的成本结构、性能和灵活性。
    • 单价:

      ¥92.24 / 个
  • 订货
  • 原FREESCALE(飞思卡尔) 芯片 8位微控制器 60K闪存 4K RAM 控制器系列/系列: HCS08 核心尺寸: 8bit 输入/输出数: 54 电源电压最小值: 2.7V 电源电压最大值: 5.5V 数字芯片封装形式: LQFP 针脚数: 64 EEPROM存储器容量: 2KB 存储器容量, RAM: 4KB 处理器速度: 40MHz 周边器件: ADC, 比较器, PWM, RTC, 定时器 工作温度最小值: -40°C 工作温度最高值: 125°C MSL: MSL 3 - 168小时 SVHC(高度关注物质): No SVHC (20-Jun-2013) PWM通道数: 8 工作温度范围: -40°C 至 +125°C 振荡器类型: 外部、内部 接接口类型: CAN, I2C, SCI, SPI 时钟频率: 20MHz 模数转换器位数: 12 模数转换器输入数: 24 电源电压范围: 2.7V 至 5.5V 程序存储器容量: 60KB 表面安装器件: SMD 计时器数: 2 输入/输出线数: 53 闪存容量: 60KB
    数据手册
    • 1+

      ¥107.32
    • 10+

      ¥102.49
    • 30+

      ¥94.11
    • 100+

      ¥86.8
  • 订货
  • MYSGK4R030ERSR 是一款小型 MonoBKTM(单块)非隔离点负载 (PoL) DC-DC 电源转换器,适用于嵌入式应用。其尺寸仅为 14.0 x 11.0 x 8.3mm。应用包括为 FPGA/CPU、数据通信/电信系统、分布式总线架构 (DBA)、可编程逻辑和混合电压系统供电。该转换器具有 4.5 至 15.0V 的输入电压范围和最大 30A 的输出电流。基于固定频率同步降压转换器拓扑,该高效 PoL 模块具有可调输出电压(0.7 至 4.0V)、开/关控制和电源良好信号输出。还包括欠压锁定 (UVLO)、输出短路保护和过流保护。
    数据手册
    • 1+

      ¥113.06
    • 10+

      ¥100.29
  • 订货
  • AT-START-F421帮助你体验具有ARM Cortex -M4内核的32位微控制器AT32F421的高性能特性,并帮助你快速开发应用原型以导入产品量产。 AT-START-F421以AT32F421C8T7芯片为中心,外设配置LED灯,按钮,和Arduino Uno R3扩展接口。此开发板自带嵌入式调试/烧录工具AT-Link-EZ,不需接入额外开发工具即可对芯片调试使用。
    数据手册
    • 单价:

      ¥117.83 / 个
  • 订货
  • AT90CAN32/64/128 是一款基于 AVR 增强 RISC 架构的低功耗 CMOS 8 位微控制器。通过在一个时钟周期内执行强大的指令,AT90CAN32/64/128 实现接近 1 MIPs/MHz 的吞吐量,允许系统设计者优化功耗与处理速度。AVR 核心结合了丰富的指令集和 32 个通用工作寄存器。所有 32 个寄存器都直接连接到算术逻辑单元 (ALU),允许在一个时钟周期内执行的单个指令中访问两个独立的寄存器。由此产生的架构更高效,并且吞吐量比传统的 CISC 微控制器快高达十倍。AT90CAN32/64/128 提供以下特性:32K/64K/128K 字节的具有读写功能的系统内可编程闪存,1K/2K/4K 字节 EEPROM,2K/4K/4K 字节 SRAM,53 条通用 I/O 线,32 个通用工作寄存器,一个 CAN 控制器,实时计数器 (RTC),带有比较模式和 PWM 的四个灵活的定时器/计数器,2 个 USART,一个面向字节的双线串行接口,一个带有可选差分输入级和可编程增益的 8 通道 10 位 ADC,一个带有内部振荡器的可编程看门狗定时器,一个 SPI 串行端口,符合 IEEE std. 1149.1 的 JTAG 测试接口,也用于访问片上调试系统和编程,以及五个软件可选的省电模式。空闲模式停止 CPU,同时允许 SRAM、定时器/计数器、SPI/CAN 端口和中断系统继续运行。掉电模式保存寄存器内容,但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能,直到下一次中断或硬件复位。在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分休眠时保持定时器基准。ADC 降噪模式停止 CPU 和所有 I/O 模块,除了异步定时器和 ADC,以最小化 ADC 转换期间的开关噪声。在待机模式下,晶体/谐振器振荡器正在运行,而设备其余部分正在休眠。这允许非常快的启动,并结合低功耗。该器件采用 Atmel 的高密度非易失性存储器技术制造。片上的 ISP 闪存允许通过 SPI 串行接口、传统的非易失性存储器程序员或在 AVR 核心上运行的片上引导程序对程序存储器进行系统内重新编程。引导程序可以使用任何接口将应用程序程序下载到应用程序闪存中。Boot Flash 部分的软件将继续运行,同时更新 Application Flash 部分,从而提供真正的读写操作。通过将 8 位 RISC CPU 与片上自编程闪存集成在单片芯片上,Atmel AT90CAN32/64/128 是一款功能强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且经济高效的解决方案。
    • 5+

      ¥115.020259
    • 50+

      ¥101.037404
    • 500+

      ¥93.031092
    AT32UC3A 是一款基于 AVR32 UC RISC 处理器的完整系统级芯片微控制器,运行频率高达 66 MHz。AVR32 UC 是一种高性能 32 位 RISC 微处理器内核,专为成本敏感型嵌入式应用设计,特别强调低功耗、高代码密度和高性能。该处理器实现了内存保护单元 (MPU) 和快速灵活的中断控制器,以支持现代操作系统和实时操作系统。通过使用丰富的 DSP 指令集,可以实现更高的计算能力。AT32UC3A 集成了片上 Flash 和 SRAM 存储器,以确保安全快速的访问。对于需要额外存储的应用,AT32UC3A0 衍生型号提供了外部存储接口。外设直接内存访问控制器 (PDCA) 可在无需处理器参与的情况下,在外设和存储器之间传输数据。PDCA 在 MCU 内部模块间传输连续和大量数据流时大幅降低了处理开销。电源管理器提高了设计灵活性和安全性:片上掉电检测器监控电源,CPU 可以从片上 RC 振荡器或外部振荡器源之一运行,实时时钟及其相关计时器跟踪时间。定时器/计数器包括三个相同的 16 位定时器/计数器通道。每个通道都可以独立编程以执行频率测量、事件计数、间隔测量、脉冲生成、延迟计时和脉宽调制。PWM 模块提供七个独立通道,具有许多配置选项,包括极性、边沿对齐和波形非重叠控制。一个 PWM 通道可以触发 ADC 转换,从而实现更精确的闭环控制。AT32UC3A 还具备多种通信接口,适用于通信密集型应用。除了标准串行接口如 UART、SPI 或 TWI 之外,还提供了灵活的同步串行控制器、USB 和以太网 MAC 等其他接口。同步串行控制器提供了对串行通信协议和音频标准(如 I2S)的轻松访问。全速 USB 2.0 设备接口通过丰富的端点配置支持同时使用多个 USB 类。On-The-Go (OTG) 主机接口允许直接将设备(如 USB 闪存盘或 USB 打印机)连接到处理器。媒体独立接口 (MII) 和简化 MII (RMII) 10/100 以太网 MAC 模块为网络连接设备提供了片上解决方案。AT32UC3A 集成了 Nexus 2.0 片上调试 (OCD) 系统,级别为 2+,具有非侵入式实时跟踪和全速读写存储器访问功能,此外还包括基本的运行时控制。
    数据手册
    • 单价:

      ¥142.84 / 个
  • 订货
  • AT91RM9200 是一款基于 ARM920T ARM Thumb 处理器构建的完整系统级芯片。它集成了丰富的系统和应用外设以及标准接口,为需要在最低功耗和成本下实现最大功能的各种计算密集型应用提供单芯片解决方案。AT91RM9200 集成了高速片上 SRAM 工作空间和低延迟外部总线接口(EBI),以便无缝连接到应用程序所需的任何配置的片外存储器和内存映射外设。EBI 包含同步 DRAM(SDRAM)、Burst Flash 和静态存储器控制器,并具有便于 NAND Flash/SmartMedia 和 Compact Flash 接口的特定电路。高级中断控制器(AIC)通过提供多个向量化的优先级中断源并减少转移到中断处理程序所需的时间,增强了 ARM920T 处理器的中断处理性能。外设 DMA 控制器(PDC)为所有串行外设提供了 DMA 通道,使它们能够在没有处理器干预的情况下将数据传输到片内或片外存储器。这减少了处理器在处理连续数据流传输时的开销。AT91RM9200 采用了新一代 PDC,其中包括双指针,大大简化了缓冲区链操作。一组并行 I/O(PIO)控制器将外设输入/输出线与通用数据 I/O 复用,以实现设备配置的最大灵活性。每条线上都包括输入变化中断、开漏能力和可编程上拉电阻。电源管理控制器(PMC)通过软件控制有选择地启用/禁用处理器和各种外设,从而将系统功耗降至最低。它使用增强型时钟发生器来提供一系列时钟信号,包括慢时钟(32 kHz),以优化所有情况下的功耗和性能。AT91RM9200 集成了多种标准接口,包括 USB 2.0 全速主机和设备以及以太网 10/100 Base-T 媒体访问控制器(MAC),这些接口可以连接广泛的外部外设设备和广泛使用的网络层。此外,它还提供了一组符合多种行业标准(如音频、电信、闪存卡、红外和智能卡应用中使用的标准)工作的外设。为了完善产品,AT91RM9200 还集成了多种调试功能,包括 JTAG-ICE、专用 UART 调试通道(DBGU)和嵌入式实时跟踪。这使得所有应用程序的开发和调试成为可能,特别是那些具有实时约束的应用程序。
    数据手册
    • 1+

      ¥269.40787
    • 10+

      ¥224.506558
    • 单价:

      ¥244.3 / 个
  • 订货
  • MIC2230是一款双路输出、高效率同步降压DC/DC转换器,适用于便携和嵌入式系统。它具有超低静态电流、快速瞬态响应和2.5MHz PWM操作等功能。
    数据手册
    • 1+

      ¥3.31
    • 10+

      ¥3.24
    • 30+

      ¥3.19
    • 100+

      ¥3.03
  • 订货
  • 嵌入式自举二极管的HV高低侧驱动器
    数据手册
    • 1+

      ¥8.84
    • 10+

      ¥7.34
    • 30+

      ¥6.51
    • 100+

      ¥5.58
    • 500+

      ¥5.17
    • 1000+

      ¥4.98
  • 订货
  • 嵌入式比较器和自举二极管的HV高低侧驱动器
    数据手册
    • 单价:

      ¥11.59093 / 个
    高通曲线字库模组GT60L16M2K4是以二次余弦曲线函数算法来描述汉字和字符的字型笔划轮廓。它的特点是字形压缩比高,可以任意缩放(16点到192点),变形效果(加粗,倾斜,反白,钩边,灰度等),具有字体平滑而不失真等优点,可产生多种高质量的汉字输出,适用于各种嵌入式电子产品,包括需要高分辨率的显示或打印设备。
    数据手册
    • 1+

      ¥12.25
    • 10+

      ¥10.41
    • 30+

      ¥9.27
    • 90+

      ¥8.09
    • 540+

      ¥7.56
    • 990+

      ¥7.32
  • 订货
  • 适用于汽车摄像头应用的理想紧凑型解串器。支持低成本50Ω同轴或100Ω STP电缆。嵌入式控制通道可在UART、I2C和混合UART/I2C模式下以9.6kbps至1Mbps速率工作。
    数据手册
    • 单价:

      ¥106.9956 / 个
    CY7C1049G是一款高性能CMOS静态RAM,具有嵌入式ECC功能,支持单比特错误检测和纠正。提供单个和双芯片使能选项,多种引脚配置。工作电压范围为1.65V到5.5V,适用于工业环境。
    数据手册
    • 1+

      ¥45.34
    • 10+

      ¥39.5
    • 30+

      ¥35.94
    • 135+

      ¥32.96
  • 订货
  • TLV320AIC3111 具有嵌入式 miniDSP 和立体声 D 级扬声器放大器的低功耗音频编解码器
    数据手册
    • 单价:

      ¥18.85248 / 个
    该产品在活动和睡眠模式下均提供无与伦比的性能和超低功耗。在停止模式下,设备功耗低至0.6 μA,在运行模式下为180 μA/MHz。它还具有自主外设、高整体芯片和模拟集成度,以及行业标准32位ARM Cortex-M3处理器的性能,非常适合电池供电系统和具有高性能、低能耗要求的系统。
    • 5+

      ¥170.619587
    • 10+

      ¥142.182989
    在第一代Cyclone器件系列取得巨大成功之后,Cyclone II FPGA将低成本FPGA的密度范围扩展到68,416个逻辑单元(LE),并提供多达622个可用I/O引脚和多达1.1Mbit的嵌入式存储器。Cyclone II FPGA采用台积电的90nm低k介质工艺在300mm晶圆上制造,以确保快速供货和低成本。通过最小化硅片面积,Cyclone II器件能够以可与ASIC相媲美的成本在单芯片上支持复杂的数字系统。与其他为降低成本而牺牲功耗和性能的FPGA供应商不同,Altera最新一代的低成本FPGA——Cyclone II FPGA,性能比竞争的90nm FPGA高60%,功耗降低一半
    数据手册
    • 1+

      ¥104.94
    • 10+

      ¥101.86
  • 订货
  • LPC2109/2119/2129 基于 16/32 位 ARM7TDMI-S CPU,具有实时仿真和嵌入式跟踪支持,以及 64/128/256 KB 的嵌入式高速闪存。128 位宽的存储器接口和独特的加速器架构使得能够在最大时钟频率下执行 32 位代码。对于关键代码大小的应用程序,可选的 16 位 Thumb 模式可以减少超过 30% 的代码量,并且性能损失极小。这些微控制器采用紧凑的 64 引脚封装,功耗低,具备多种 32 位定时器、4 通道 10 位 ADC、两个高级 CAN 通道、PWM 通道以及多达 46 条快速 GPIO 线路(最多 9 个外部中断引脚),特别适用于汽车和工业控制应用、医疗系统以及容错维护总线。凭借广泛的额外串行通信接口,它们还适用于通信网关和协议转换器以及其他许多通用应用。
    数据手册
    • 1+

      ¥161.3
    • 30+

      ¥150
  • 订货
    • 单价:

      ¥314.36 / 个
  • 订货
  • 是一个完整的802.11 256 QAM WLAN RF前端模块(FEM)。该设备提供了完全匹配的功率放大器(PA)、功率检测器、低噪声放大器(LNA)和单刀双掷(SPDT)开关的所有功能。提供了一个完整的2.4 GHz WLAN RF解决方案,从收发器的输出到天线,再从天线到收发器的输入。LNA提高了嵌入式解决方案的接收灵敏度,以扩大范围。还包括一个具有20 dB动态范围的发射机功率检测器,以及一个用于发射机功率斜坡开/关控制的数字使能控制。该设备采用超紧凑的16引脚、2.5 × 2.5 mm方形扁平无引脚(QFN)封装。
    • 1+

      ¥7.83
    • 10+

      ¥6.54
    • 30+

      ¥5.83
    • 100+

      ¥5.03
    • 500+

      ¥4.67
    • 1000+

      ¥4.51
  • 订货
  • 提供了完全匹配的功率放大器 (PA)、功率检测器、低噪声放大器 (LNA) 和单刀双掷 (SPDT) 开关的所有功能。提供了从收发器输出到天线,以及从天线到收发器输入的完整 2.4 GHz WLAN RF 解决方案。LNA 提高了嵌入式解决方案的接收灵敏度,以扩大范围或克服蜂窝滤波器(通常用于移动应用)的插入损耗。还包括一个动态范围为 20 dB 的发射功率检测器,以及一个用于发射功率斜坡开/关控制的数字使能控制
    • 10+

      ¥41.121433
    • 100+

      ¥35.477316
    • 1000+

      ¥32.655256
    一款高性能电力线载波通信芯片
    数据手册
    • 1+

      ¥18.81
    • 10+

      ¥18.37
    • 30+

      ¥18.07
    • 100+

      ¥17.78
  • 订货
  • 该产品针对温度监测和记录进行了优化,具备嵌入式NFC接口、内部温度传感器和直接电池连接功能。这些特性支持使用最少的外部组件和单层箔实现有效的系统解决方案,用于温度监测。产品可由电池或NFC供电。嵌入式Arm Cortex-M0+为用户实现自己的专用解决方案提供了灵活性。产品包含多种功能,包括多种掉电模式和可选的8 MHz及以下的CPU频率,以实现超低功耗。用户可以使用适用于Arm Cortex-M0+处理器的行业标准解决方案对该产品进行编程。截至2017年9月22日,该设备已通过NFC论坛认证(认证编号:58516)。
    数据手册
    • 单价:

      ¥15.555778 / 个
    低功耗、可配置、多事务转换器 (MTT) 集线器控制器IC产品,适用于嵌入式USB解决方案。支持低速、全速和高速(如果作为高速集线器运行)下游设备。
    数据手册
    • 1+

      ¥21.17
    • 10+

      ¥20.74
    • 30+

      ¥20.45
    • 100+

      ¥20.16
  • 订货
  • 立创商城为您提供嵌入式芯片型号、厂家、价格、库存、PDF数据手册、图片等信息,为您购买嵌入式芯片提供详细信息