首页 > 热门关键词 > 嵌入式芯片
综合排序 价格 销量
-
符合条件商品:共225917
图片
关键参数
描述
价格(含税)
库存
操作
这一系列数字信号控制器(DSCs)基于32位56800EX内核。在单芯片上,每个器件将DSP的处理能力和MCU的功能相结合,并配备一套灵活的外设,以支持许多目标应用。
数据手册
  • 1+

    ¥28.76
  • 10+

    ¥28.04
  • 30+

    ¥27.56
  • 有货
  • ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P 是一种基于增强型RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器。通过在一个时钟周期内执行强大的指令,ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P能够实现接近每MHz 1 MIPS的吞吐量,使系统设计者能够在功耗和处理速度之间进行优化。AVR核心结合了丰富的指令集与32个通用工作寄存器。所有32个寄存器都直接连接到算术逻辑单元(ALU),允许在单个时钟周期内执行的一条指令访问两个独立的寄存器。由此产生的架构代码效率更高,同时实现了比传统CISC微控制器快达十倍的吞吐量。ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P提供了以下特性:具有读写同步功能的4K/8K字节的片上可编程Flash、256/512/512/1K字节的EEPROM、512/1K/1K/2K字节的SRAM、23条通用I/O线、32个通用工作寄存器、三个带有比较模式的灵活定时器/计数器、内部和外部中断、一个串行可编程USART、面向字节的两线串行接口、一个SPI串行端口、一个6通道10位ADC(TQFP和VQFN封装中为8通道)、带内部振荡器的可编程看门狗定时器,以及五种软件可选的节能模式。空闲模式停止CPU运行但允许SRAM、定时器/计数器、USART、两线串行接口、SPI端口及中断系统继续工作。掉电模式保存寄存器内容但冻结振荡器,禁用其他所有芯片功能直到下一个中断或硬件复位为止。在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分休眠时保持定时基准。ADC降噪模式停止CPU及除异步定时器和ADC外的所有I/O模块,以最小化ADC转换期间的开关噪声。在待机模式下,晶体/谐振器振荡器运行而设备的其余部分处于睡眠状态。这样可以实现快速启动与低功耗相结合。Microchip提供QTouch库,用于将电容式触摸按钮、滑块和滚轮功能嵌入到AVR微控制器中。专利的电荷转移信号采集技术提供了强大的感应能力,并包括完全去抖动的触摸键报告,还包括相邻按键抑制(AKS)技术,以明确检测按键事件。易于使用的QTouch套件工具链允许您探索、开发和调试自己的触摸应用程序。该器件使用Microchip的高密度非易失性存储器技术制造。片上ISP Flash允许通过SPI串行接口、传统的非易失性存储器编程器或运行在AVR核心上的片上引导程序对程序存储器进行片上重新编程。引导程序可以使用任何接口将应用程序下载到应用程序Flash存储器中。当应用程序Flash部分被更新时,Boot Flash部分中的软件将继续运行,从而提供真正的读写同步操作。通过将8位RISC CPU与片上自编程Flash结合在一个单片上,ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P是一种强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且成本效益高的解决方案。ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P AVR得到了完整的程序和系统开发工具的支持,包括:C编译器、宏汇编器、程序调试器/模拟器、在线仿真器和评估套件。
    数据手册
    • 1+

      ¥29.79
    • 10+

      ¥25.34
    • 30+

      ¥22.7
  • 有货
  • AT90USB82/162 是一款低功耗 CMOS 8 位微控制器,基于 AVR 增强型 RISC 架构。通过在一个时钟周期内执行强大的指令,AT90USB82/162 实现接近 1 MIPs/MHz 的吞吐量,允许系统设计者优化功耗与处理速度。该器件提供 8K / 16K 字节的系统内可编程闪存,具有读写能力,512 字节 EEPROM,512 字节 SRAM,22 条通用 I/O 线,32 个通用工作寄存器,两个具有比较模式和 PWM 的灵活定时器/计数器,一个 USART,一个具有内部振荡器的可编程看门狗定时器,一个 SPI 串行端口,debugWIRE 接口,以及五种软件可选的省电模式。空闲模式停止 CPU,同时允许 SRAM、定时器/计数器、SPI 端口和中断系统继续运行。断电模式保存寄存器内容,但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能,直到下一次中断或硬件复位。在待机模式下,晶体/谐振器振荡器正在运行,而设备的其他部分正在休眠。这允许非常快的启动,同时结合低功耗。在扩展待机模式下,主振荡器继续运行。该器件采用 Atmel 的高密度非易失性存储器技术制造。片上 ISP 闪存允许通过 SPI 串行接口、传统的非易失性存储器程序员或在 AVR 核心上运行的片上引导程序对程序存储器进行系统内重新编程。引导程序可以使用任何接口来下载应用程序闪存中的应用程序。Boot Flash 部分的软件将继续运行,同时更新 Application Flash 部分,从而提供真正的读写操作。通过将 8 位 RISC CPU 与片上可编程闪存相结合,Atmel AT90USB82/162 是一款功能强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了一种高度灵活且经济高效的解决方案。
    • 1+

      ¥33.39
    • 10+

      ¥28.77
    • 30+

      ¥25.96
  • 有货
  • 这是一款小型嵌入式天线,提供可靠、易用且免调试的天线技术,便于开发者在组装和实施过程中使用,符合RoHS标准
    • 1+

      ¥33.816 ¥84.54
    • 10+

      ¥24.726 ¥82.42
    • 30+

      ¥16.484 ¥82.42
  • 有货
  • USB3503是一款低功耗的USB 2.0集线器控制器,具有HSIC上游连接和三个USB 2.0下游端口。USB3503作为高速集线器运行,并支持所有启用的下游端口上的低速、全速和高速下游设备。USB3503特别针对移动嵌入式应用进行了优化。通过为移动电池供电的嵌入式系统优化USB3503,减少了引脚数,在这些系统中,功耗、小封装尺寸和最小BOM是关键设计要求。待机模式下的功耗已降至最低。参考时钟输入与移动应用对齐,而不是使用专用晶体。灵活的集成电源调节器简化了电池供电设备的集成。所有USB端口所需的所有电阻都集成到了集线器中。这包括D+和D-引脚上的所有串联端接电阻以及D+和D-引脚上所需的所有下拉电阻。USB3503包括以下可编程特性:- MultiTRAKTM技术,利用每个端口的专用事务转换器(TT)来保持一致的全速数据吞吐量,无论活动的下游连接数量如何。在USB全速数据传输方面,MultiTRAKTM优于使用单个TT的传统USB 2.0集线器。- PortMap,提供灵活的端口映射和禁用序列。USB3503集线器的下游端口可以重新排序或以任何顺序禁用,以最小的努力支持多种平台设计。对于任何被禁用的端口,USB3553集线器控制器会自动重新排列剩余端口,以匹配USB主机控制器的端口号方案。- PortSwap,为USB差分对引脚位置添加每端口可编程性。PortSwap允许直接对齐USB信号(D+/D-)到连接器,以避免PCB上USB差分信号的不均匀走线长度或交叉。- PHYBoost,为下游端口收发器提供可编程级别的高速USB信号驱动强度。PHYBoost试图在系统环境受损时恢复USB信号完整性。右侧的图形显示了一个示例,展示了PHYBoost信号完整性恢复前后的高速USB眼图。- VariSense,控制USB接收器灵敏度,实现USB信号接收灵敏度的可编程级别。此功能允许在次优系统环境中操作,例如使用固定USB电缆时。
    数据手册
    • 1+

      ¥34.6936 ¥51.02
    • 10+

      ¥25.607 ¥44.15
    • 30+

      ¥19.176 ¥39.95
    • 100+

      ¥17.4912 ¥36.44
  • 有货
  • ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P 是一种基于增强型RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器。通过在单个时钟周期内执行强大的指令,ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P 达到了接近每MHz 1 MIPS的吞吐量,使得系统设计者可以在功耗和处理速度之间进行优化。AVR核心结合了丰富的指令集与32个通用工作寄存器。所有32个寄存器都直接连接到算术逻辑单元(ALU),允许在一个时钟周期内执行的一条指令中访问两个独立的寄存器。由此产生的架构在代码效率上更高,同时实现了比传统的CISC微控制器快达十倍的吞吐量。ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P 提供以下功能:具有读写同时能力的4K/8K字节片内可编程Flash、256/512/512/1K字节EEPROM、512/1K/1K/2K字节SRAM、23条通用I/O线、32个通用工作寄存器、三个带有比较模式的灵活定时器/计数器、内部和外部中断、一个串行可编程USART、面向字节的两线串行接口、一个SPI串行端口、一个6通道10位ADC(TQFP和VQFN封装中为8通道)、一个带内部振荡器的可编程看门狗定时器以及五种软件可选的节能模式。空闲模式停止CPU运行但允许SRAM、定时器/计数器、USART、两线串行接口、SPI端口和中断系统继续运作。掉电模式保存寄存器内容但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能直到下一次中断或硬件复位。在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分休眠时保持定时基准。ADC降噪模式停止CPU和除异步定时器及ADC外的所有I/O模块,以最小化ADC转换期间的开关噪声。在待机模式下,晶体/谐振器振荡器运行而设备其余部分休眠。这允许快速启动的同时实现低功耗。Microchip提供了QTouch库,用于将电容式触摸按钮、滑块和滚轮功能嵌入AVR微控制器中。专利的电荷转移信号采集技术提供鲁棒的感应,并包括完全去抖动的触摸按键报告以及相邻键抑制(AKS)技术,用于明确检测按键事件。易于使用的QTouch套件工具链让您能够探索、开发并调试自己的触摸应用。该器件采用Microchip的高密度非易失性存储器技术制造。片上ISP Flash允许通过SPI串行接口、传统非易失性存储器编程器或运行在AVR核心上的片上引导程序对程序存储器进行在系统重新编程。引导程序可以使用任何接口下载应用程序到应用程序Flash存储器中。当应用程序Flash部分更新时,引导Flash部分中的软件将继续运行,从而提供真正的读写同时操作。通过将8位RISC CPU与片上自编程Flash集成在一个单片芯片上,ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P 成为了一个强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且成本效益高的解决方案。ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P AVR 得到了一整套程序和系统开发工具的支持,包括:C编译器、宏汇编器、程序调试器/模拟器、在线仿真器以及评估套件。
    数据手册
    • 1+

      ¥35.68
    • 10+

      ¥30.37
    • 30+

      ¥27.13
  • 有货
  • ATmega164A/PA/324A/PA/644A/PA/1284/P 是一种基于增强型RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器。该器件为40/49引脚设备,闪存容量从16 KB到128 KB不等,SRAM容量从1 KB到16 KB,EEPROM容量从512字节到4 KB。通过单时钟周期执行指令,这些设备实现了接近每兆赫兹一百万条指令(MIPS)的CPU吞吐量,允许系统设计者优化功耗与处理速度之间的平衡。ATmega164A/164PA/324A/324PA/644A/644PA/1284/1284P 提供以下特性:16/32/64/128KB的具有读写同时进行能力的在系统可编程闪存,512/1K/2K/4K字节的EEPROM,1/2/4/16KB的SRAM,32个通用I/O线,32个通用工作寄存器,实时时钟(RTC),三个(对于ATmega1284/1284P是四个)带有比较模式和PWM功能的灵活定时器/计数器,两个USART,一个面向字节的两线串行接口,一个8通道、10位ADC,具有可选差分输入级和可编程增益,带内部振荡器的可编程看门狗定时器,一个SPI串行端口,符合IEEE std. 1149.1标准的JTAG测试接口(也用于访问片上调试系统和编程),以及六种软件可选的节能模式。空闲模式停止CPU运行但允许SRAM、定时器/计数器、SPI端口和中断系统继续运作。掉电模式保存寄存器内容但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能直到下一个中断或硬件复位。在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分处于休眠状态时维持定时基准。ADC降噪模式停止CPU及除异步定时器和ADC之外的所有I/O模块以减少ADC转换期间的开关噪声。待机模式下,晶振/谐振器振荡器运行而设备其余部分处于休眠状态,这允许快速启动的同时保持低功耗。扩展待机模式中,主振荡器和异步定时器都继续运行。Microchip提供QTouch库,用于将电容触摸按钮、滑块和滚轮功能嵌入AVR微控制器中。专利的电荷转移信号采集技术提供了强大的感应性能,并包括完全去抖动的触摸键报告,并采用了相邻键抑制(AKS)技术来实现按键事件的明确检测。易于使用的QTouch套件工具链允许您探索、开发并调试自己的触摸应用。该设备采用高密度非易失性存储器技术制造。片上ISP Flash允许通过SPI串行接口、传统的非易失性存储器编程器或运行于AVR核心上的片上引导程序对程序存储器进行在系统重新编程。引导程序可以使用任何接口下载应用程序至应用程序Flash存储器。当应用程序Flash部分更新时,Boot Flash部分中的软件将继续运行,从而提供真正的读写同时操作。通过将8位RISC CPU与片上在系统自编程Flash结合在一个单片上,ATmega164A/164PA/324A/324PA/644A/644PA/1284/1284P成为一款功能强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且成本效益高的解决方案。
    数据手册
    • 1+

      ¥36.18
    • 10+

      ¥35.26
    • 30+

      ¥34.64
  • 有货
  • AT89C51RC 是一款低功耗、高性能的 CMOS 8 位微控制器,带有 32K 字节的可编程 Flash 只读存储器和 512 字节的 RAM。该器件采用 Atmel 的高密度非易失性存储技术制造,并与工业标准 80C51 和 80C52 指令集及引脚布局兼容。片上 Flash 允许用户通过传统的非易失性存储器编程器对程序存储器进行编程。AT89C51RC 提供了 512 字节的内部 RAM。通过清除位于地址 8EH 的 SFR 中的第 1 位后,可以使用 MOVX 指令访问 256 字节的扩展内部 RAM。另一个 256 字节的 RAM 段以与 Atmel AT89 系列及其他 8052 兼容产品相同的方式访问。通过将多功能 8 位 CPU 与 Flash 集成在单芯片上,Atmel AT89C51RC 成为了一款功能强大的微型计算机,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且成本效益高的解决方案。AT89C51RC 提供以下标准特性:32K 字节的 Flash,512 字节的 RAM,32 条 I/O 线,三个 16 位定时器/计数器,一个六向量两层中断架构,全双工串行端口,片上振荡器和时钟电路。此外,AT89C51RC 采用静态逻辑设计,可以在零频率下工作,并支持两种软件可选的节能模式。空闲模式停止 CPU 的运行,但允许 RAM、定时器/计数器、串行端口和中断系统继续工作。掉电模式保存 RAM 内容,但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能,直到下一个外部中断或硬件复位。
    数据手册
    • 1+

      ¥40.79
    • 10+

      ¥39.84
    • 30+

      ¥39.21
  • 有货
  • AVR 内核结合了丰富的指令集和32个通用工作寄存器。所有32个寄存器都直接连接到算术逻辑单元(ALU),允许在单个时钟周期执行的一条指令中访问两个独立的寄存器。由此产生的架构代码效率更高,同时吞吐量比传统的CISC微控制器快十倍。ATmega48/V/ 88/V /168/V 提供以下特性:4K/8K/16K字节的具有读写同时功能的系统内可编程闪存,256/512/512字节EEPROM,512/1K/1K字节SRAM,23个通用I/O线,32个通用工作寄存器,实时时钟(RTC),三个灵活的带比较模式和PWM功能的定时器/计数器,1个串行可编程USART,1个面向字节的两线制串行接口(I2C),一个6通道10位ADC(TQFP和QFN/MLF封装中有8个通道),带有内部振荡器的可编程看门狗定时器,SPI串行端口,以及六种软件可选的节能模式。空闲模式停止CPU运行但允许SRAM、定时器/计数器、SPI端口和中断系统继续工作。掉电模式保存寄存器内容但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能直到下一次中断或硬件复位。在节能模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分处于休眠状态时维持定时基准。ADC降噪模式停止CPU及除异步定时器和ADC外的所有I/O模块,以减少ADC转换期间的开关噪声。待机模式下,晶体/谐振器振荡器保持运行而设备其余部分处于休眠状态。这使得可以快速启动并结合低功耗。在扩展待机模式下,主振荡器和异步定时器都继续运行。Atmel提供QTouch 库,用于将电容式触摸按钮、滑块和滚轮功能嵌入AVR微控制器中。专利的电荷转移信号采集技术提供了强大的感应能力,并包括完全去抖动的触摸键报告,还包括相邻键抑制(AKS™)技术,以实现按键事件的明确检测。易于使用的QTouch套件工具链使您可以探索、开发和调试自己的触摸应用。该设备采用Atmel高密度非易失性存储技术制造。片上ISP Flash允许通过SPI串行接口、常规非易失性存储器编程器或运行在AVR核心上的片上引导程序对程序存储器进行系统内重新编程。引导程序可以使用任何接口将应用程序下载到应用程序Flash存储器中。当应用程序Flash部分被更新时,Boot Flash部分中的软件将继续运行,从而提供真正的读写同时操作。通过将8位RISC CPU与系统内自编程Flash集成在一个单片上, ATmega48/V/ 88/V /168/V是一款强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且成本效益高的解决方案。ATmega48/V/ 88/V /168/V支持全套程序和系统开发工具,包括:C编译器、宏汇编器、程序调试器/模拟器、在线仿真器和评估套件。
    数据手册
    • 1+

      ¥42.37
    • 10+

      ¥36.14
    • 30+

      ¥32.34
  • 有货
  • USB2533 是一款低功耗、OEM 可配置的多事务转换器 (MTT) USB 2.0 集线器控制器,具有 3 个下游端口和用于嵌入式 USB 应用程序的高级功能。USB2533 完全符合 USB 2.0 规范、USB 2.0 链路电源管理附录,并可以作为全速集线器或全速/高速集线器连接到上游端口。3 端口集线器支持所有启用的下游端口上的低速、全速和高速(如果作为高速集线器运行)下游设备。USB2533 特别针对需要高性能和最小 BOM 成本的嵌入式系统进行了优化。待机模式下的功耗已降至最低,并且参考时钟输入可以根据客户的具体应用进行对齐。此外,USB 端口所需的所有电阻都集成到了集线器中,包括 D+ 和 D- 引脚上的所有串联端接和上拉/下拉电阻。USB2533 支持上游电池充电器检测和下游电池充电。USB2533 集成的电池充电检测电路支持 USB-IF 电池充电 (BC1.2) 检测方法和大多数苹果设备。这些电路用于检测 USB 充电器的连接类型,并通过串行接口提供中断输出,指示可以从设备的状态寄存器读取充电器信息。USB2533 提供电池充电握手并支持以下 USB-IF BC1.2 充电配置文件:- DCP:专用充电端口(无数据的电源砖)- CDP:充电下行端口(带数据的 1.5A)- SDP:标准下行端口(带数据的 0.5A)- 通过 SMBus 或 OTP 加载的自定义配置文件USB2533 提供了一个额外的 USB 端点,专门用作 USB 到 I2C 接口,允许通过 USB 接口监控、控制或配置外部电路或设备。此外,USB2533 还包含许多强大而独特的功能,例如:- FlexConnect,提供灵活的连接选项。USB2533 的下游端口 1 可以与上游端口交换,使主设备能够控制集线器上的其他设备。- MultiTRAK 技术,每个端口使用专用的事务转换器 (TT),无论活动的下游连接数量如何,都能保持一致的全速数据吞吐量。MultiTRAK 在 USB 全速数据传输方面优于使用单个 TT 的传统 USB 2.0 集线器。- PortMap,提供灵活的端口映射和禁用序列。USB2533 集线器的下游端口可以重新排序或以任何顺序禁用,以最少的工作量支持多种平台设计。对于任何被禁用的端口,USB2533 集线器控制器会自动重新排序剩余端口,以匹配 USB 主控制器的端口编号方案。- PortSwap,为每个端口的 USB 差分对引脚位置添加可编程性。PortSwap 允许直接对齐 USB 信号 (D+/D-) 以连接器,避免 PCB 上的 USB 差分信号走线长度不均或交叉。- PHYBoost,为下游端口收发器提供可编程级别的高速 USB 信号驱动强度。PHYBoost 尝试在受损的系统环境中恢复 USB 信号完整性。- VariSense,控制 USB 接收器灵敏度,实现可编程级别的 USB 信号接收灵敏度。此功能允许在次优系统环境中操作,例如使用固定 USB 电缆时。USB2533 提供商业(0℃ 至 +70℃)和工业(-40℃ 至 +85℃)温度范围版本。
    数据手册
    • 1+

      ¥46.9758 ¥79.62
    • 10+

      ¥33.7561 ¥68.89
    • 30+

      ¥24.3165 ¥62.35
    • 100+

      ¥22.1754 ¥56.86
  • 有货
  • USR-WIFI232-B2 模组是一款一体化的 802.11b/g/n Wi-Fi 的模组,它提供了一种将用户的物理设备连接到Wi-Fi 无线网络上,并提供UART 串口等接口传输数据的解决方案。通过USR-WIFI232-B2 模组,传统的低端串口设备或MCU 控制的设备均可以很方便的接入WIFI 无线网络,从而实现物联网络控制与管理。 该模块硬件上集成了MAC,基频芯片,射频收发单元,以及功率放大器;嵌入式的固件则支持Wi-Fi 协议及配置,以及组网的TCP/IP协议栈。
    数据手册
    • 1+

      ¥47.49
    • 10+

      ¥46.26
  • 有货
  • 提供无与伦比的性能和超低功耗,在停止模式下电流低至 0.6μA,运行模式下为 180μA/MHz。具有自主外设、高度的芯片和模拟集成度,以及行业标准 32 位 ARM Cortex-M3 处理器的性能,非常适合电池供电系统和对高性能、低能耗有要求的系统。
    数据手册
    • 1+

      ¥50.86
    • 10+

      ¥43.48
    • 30+

      ¥38.98
    • 100+

      ¥35.2
  • 有货
  • 基于16/32位ARM7TDMI-S CPU,具有实时仿真和嵌入式跟踪支持,结合了32kB、64kB、128kB、256kB和512kB的嵌入式高速闪存。128位宽的内存接口和独特的加速器架构,可在最大时钟速率下实现32位代码执行。对于关键代码大小应用,替代的16位Thumb模式可将代码减少30%以上,且性能损失最小。由于尺寸小、功耗低,适用于小型化是关键要求的应用,如访问控制和销售点
    数据手册
    • 2+

      ¥57.76
    • 20+

      ¥49.67
    • 60+

      ¥44.74
  • 有货
  • 基于16位/32位ARM7TDMI-S CPU,具有实时仿真功能,结合了8 kB、16 kB或32 kB的嵌入式高速闪存。128位宽的内存接口和独特的加速器架构,可在最大时钟速率下实现32位代码执行。对于中断服务程序和DSP算法,性能比Thumb模式提高达30%。对于关键代码大小应用,16位Thumb模式可将代码减少30%以上,且性能损失最小
    数据手册
    • 1+

      ¥90.57
    • 10+

      ¥86.29
    • 30+

      ¥78.87
  • 有货
  • 73M2901CE 低速调制解调器在一个3.3V的设备中集成了数据泵、控制器和模拟前端,并具有强大的“AT”命令主机接口。该调制解调器通过软件实现诸如并行电话检测、线路使用中和振铃检测等功能,从而减少了外部组件的数量和成本。该设备是适用于包括机顶盒、销售点终端、自动取款机、公用事业仪表、自动售货机和智能卡读卡器等应用的“一芯多用”解决方案。该设备的另一个独特特点是与Teridian旗舰嵌入式硬调制解调器73M2901CL以及73M1903软调制解调器AFE引脚兼容。这为客户提供了在同一系统中设计硬调制解调器或软调制解调器解决方案的有效且无风险的成本降低路径。完整的支持、调制解调器参考设计和纠错软件都是Teridian提供的解决方案的一部分。我们的内部应用工程团队将帮助您满足国际认证需求。
    • 1+

      ¥91.069 ¥107.14
    • 10+

      ¥88.2895 ¥103.87
  • 有货
  • 特性:10位ADC:高达200 ksps,多达21个外部单端或差分输入,VREF来自内部VREF、外部引脚或VDD,内部或外部转换源启动,内置温度传感器。 两个比较器:可编程迟滞和响应时间,可配置为中断或复位源,低电流 (0.4 μA)。 片上调试:片上调试电路便于全速、非侵入式系统内调试(无需仿真器),提供断点、单步执行、检查/修改内存和寄存器功能,性能优于使用ICE芯片、目标吊舱和插座的仿真系统,低成本完整开发套件。 电源电压范围:2.7-3.6 V (50 MIPS),3.0-3.6 V (100 MIPS),有省电暂停和关机模式。 高速8051 μC内核:流水线指令架构,70%的指令在1或2个系统时钟内执行,片上PLL实现100 MIPS或50 MIPS吞吐量,扩展中断处理程序,2周期16 x 16 MAC引擎。 内存:1280字节内部数据RAM (256 + 1024),32 kB或16 kB Flash,系统内可按1024字节扇区编程
    • 1+

      ¥114.31 ¥124.25
    • 10+

      ¥98.7034 ¥120.37
    • 12+

      ¥86.6664 ¥120.37
  • 有货
  • 低功耗、OEM 可配置的 USB 3.1 Gen 1 集线器控制器,支持7个下游端口和嵌入式USB应用的高级功能。
    • 1+

      ¥115.3683 ¥142.43
    • 10+

      ¥98.0439 ¥138.09
    • 30+

      ¥84.2349 ¥138.09
  • 有货
  • PIC17C4x系列属于PIC17Cxx系列微控制器,包括以下器件:PIC17C42、PIC17CR42、PIC17C42A、PIC17C43、PIC17CR43和PIC17C44。这些器件是40/44引脚的EPROM/ROM型PIC17Cxx系列微控制器家族的成员,该家族具有低成本、高性能、CMOS、全静态、8位微控制器等特点。所有PIC16/17微控制器均采用先进的RISC架构。PIC17Cxx具有增强的核心功能、16级深堆栈以及多个内部和外部中断源。哈佛架构的分离指令和数据总线允许使用16位宽的指令字和单独的8位宽数据。两级指令流水线允许所有指令在一个周期内执行,除了程序分支(需要两个周期)。PIC17C42有55条指令,所有其他器件有58条指令。此外,大型寄存器组提供了一些用于实现非常高性能的架构创新。对于数学密集型应用,所有器件(PIC17C42除外)都具有单周期8x8硬件乘法器。PIC17Cxx微控制器通常可以实现2:1的代码压缩和4:1的速度提升,优于同类其他8位微控制器。PIC17C4x器件最多具有454字节的RAM和33个I/O引脚。此外,PIC17C4x还添加了几个外设功能,这些功能在许多高性能应用中非常有用,包括四个定时器/计数器、两个捕获输入、两个PWM输出以及通用同步异步收发器(USART)。这些特殊功能减少了外部组件,从而降低了成本、提高了系统可靠性并降低了功耗。有四种振荡器选项:单引脚RC振荡器、LF振荡器、xT晶体和EC用于外部时钟输入。SLEEP(关电)模式提供额外的节能效果。用户可以通过多个外部和内部中断以及设备复位从SLEEP唤醒芯片。该器件有四种配置选项用于操作模式:微处理器、微控制器、扩展微控制器和受保护的微控制器。微处理器和扩展微控制器模式允许最多64K字的外程序存储器。一个高度可靠的看门狗定时器,具有自己的片上RC振荡器,可防止软件故障。采用紫外线可擦除CERDIP封装的版本非常适合代码开发,而具有成本效益的一次性可编程(OTP)版本适用于任何数量的生产。PIC17C4x非常适合各种应用,从精确的电机控制和工业过程控制到汽车、仪表和电信应用。其他需要快速执行复杂软件程序或将软件代码编程为制造过程的最后一步的应用也同样适用。EPROM技术使定制应用程序程序(具有唯一的安全代码、组合、型号、参数存储等)变得快速而方便。小尺寸封装选项使PIC17C4x非常适合空间有限且需要高性能的应用。高速执行、强大的外设功能、灵活的I/O和低功耗,所有这些都以低成本实现,使PIC17C4x成为各种嵌入式控制应用的理想选择。
    数据手册
    • 1+

      ¥123.55
    • 30+

      ¥116.93
  • 有货
  • EFM32GG 提供无与伦比的性能和超低功耗,在停止模式下仅消耗 0.6 μA 电流,运行模式下消耗 180 μA/MHz。它还具有自主外设、高度的芯片和模拟集成度,以及行业标准的 32 位 ARM Cortex-M3 处理器的性能,非常适合电池供电系统和对高性能、低能耗有要求的系统。
    数据手册
    • 1+

      ¥135.9291 ¥163.77
    • 10+

      ¥115.8218 ¥158.66
    • 12+

      ¥99.9558 ¥158.66
  • 有货
  • 特性:高性能32位RISC CPU,DC-96MHz运行,73KB数据RAM,8KB两路I-cache,1KB一路Rocache,64个向量中断,8级中断优先级。 灵活的I/O,10个GPIO引脚,所有GPIO引脚可单独编程为输入或输出,所有GPIO引脚可单独选择内部上拉/下拉,CMOS/TTL电平施密特触发输入,所有GPIO上有外部唤醒中断。 外设特性:一个全速USB OTG控制器,四个多功能32位定时器,支持捕获和PWM模式,三个全双工高级UART(DMA),三个SPI接口支持主机和设备模式(DMA),一个I²C接口支持主机和设备模式,RTC,带闹钟和时基以唤醒芯片,16位PWM发生器用于电机驱动,三个IQ编码器,6通道10位ADC,1通道8级低功耗检测器,嵌入式PMU支持低功耗模式,看门狗,上电复位。 蓝牙特性:CMOS单芯片全集成无线电和基带,符合Bluetooth V5.3 + BR + EDR + BLE规范,支持蓝牙微微网和散射网,满足2类和3类发射功率要求,支持GFSK和π/4 DQPSK所有数据包类型,提供+8dBm发射功率,接收器灵敏度为-92dBm,支持a2dp\avctp\avdp\avrcp\hfp\ssp\ssp\att\gap\gatt\rfcomm\sdp\l2cap配置文件。 电源:LDOIN为4.5V至5.5V,VBAT为1.8V至4.5V,VDDIO为1.8V至3.4V。 工作温度:-40℃至 + 85℃,存储温度:-65℃至 + 150℃
    数据手册
    • 1+

      ¥3.14
    • 10+

      ¥2.44
    • 50+

      ¥2.14
  • 有货
  • 是一款串行接口闪存设备,适用于各种大批量消费和联网应用。针对低能耗应用进行了优化,可在1.65V-3.6V的宽输入电压范围内使用现代锂电池技术运行。非常适合将程序代码从闪存复制到嵌入式或外部RAM中执行的系统,以及在闪存中本地存储和更新少量数据的系统。擦除块大小经过优化,可满足当今代码和数据存储应用的需求,支持4KB、32KB和64KB块擦除操作以及全芯片擦除。包含四个专用的128字节一次性可编程(OTP)安全寄存器,可用于存储唯一设备ID和锁定密钥。支持读、编程和擦除操作,编程和擦除无需单独的电压。
    数据手册
    • 1+

      ¥11.06
    • 10+

      ¥9.38
    • 30+

      ¥8.33
    • 100+

      ¥7.25
  • 有货
  • PSoC系列由许多片上控制器设备组成,这些设备旨在用一个低成本的单芯片可编程设备取代多个传统的基于MCU的系统组件。PSoC设备包括可配置的模拟和数字逻辑块以及可编程互连。这种架构使用户能够创建符合每个应用要求的定制外设配置。此外,还包括一个快速CPU、闪存程序存储器、SRAM数据存储器和可配置的I/O,并提供一系列方便的引脚和封装。PSoC架构由四个主要区域组成:PSoC核心、数字系统、模拟系统和系统资源。可配置的全局总线允许将所有设备资源组合成一个完整的定制系统。PSoC系列最多可以有五个I/O端口连接到全局数字和模拟互连,可访问八个数字块和六个模拟块。
    数据手册
    • 1+

      ¥20.57
    • 10+

      ¥17.62
    • 27+

      ¥14.84
  • 有货
  • AVR 核心结合了丰富的指令集与32个通用工作寄存器。所有32个寄存器都直接连接到算术逻辑单元(ALU),允许在单个时钟周期内执行的一条指令中访问两个独立的寄存器。由此产生的架构具有更高的代码效率,同时实现了比传统CISC微控制器快达十倍的数据吞吐量。ATmega48/V/ 88/V /168/V 提供以下特性:4K/8K/16K字节的带有读写同时功能的系统内可编程闪存、256/512/512字节EEPROM、512/1K/1K字节SRAM、23条通用I/O线、32个通用工作寄存器、实时时钟(RTC)、三个带比较模式和PWM的灵活定时器/计数器、1个串行可编程USART、1个面向字节的二线制串行接口(I2C)、一个6通道10位ADC(TQFP和QFN/MLF封装中有8个通道)、带有内部振荡器的可编程看门狗定时器、SPI串行端口以及六种软件可选的节能模式。空闲模式会停止CPU运行,但允许SRAM、定时器/计数器、SPI端口和中断系统继续工作。掉电模式保存寄存器内容,但冻结振荡器,禁用除下一个中断或硬件复位外的所有其他芯片功能。在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分处于睡眠状态时保持定时器基准。ADC降噪模式停止CPU及所有I/O模块(除了异步定时器和ADC)以最小化ADC转换期间的开关噪声。待机模式下,晶体/谐振器振荡器运行而设备其余部分处于睡眠状态。这使得快速启动与低功耗相结合成为可能。扩展待机模式下,主振荡器和异步定时器均继续运行。Atmel提供QTouch 库用于将电容式触摸按钮、滑块和滚轮功能嵌入AVR微控制器中。专利的电荷转移信号采集技术提供了强大的感应能力,并包括完全去抖动的触摸键报告,还包括相邻按键抑制(AKS™)技术以实现对按键事件的明确检测。易于使用的QTouch套件工具链使您可以探索、开发和调试自己的触摸应用程序。该设备采用Atmel的高密度非易失性存储技术制造。片上ISP闪存允许通过SPI串行接口、常规非易失性存储器编程器或运行于AVR核心上的片上引导程序对程序存储器进行系统内重新编程。引导程序可以使用任何接口来下载应用闪存中的应用程序。当应用闪存部分更新时,引导闪存部分的软件将继续运行,从而提供真正的读写同时操作。通过将8位RISC CPU与系统内自编程闪存集成在同一芯片上, ATmega48/V/ 88/V /168/V 是一款功能强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且成本效益高的解决方案。ATmega48/V/ 88/V /168/V 支持完整的程序和系统开发工具包,包括:C编译器、宏汇编器、程序调试器/模拟器、在线仿真器以及评估套件。
    数据手册
    • 1+

      ¥21.78
    • 10+

      ¥21.22
    • 30+

      ¥20.85
  • 有货
  • AT89C4051是一款低电压、高性能的CMOS 8位微控制器,带有4K字节的可编程和可擦除只读闪存。该器件采用Atmel的高密度非易失性存储技术制造,并与行业标准MCS-51指令集兼容。通过将多功能8位CPU与闪存集成在单片芯片上,Atmel AT89C4051是一个功能强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且成本效益高的解决方案。AT89C4051提供以下标准特性:4K字节的闪存、128字节的RAM、15条I/O线、两个16位定时器/计数器、五向量两级别中断架构、全双工串行端口、精密模拟比较器、片上振荡器与时钟电路。此外,AT89C4051设计有静态逻辑,支持低至零频率的操作,并支持两种软件可选的节能模式。空闲模式停止CPU运行但允许RAM、定时器/计数器、串行端口和中断系统继续工作。掉电模式保存RAM内容但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能直到下一次硬件复位。
    数据手册
    • 1+

      ¥23.72
    • 10+

      ¥20.17
    • 36+

      ¥18.05
  • 有货
  • 高性能CMOS快速静态RAM设备,带有嵌入式ECC。提供单芯片使能选项和多种引脚配置。在CY7C1041GE设备中,ERR引脚会在读取周期中发出错误检测和纠正事件的信号。数据写入通过将芯片使能(CE)和写使能(WE)输入置为低电平来执行,同时在I/O₀至I/O₁₅上提供数据,并在A₀至A₁₇引脚上提供地址
    • 1+

      ¥27.31
    • 10+

      ¥23.38
    • 30+

      ¥21.04
  • 有货
  • N 通道垂直功率 FET,采用 Smart SIPMOS 芯片堆叠技术,提供嵌入式保护功能。
    数据手册
    • 1+

      ¥28.9751 ¥37.63
    • 10+

      ¥24.6493 ¥36.79
    • 30+

      ¥20.6568 ¥36.24
    • 100+

      ¥20.3376 ¥35.68
  • 有货
  • 是八通道低侧驱动器,具有集成保护和诊断功能,旨在控制汽车和工业应用中的继电器。具有菊花链功能的串行外设接口 (SPI) 用于控制和诊断负载及设备。两个具有映射功能的输入引脚允许直接对输出进行PWM控制,支持故障安全激活的跛行回家模式。每个低侧开关的导通电阻为700mΩ,当所有八个通道同时导通时,每个输出可支持330mA电流。每个输出上的集成钳位电路在关断感性负载时耗散存储的能量。支持过压、欠压、短路和开路负载检测等各种保护功能。高度集成的嵌入式保护和诊断功能,使其成为汽车车身和动力系统应用以及工业继电器控制应用的理想选择。
    数据手册
    • 1+

      ¥29.58
    • 10+

      ¥25.47
    • 30+

      ¥23.03
  • 有货
  • 特性:工作条件:1.62V 至 3.63V,-40℃ 至 +125℃,DC 至 32 MHz。 内核:32 MHz(2.64 CoreMark/MHz 和高达 31 DMIPS)Arm Cortex-M23,具备单周期硬件乘法器、硬件除法器、嵌套向量中断控制器 (NVIC)、内存保护单元 (MPU)、堆栈限制检查、TrustZone® for ARMv8-M(可选)。 系统:具备上电复位 (POR) 和可编程欠压检测 (BOD)、8 通道直接内存访问控制器 (DMAC)、8 通道事件系统用于外设间独立于内核的操作、CRC-32 生成器。 内存:16/32/64-KB Flash、4/8/16-KB SRAM、2-KB 数据闪存读写同步 (WWR) 部分用于非易失性数据存储、256 字节具备物理保护功能的 TrustRAM。 时钟管理:灵活的时钟分配,针对低功耗进行优化,具备 32.768 kHz 晶体振荡器、32.768 kHz 超低功耗内部 RC 振荡器、0.4 至 32 MHz 晶体振荡器、16/12/8/4 MHz 低功耗内部 RC 振荡器、超低功耗数字锁相环 (DFLLULP)、32-96 MHz 分数数字锁相环 (FDPLL96M)、一个频率计。 低功耗和电源管理:具备活动、空闲、带部分或全部 SRAM 保留的待机和关机睡眠模式;活动模式 (<25 μA/MHz);空闲模式 (<10 μA/MHz),唤醒时间 1.5 μs;带全 SRAM 保留的待机模式 (0.5 μA),唤醒时间 5.3 μs;关机模式 (<100 nA);静态和动态电源门控架构;睡眠行走外设;两个性能级别;嵌入式降压/低压差 (LDO) 稳压器,可实时选择。 安全:多达四个用于静态和动态入侵检测的数据闪存防篡改引脚;针对安全存储进行优化;具备用户定义密钥的地址和数据加扰(可选);对加扰密钥和一个用户定义行进行快速防篡改擦除;用于数据读取降噪的静默访问。 TrustRAM:具备用户定义密钥的地址和数据加扰;对物理 RAM 进行芯片级防篡改检测以抵抗微探测攻击;对加扰密钥和 RAM 数据进行快速防篡改擦除;用于数据读取降噪的静默访问;防止数据残留
    数据手册
    • 1+

      ¥30.78
    • 10+

      ¥26.17
    • 30+

      ¥23.43
  • 有货
  • PSoC系列由许多片上控制器设备组成,这些设备旨在用一个低成本的单芯片可编程设备取代多个传统的基于MCU的系统组件。PSoC设备包括可配置的模拟和数字逻辑块以及可编程互连。这种架构使用户能够创建符合每个应用要求的定制外设配置。此外,还包括一个快速CPU、闪存程序存储器、SRAM数据存储器和可配置的I/O,并提供一系列方便的引脚和封装。PSoC架构由四个主要区域组成:PSoC核心、数字系统、模拟系统和系统资源。可配置的全局总线允许将所有设备资源组合成一个完整的定制系统。PSoC系列最多可以有五个I/O端口连接到全局数字和模拟互连,可访问八个数字块和六个模拟块。
    数据手册
    • 1+

      ¥31.26
    • 10+

      ¥29.77
    • 27+

      ¥28.85
  • 有货
  • NHS3152 是一款专为治疗依从性监测和记录设计的集成电路。它具有嵌入式 NFC 接口、电阻网络传感接口、内部系统解决方案,最少的外部组件和单层箔实现药丸使用监测。NHS3152 可以由电池供电或 NFC 供电。
    数据手册
    • 1+

      ¥31.65
    • 10+

      ¥30.9
    • 30+

      ¥30.41
  • 有货
  • 立创商城为您提供嵌入式芯片型号、厂家、价格、库存、PDF数据手册、图片等信息,为您购买嵌入式芯片提供详细信息