领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

#第十届立创电赛#简易智能自行瞄准装置识别小车

2026-08-25 10:18:55阅读量:35969

为了给大家些创作灵感,今天带来第十届立创电赛三等奖作品#第十届立创电赛#简易智能自行瞄准装置识别小车案例分享!本文作者:llllllllz,禁止商用,未经许可禁止转载。

第十一届立创电赛正在进行中心,点击图片报名。

一、项目功能介绍


本自行瞄准装置为解决传统人工瞄准的痛点,充分利用现有优质硬件资源,开发一款能实现自动循迹、精准瞄准与激光发射的简易自行瞄准装置,满足基础运动目标追踪与自动打靶需求。

核心功能包括自动循迹,目标识别与定位,精准瞄准与激光发射,以及复杂任务执行。

本装置硬件性能适配,抗干扰能力强,选用五路数字灰度传感器,对环境光线要求低,在黑白界线反射强度差异小的场地仍能稳定工作,步进电机驱动的云台通过PID算法支持精确角度定位,并对K230进行灰度转换、二值化、透视变换等图像处理算法进行目标检测,激光瞄准误差可控制在较小范围,且响应迅速,装置综合稳定性佳。

创新性地将MSPM03507与步进电机云台和K230视觉模块结合起来,采用两块MSPM03507作为主控,形成适配基础目标追踪场景的高效硬件结构。

应用场景广泛,成本可控,选用的硬件模块均为常见且性价比高的元器件,无需高昂的专用设备,整体成本较低,适合批量制作或个人、学生团队使用。

经过多维测试验证,装置在循迹时间,瞄准精度等关键指标上均能满足基础应用需求,性能达标且可靠。具体如下:

1、基础核心功能

核心基础功能是装置实现 “自主循迹” 与 “精准瞄准” 的关键,也是完成打靶任务的核心保障,具体功能详情如下:
1)自动循迹功能
    • 轨迹检测:通过五路数字灰度传感器采集路面黑线信息,将检测到数值信息经转换后传输至主控,实时判断装置与轨迹的偏移状态:
    • 环境适应性:对环境光线要求低,即便在黑白界线反射强度差异小的场地,仍能稳定检测轨迹,避免光线干扰导致的循迹偏差;
    • 方向调整:主控基于传感器反馈的偏移量,通过 PID 算法处理输出控制量,动态调整行驶方向,确保装置沿预设轨迹稳定行驶,支持多圈连续循迹;

2)目标识别与定位
基于 K230 视觉模块,完成对目标靶的图像采集、处理与定位,为瞄准提供精准坐标信息:
  • 图像采集:K230 摄像头实时采集目标靶图像,支持较高分辨率与帧率,确保图像信息清晰、实时;
  • 图像处理:对采集的图像进行灰度转换、二值化、透视变换等算法处理,消除图像噪声,突出目标靶特征,提升目标识别准确性;
  • 目标定位:通过图像处理算法识别目标靶矩形框,计算矩形框中心点当前位置,并通过串口将位置数据传输至 MSPM03507 主控,实现目标靶的精准定位;

 

3)精准瞄准与激光发射功能

由步进电机驱动的二维云台与激光模块配合,完成精准瞄准与打靶动作:
  • 云台控制:主控接收 K230 传输的目标位置数据后,通过 PID 算法计算控制量,驱动双路驱动模块,进而控制步进电机带动云台转动,调整激光头位置,实现激光点与目标靶中心点的对齐,支持小角度精密调整;
  • 激光发射:当激光头对准目标靶中心点后,激光模块发射蓝紫色激光,完成打靶动作,激光瞄准误差可控制在较小范围;
  • 阈值实时调整:装置配备 2 个外接物理按钮(分别标注 “阈值 +”“阈值 -”),可实时调整 阈值”,以此应对物理环境变化;
  • 状态反馈:在瞄准过程中,云台实时向主控反馈当前位置信息,形成闭环位置控制,确保瞄准精度,同时支持对瞄准结果的实时判断,若不符合预期则重新调整;

4)复杂任务执行功能

在基础功能之上,支持特定复杂任务,拓展装置应用场景:
  • 动态打靶:装置在沿赛道行驶过程中,激光笔持续发光射向靶面,实现行驶状态下的动态瞄准与打靶,可完成1-2圈行驶过程中的稳定打靶;

2、核心技术支撑(功能实现的底层逻辑)

装置所有功能的实现,依赖以下核心技术的协同配合,各技术模块相互支撑,确保系统稳定、高效运行:
  • 双主控协同技术:采用两块 MSPM03507 分工协作,一块负责五路灰度传感器数据处理与循迹方向控制,另一块专注 K230 位置数据解析与云台驱动指令输出;实现多模块数据同步处理,保障循迹与瞄准的协同性;
  • K230 目标实时解析:基于 K230 模块实现 “图像采集 - 预处理 - 定位” 端侧实时处理;通过轻量化二值化算法消除环境光影干扰,结合矩形框中心点坐标换算逻辑,为瞄准提供精准位置数据;
  • 运动控制:通过电机驱动、PID 控制算法,实现平稳移动和精准定位;

总结

简易自行瞄准装置本质是 “集成化的自动瞄准与执行系统”,围绕 “自主循迹、精准识别、稳定瞄准、高效执行” 核心目标展开。在应用中,可替代人工完成基础瞄准打靶任务,避免人工操作的误差与效率问题,同时适用于教学实验、学生竞赛、基础目标追踪等场景。装置硬件选用常见高性价比元器件,成本可控,且系统稳定性强、响应迅速,经过多维度测试验证,关键指标均满足基础应用需求,具备较高的实用价值与推广潜力。
 

二、项目属性


首次公开,原创作品,参加过2025年电赛,荣获全等一等奖作品

 

三、开源协议


GPL3.0开源协议

 

四、硬件部分


 

原理图

 

pcb图

 

pcb图

 

五、软件部分


云台控制部分

#include "alldata.h"
int main(void)
{
    SYSCFG_DL_init();
    SysTick_Init();
    DL_TimerA_startCounter(PWM_ALL_INST);       //启用PWM计数器
    DL_TimerG_startCounter(TIMER_0_INST);       //启动定时器计数器
    NVIC_EnableIRQ(UART_0_INST_INT_IRQN);       //启用串口0接收中断

    DL_Timer_startCounter(PWM_0_INST);          //步进电机1PWM
    DL_Timer_startCounter(PWM_1_INST);          //步进电机2PWM
    NVIC_EnableIRQ(TIMER_0_INST_INT_IRQN);        //启用定时器中断
    //外设初始化
    Pid_Init(0.084,0.00047,0);
    OLED_Init();
    //Pid_Init();
    BUZZER_OFF();
    LED1_OFF();
    LED2_OFF();
    while (1)
    {  
        Timer_work();
        key_work();
        uart_work();
        oled_show();  
        Tick.mpu_flag=1;
        //LED2_ON();
     
               
        if(mode==1&&keycnt==4){

        if(x_site>=-2&&x_site=30)
            // {
            //     x_buchang=200;
            // }
            if(keycnt==4)
            {
                Motor.button=0;
                L_PWM=R_PWM=0;
                Set_PWM(L_PWM,R_PWM);
                LED2_OFF();

            }
        }
        if(mode==5)
        {
            mode=0;
            keycnt=0;
        }
               
           
}
}

 

六、BOM清单


 

BOM清单

 

注:项目涉及的BOM清单。在嘉立创EDA 生成/上传设计文件后,BOM将自动生成至项目详情;建议包括型号、品牌、名称、封装、采购渠道、用途等内容。具体内容和形式应以表达清楚项目构成为准。

 

七、大赛LOGO验证


PCB图

 

实物图

 

实物图

 

实物图

 

标签图标
简易智能自行瞄准装置识别小车
广告图片