领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

退出DRAM40多年,Intel又盯上内存了

2026-08-17 17:20:16阅读量:27819

8月13日消息,Intel CEO陈立武近日暗示,公司正在探索新的内存架构,以及将内存与CPU更紧密集成的方式。

 

与此同时,Intel还聘请了SK海力士前CEO李锡熙,担任Intel Foundry执行副总裁,负责先进封装、系统集成以及后端技术开发和制造。

 

陈立武在采访中表示:“我以前总是说,不要投资存储芯片,因为它是一种‘大宗’商品。但现在情况不同了,现在有很多新技术涌现。”他还提到,公司正在研究一些新的存储器架构,目前还不方便透露更多细节。

 

陈立武照片

图源:wccftech

 

Intel成立于1968年,1969年推出的首款商用产品,就是64位3101静态随机存储器,也就是SRAM。在上世纪80年代之前,Intel是一家相当成功的存储器制造商。

 

但到了20世纪80年代中期,日本以及后来的韩国、中国台湾地区竞争对手在DRAM市场快速崛起,价格竞争越来越激烈,Intel最终退出DRAM市场,转而把重心放到微处理器上。

 

当然,Intel也不是完全放弃内存。

 

2015年前后,Intel曾通过NAND闪存和Optane继续押注非易失性存储。

 

Optane基于与美光共同开发的3D XPoint架构,是一种介于DRAM和NAND之间的新型存储技术,希望在延迟、寿命和容量之间找到新的平衡。

 

但Optane最终未能实现预期的战略目标。2022年,Intel宣布停止未来Optane产品开发,并逐步退出相关业务。

 

与此同时,Intel也将NAND和SSD业务出售给SK海力士,后者后来成立了Solidigm。

 

芯片

图源:biggo

 

除了NAND和Optane,Intel还曾尝试过其他高带宽内存方案,例如HMC混合内存立方体,以及用于Xeon Phi处理器的MCDRAM。

 

这些技术都曾体现出Intel对高带宽、近内存计算和先进封装的兴趣,但最终均没有成为市场主流。

 

如今,随着AI算力需求爆发,内存再次变成关键资源。

 

HBM已经成为AI GPU的核心瓶颈之一,而未来CPU、GPU、AI加速器和内存之间的连接方式,也可能决定下一代数据中心芯片的竞争力。

 

这也是Intel重新关注内存架构的背景。

 

陈立武表示,目前市场对CPU的需求仍然旺盛,公司正在探索如何制造能够满足客户需求的CPU。他还提到,CPU和内存之间有很多可以实现堆叠的方式,同时也可以寻找新的内存架构。

 

内存

图源:wccftech

 

Intel已经有两个值得关注的方向。

 

一个是XBM。

 

Intel在2024年底公布了一项XBM相关专利,外界将其解读为一种可能挑战HBM的新型高带宽内存架构。

 

相比传统HBM依赖硅中介层的方案,XBM试图通过新的堆叠和互连方式,降低成本并提升可扩展性。

 

另一个是ZAM,也就是Z-Angle Memory。

 

今年2月,Intel宣布与软银旗下SAIMEMORY合作,推进ZAM下一代存储技术商业化。

 

该技术面向AI和高性能计算场景,目标是提供高容量、高带宽、低功耗的存储方案。按照规划,ZAM计划在2027财年推出原型产品,并在2029财年实现商业化。

 

晶圆

图源:techpowerup

 

从XBM到ZAM,可以看出Intel并不是简单想回到传统DRAM市场,而是希望围绕AI时代的内存瓶颈,探索新的系统级解决方案。

 

这也和Intel高度关注的先进封装业务有关。

 

如果未来内存可以更紧密地堆叠在CPU或AI加速器附近,甚至通过先进封装实现更短互连、更高带宽和更低功耗,那么Intel Foundry就不只是做晶圆制造,还可以把逻辑芯片、内存、先进封装和系统集成放在同一个平台里。

 

这也是李锡熙加入Intel的重要意义。

 

消息数据来源:Counterpoint Research、路透社

广告图片