领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

#第十届立创电赛#灵枢智联

2026-07-15 11:12:10阅读量:8255

为了给大家些创作灵感,今天带来第十届立创电赛二等奖作品#第十届立创电赛#灵枢智联——模块化工业物联网智能采集系统案例分享!本文作者:@FHDREAM,禁止商用,未经许可禁止转载。

第十一届立创电赛正在进行中心,点击图片报名。

 

 

一、项目功能介绍

      在工业4.0与智能制造浪潮的推动下,传统工业现场的数据采集面临着布线复杂、扩展性差、维护困难等诸多挑战。为破解这一难题,我们倾力设计了“灵枢智联”——一套革命性的模块化工业物联网智能采集系统。该系统以“灵活部署、智能互联”为核心设计理念,旨在通过高度集成与智能化的无线解决方案,为各类工业场景提供前所未有的便捷、高效与可靠的数据感知与控制能力。

 

一套革命性的模块化工业物联网智能采集系统

1、 系统架构:网关为核心,三模块协同的智慧单元

“灵枢智联”系统采用先进的星型网络架构,由一个强大的LORA网关与三种功能各异的智能采集模块构成,形成一个完整的数据感知、传输与处理闭环。

 

灵枢智联

 

1)智能LORA网关:系统的“大脑”与“交互中心”

网关不仅是数据汇聚与中转站,更是系统的控制核心。它集成了高性能MCU、大容量存储以及响应灵敏的电容式触摸屏。

  • 人机交互:通过直观的图形化触摸界面,用户可以轻松完成所有系统配置、状态监控与数据可视化操作,极大降低了技术门槛。
  • 智能管理:内置的高可靠存储确保关键参数在断电后不丢失,保障系统长期稳定运行。其核心智能在于能够自动识别并管理网络内的采集模块。
  • 双重通信:网关通过LORA无线技术与各模块进行稳定、远距离、低功耗的通信;同时,通过4G/以太网等方式将处理后的数据无缝上传至云平台,实现数据的云端融合与远程管理。

2)三大功能采集模块:系统的“感知神经末梢”


每个模块都针对特定的工业信号设计,即插即用,精准感知。

  • 模拟量采集模块:专为连接工业现场最普遍的4-20mA标准信号传感器而设计。无论是压力、流量、液位还是速度信号,该模块都能精准采集,并通过LORA无线传输,彻底告别繁琐的模拟信号布线。
  • 开关量采集模块:用于监测设备的启停状态、阀门位置、报警开关等数字信号。它能够实时采集输入开关的状态变化,并立即上报,为设备状态监控与连锁控制提供基础。
  • 温度采集模块:直接适配K型热电偶,广泛适用于冶金、化工、热处理等高温监测场景。模块具备冷端补偿与高精度ADC,确保温度数据的准确性与可靠性,满足严苛的工业测温需求,该系统还包含更多模块,此次比赛以上述三个模块为例。

 

2、 核心创新与颠覆性优势

 

灵枢智联核心优势

 

1)极致的模块化与灵活性

“灵枢智联”彻底颠覆了传统定制化采集方案的固有模式。用户可以根据现场实际需求,像搭积木一样自由组合、增减监测模块。无论是新增一个监测点,还是调整整个监测网络的结构,都无需重新布线或改造硬件,只需在网关屏幕上轻点几下即可完成,实现了“按需部署、动态扩展”。

2)智能组网与“零配置”

接入系统最具智能化的特点在于其自动组网能力。当用户在网关屏幕上操作“新增模块”时,网关会自动扫描并发现新模块,为其分配唯一的通信地址,并完成通信参数的无线配置。这一过程完全自动化,实现了采集节点的“即插即用”,极大地简化了安装与维护流程,节省了大量人力和时间成本。

3)稳定可靠的数据链路

采用LORA无线技术,具备超远传输距离、极强的抗干扰能力和低功耗特性,确保在复杂的工业环境中数据链路的稳定与可靠,有效解决了有线部署在移动设备、旋转设备或广阔区域中的局限性。

4)一体化数据上云

系统内置数据汇聚与协议转换功能。网关会主动轮询所有模块,将采集到的多类数据在本地屏幕集中显示,并结构化设置物联网变量地址和协议。这为用户实现大数据分析、远程监控、智能预警和数字化管理提供了无缝衔接的数据通道。

3、 广泛的应用场景

“灵枢智联”系统以其卓越的灵活性与稳定性,可广泛应用于:

  • 智慧工厂:监控生产线的设备状态、环境温度及各类工艺参数。
  • 智慧水务/水利:监测水泵压力、水位、阀门状态等。
  • 环境监测:采集大气、水质等模拟量传感器数据。
  • 仓储物流:结合其他传感器变送器监控库内温湿度。

灵枢智联应用场景


  “灵枢智联——模块化工业物联网智能监测平台” 不仅仅是一套硬件产品,更是一种面向未来的工业物联网部署新范式。它通过模块化设计、智能组网与无线传输技术,将复杂的数据采集系统变得简单、灵活而强大,极大地降低了工业物联网的实施门槛与全生命周期成本。选择“灵枢智联”,即是选择了一种高效、智能、可持续的数字化升级路径,助力企业在激烈的市场竞争中抢占先机,赋能工业智能化转型迈向新的高度。

二、项目属性

本项目的创意和所有设计均为作者原创,首次公开。

三、开源协议

GPL3.0开源协议,开源原理图及部分代码。

四、硬件部分


1、智能LORA网关

智能LORA网关主要由电源部分、MCU部分、RS485电路、4G通信电路、LORA通信电路、数据存储电路、继电器输出电路等组成。

 

智能LORA网关

 

上图为网关主控部分,主控U17为STM32F405RGT6,它是高性能ARM Cortex-M4微控制器。具有168MHz主频、1MB Flash存储和192KB RAM,是工业控制、无人机、智能家居等领域的“明星芯片”。

 

  • 超强性能:168MHz主频 + 浮点运算单元(FPU),轻松应对复杂算法。
  • 丰富接口:支持USB OTG、CAN、SPI/I2C、以太网等,满足多场景通信需求。
  • 低功耗设计:多种省电模式(Stop/Standby),待机电流低至10μA。
  • 工业级可靠性:-40℃~85℃宽温域运行,抗干扰性强,通过EMC认证。


存储器为U15 M24C64,用来存储添加的模块的配置信息等。

U18为LDO芯片SPX3819,将VBAT降压至3.3V。

U14为SP3485,用于MCU的TTL电平与485信号转换。外部连接屏幕。

U19为LORA模块HC-14,它是一款新一代的多通道嵌入式无线数传模块。无线工作频段为433Mhz,可设置50个通信信道。

MCU通过LORA模块与采集模块通信,实现配置采集模块和采集数据功能。新增加的采集模块配置及相关数据存储在EEPROM中。

MCU通过RS485接口与屏幕通信,实现参数的显示和设置等人机交互功能。

 

网关4G部分和DCDC降压部分

 

上图为网关4G部分和DCDC降压部分。电源电路中,自恢复保险丝F1具有过流保护功能,肖特基二极管SS34具有防反接的功能,TVS二极管SMBJ24A具有抗浪涌的功能。

DCDC降压芯片为TPS54302,它是一款 4.5V 至 28V 输入电压范围的 3A 同步降压转换器。包括两个集成开关 FET、内部环路补偿和 5ms 内部软启动,外部元器件少。

4G模块选用的是有人物联网的GM5模块,该模块可以与服务器进行数据透传,配置和使用非常方便。内置了eSIM卡,可以在平台充值流量。

配置GM5模块时,需要使用USB转TTL工具连接H1端子,使用GM5上位机进行配置。在软件部分中,有配置步骤描述。

 

网关的继电器输出部分

 

上图为网关的继电器输出部分,ULN2001D是一个三通道达林顿驱动电路芯片,采用SOP-8封装,单通道输出电流可达500mA,电压最大支持50V,支持TTL/CMOS逻辑信号输入。驱动继电器非常方便。

通过云平台下发指令可以控制继电器的断开/闭合。

PCB焊接:

 

PCB图

网关组装:

 

网关

 

注意:1、网关及三个采集模块所使用的LORA模块HC-14的封装绘制错误,已在最新版PCB工程文件中修改。

           2、以下三个采集模块的电源电路及LORA模块与网关中一致,不再进行赘述。

 

2、模拟量采集模块

 

模拟量采集模块

 

在模拟量采集模块电路中,MCU采用的是瑞萨的R7FA4M2AD3CFL#AA0,是Cortex-M33内核,主频为100MHz,具有512KB的FLASH和128KB的SRAM,外设也特别丰富,比如SCI、IIC、SPI、QSPI、USBFS、CAN、ADC、DAC等。

MCU通过ADC采集模拟量的电压,将H1、H2短路后,输入4-20mA信号,经过120Ω电阻后,转换成电压信号,仪表运放INA333对电压信号进行了跟随,运放OPA333给INA333提供了偏置电压信号。INA333输出的电压减去偏置电压,再除以120Ω,即可得出电流值。

采集0-10V电压时,将H1、H2断开,INA333输出的电压减去偏置电压,除以120Ω再乘以1320Ω,即可得出输入电压值。

模块上电后,电源指示灯LED2常亮,如未使用网关配置,状态指示灯LED1闪烁。通过网关配置后,状态指示灯LED1常亮,模块会将本机地址保存在EEPROM中。

模拟量采集模块配置成功后,网关会通过LORA采集输入的模拟量数值。

如需解除配置,或重新配置,只需要长按按键SW1 3S左右,状态指示灯LED1恢复闪烁状态即可。

PCB焊接:

 

PCB焊接

 

模块组装:

 

模块组装

 

3、开关量采集模块

 

开关量采集模块

 

在开关量采集模块电路中,MCU采用的是瑞萨的R7FA4M2AD3CFL#AA0,是Cortex-M33内核,主频为100MHz,具有512KB的FLASH和128KB的SRAM,外设也特别丰富,比如SCI、IIC、SPI、QSPI、USBFS、CAN、ADC、DAC等。

MCU通过光耦EL3H7C检测外部开关量的输入,接线时,PW需要连接被检测开关量的正极、PGND连接被检测量的负极,也可在PW与PGND之间接入DC24V电压,当检测端SW1/SW2/SW3连接到GND时,MCU即可检测到低电平信号。

即:MCU检测到高电平,外部开关实际为断开。MCU检测到低电平,外部开关实际为闭合。

模块上电后,电源指示灯LED2常亮,如未使用网关配置,状态指示灯LED1闪烁。通过网关配置后,状态指示灯LED1常亮,模块会将本机地址保存在EEPROM中。

模拟量采集模块配置成功后,网关会通过LORA采集输入的模拟量数值。

如需解除配置,或重新配置,只需要长按按键SW1 3S左右,状态指示灯LED1恢复闪烁状态即可。

PCB焊接:

 

PCB焊接

 

模块组装:

模块组装

 

4、温度采集模块

 

温度采集模块

 

在温度采集模块电路中,MCU采用的是瑞萨的R7FA4M2AD3CFL#AA0,是Cortex-M33内核,主频为100MHz,具有512KB的FLASH和128KB的SRAM,外设也特别丰富,比如SCI、IIC、SPI、QSPI、USBFS、CAN、ADC、DAC等。

MCU通过MAX31855采集热电偶的温度,MAX31855属于工业级温度测量器件,它支持K、J、N、T、E型热电偶,内置14位模数转换器,可实现0.25℃的分辨率,并通过冷端补偿技术消除环境温度对测量的影响。采集温度数据准确可靠。

模块上电后,电源指示灯LED2常亮,如未使用网关配置,状态指示灯LED1闪烁。通过网关配置后,状态指示灯LED1常亮,模块会将本机地址保存在EEPROM中。

模拟量采集模块配置成功后,网关会通过LORA采集输入的模拟量数值。

如需解除配置,或重新配置,只需要长按按键SW1 3S左右,状态指示灯LED1恢复闪烁状态即可。

根据实际需求,还可以开发铂电阻传感器的温度采集模块等等。

 

PCB焊接:

 

PCB焊接

模块组装:

 

模块组装

五、软件部分


网关部分界面图片:

 

网关部分界面

 

网关部分界面

 

网关部分界面

网关部分代码:

1、系统初始化代码:

  SystemClock_Config(); //系统时钟配置
  MX_GPIO_Init(); //GPIO配置
  MX_DMA_Init();//DMA初始化
  MX_USART1_UART_Init(); //串口1初始化
  MX_USART2_UART_Init(); //串口2初始化
  MX_USART3_UART_Init(); //串口3初始化
  EEPROM_DataInit();//EEPROM初始化
  Lora_Init();//LORA初始化
  GM3_Init();//4G模块初始化
  DW_Screen.ID = DW_WIRELESSGATEWAY_ID;
  DW_PAGE_TURN(DW_Screen.ID);
  DW_Screen.Effective = 1;
  osKernelInitialize();
  MX_FREERTOS_Init();
  osKernelStart();


2、LORA初始化代码:

u8 Lora_Init(void)
{
LORA_AT_MODE;
HAL_Delay(200);
HAL_GPIO_WritePin(HC_POW_GPIO_Port, HC_POW_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_UART_Transmit(&huart3,(u8*)"AT",strlen("AT"),0xff);
for(u32 i = 0 ; i
{
if( userUart.userUart3.RecFlag == true )
{
if( usr_dma_Data.usr_uart3.DMAbuff[0] == 0x4f && usr_dma_Data.usr_uart3.DMAbuff[0] == 0x4b )
{
break;
}
else
{
return ERROR;
}
}
HAL_Delay(1);
}
HAL_UART_Transmit(&huart3,(u8*)"AT+DEFAULT",strlen("AT+DEFAULT"),0xff);
HAL_UART_Transmit(&huart3,(u8*)"AT+C040",strlen("AT+C040"),0xff);
WirelessGateWay_Var.channel = 40;
HAL_UART_Transmit(&huart3,(u8*)"AT+S6",strlen("AT+S6"),0xff);
WirelessGateWay_Var.speed = 6;
WirelessGateWay_Var.power = 20;
LORA_NORMAL_MODE;
return SUCCESS;
}

3、4G模块配置:

 

4G模块配置

 

  • 第一步:进入配置状态
  • 第二步:获取当前参数
  • 第三步:设置连接服务器的地址和端口号,以及连接类型等。
  • 第四步:设置并保存所有参数
  • 第五步:进入通讯状态。

六、BOM清单


注意:详细BOM清单见附件,在此处编辑BOM时,保存提示“已超过最大字数”,无法保存,故将BOM放入附件中。

已使用瑞萨MCU、地博电气、富捷、MDD、台舟、讯普连接器、扬兴晶振物料进行设计。

 

七、大赛LOGO验证

灵枢驱动

上图为智能LORA网关PCB

 

灵枢驱动

上图为三大功能采集模块PCB

广告图片