领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

首款,PCIe 6.0企业级SSD量产!

2026-07-14 18:31:21阅读量:7004

三星宣布量产PM1763,这是一款基于PCIe 6.0的企业级固态硬盘,主要面向AI数据中心、高性能计算和服务器基础设施。

 

PM1763支持NVMe 2.1规范。NVMe是一种基于PCIe接口的高速存储协议,可以让SSD以更低延迟、更高带宽与服务器处理器进行数据传输。

 

PM1763最大的特点是把三星第九代V-NAND闪存,与三星最新开发的4nm PCIe 6.0控制器结合在了一起。

 

NAND决定数据能存多少、读写能有多快;控制器则决定这些数据如何被调度、传输和管理。

 

PM1763

来源:三星电子

 

PM1763采用PCIe 6.0接口,并使用PAM4四级脉冲幅度调制信号传输技术,数据带宽相比PCIe 5.0翻倍。

 

三星表示,PM1763提供4TB、8TB和16TB三种容量。其中16TB版本顺序读取速度最高可达28,400MB/s,顺序写入速度最高可达21,000MB/s,性能达到前代PM1753的两倍以上。

 

这样的速度意味着,传输一个约40GB的大语言模型,只需要大约1.4秒。

 

为了适应AI服务器的高负载环境,PM1763还采用了D2C芯片级直接冷却技术,针对液冷服务器环境进行优化。

 

这意味着它可以在长时间高负载运行下,维持更稳定的峰值性能,减少因温度过高导致的降速问题。

 

PM1763

图源:汤姆硬件

 

能效方面,PM1763相比上一代产品提升超过1.8倍,有助于降低数据中心整体运营成本。

 

除了性能和能效,三星还强化了PM1763的安全能力。

 

PM1763支持后量子密码PQC算法,用于抵御未来量子计算可能带来的加密攻击风险。

 

同时,它也符合TDISP,也就是TEE设备接口安全协议标准,可以保护虚拟化环境中的数据通道,防止SSD在分配和连接过程中遭到未经授权访问。

 

PM1763

图源:三星电子

 

随着模型越来越大,数据吞吐越来越高,企业级SSD也正在成为AI系统性能的一部分。

 

CPU、GPU、HBM负责计算和高速缓存,SSD则负责把海量数据持续输送进来。

 

消息数据来源:三星、路透社、韩国时报
广告图片