领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

从NOR Flash到NAND Flash和SD NAND的底层结构到应用差异

2026-05-22 14:12:54阅读量:12174

在嵌入式系统开发中,“存储选型”是经常会遇到的问题,特别是许多曾长期使用 NOR Flash 的工程师,在切换到 NAND Flash 时常常感到疑惑:

为什么 NAND Flash 容量更大、价格更低,却需要 ECC、垃圾回收、磨损均衡等复杂机制?

为什么写入小数据时 NAND 会变慢甚至卡顿?

为什么 NAND 需要坏块管理,而 NOR 不需要?为什么NOR随机读取速度很快,而顺序写入速度却不理想?而NAND情况却有一些截然相反?

要回答这些问题,必须从最底层——存储单元结构与组织方式理解 NOR 与 NAND 的不同。

【1Gb SD NAND 二代】商品购买链接:https://item.szlcsc.com/3013565.html

 


一、NOR 与 NAND 的共同点

在很多工程师看来,两者很不同,但从底层物理结构来看,它们其实有共同基础:

属性 NOR/ NAND Flash
存储原理 相同,均基于浮栅极(Floating Gate)MOS 晶体管
擦写方式 均为擦除、写入、读取三步体系
单元退化方式 均会因重复写入导致电子泄露,产生擦写寿命限制
擦除粒度 均以块(Block)为单位进行擦除,NOR的块大小更小一些

因此,两者的本质差异不是存储方式不同,而是存储单元的组织方式不同。

 


二、底层结构差异决定使用方式差异

1)NOR Flash:并联结构 → 随机访问友好

NOR 内部单元呈并联矩阵结构,每个存储位可以直接寻址读取和写入

因此 NOR 支持:

字节级(Byte)读取

直接执行(XIP:Execute In Place)

低延迟随机读取

但这一结构占芯片面积大,因此 NOR 容量往往较小、成本较高,顺序读写速度慢,随机写入速度也不快。

 


2)NAND Flash:串联结构 → 大容量、顺序访问友好

NAND 单元呈串联结构,一次访问必须经过一条存储链:

读取方式是:读取一页(Page),再从中定位需要的数据

因此 NAND 的特性是:

以页(Page)为基本写入单位

以块(Block)为基本擦除单位

读取偏向顺序读写

这种结构大幅提高了存储密度,使 NAND 的容量成本优势极其明显,但也带来两个问题:

写入小数据时需“读—改—写(Read-Modify-Write)”,容易造成写入放大问题

需要 ECC(纠错)、坏块管理、磨损均衡算法

 


三、寿命与可靠性差异

类型 NOR Flash SLC NAND MLC/TLC NAND
写入寿命(约略范围) 10K~100K 次 50K~100K 次 更低(根据工艺决定)
是否出厂即带坏块 无 有 更多
是否依赖控制器算法 否(用户简单管理) 是(决定性能与寿命) 更依赖

这里是很多工程师误解的关键点:

不是 NAND 天然寿命短,而是 NAND 寿命依赖控制管理。

特别是 SLC NAND,由于每个单元只存储 1bit,写入判定窗口宽、容错性强,如果搭配:

坏块管理(Bad Block Management)

磨损均衡(Wear Leveling)

预留空间(Over Provisioning)

强纠错算法(ECC,例如 LDPC 或 BCH)

那么其实际寿命可以比某些 NOR Flash 更高,并且写入速度显著更快。

【4Gb SD NAND 二代 】商品购买链接:https://item.szlcsc.com/2801455.html 

 


四、两者优缺点与适用场景

维度 NOR Flash NAND Flash
容量 小(常用于KB级~数十MB) 大(GB级常见)
随机读取 非常快,适合代码执行 慢,需要整页读取
顺序写入 一般 非常快
寿命机制 固有寿命,不需复杂算法 寿命依赖算法,可优化
成本 较高 极低(容量越大越明显)
推荐用途 Bootloader、固件、配置表、MCU执行代码 日志、大量数据、数据库、AI模型、操作系统镜像

一句话总结:NOR适合存程序,NAND适合存数据。

 


五、如何让NAND发挥优势?——靠控制器,而不是靠用户

裸 NAND 如果直接写,会出现:

写入放大

卡顿

坏块不可控

寿命快速衰减

因此 NAND 必须配套:

ECC

Page Cache(缓存机制)

FTL(Flash转换层)

磨损均衡与垃圾回收

OP(预留空间)策略

当这些机制完善后,尤其是 SLC NAND,其性能和寿命远优于 NOR,且容量价格优势明显。

 


六、CS SD NAND:让 NAND 的优势变得“可直接使用”

前面已经提到,NAND Flash 的性能与寿命并不由硬件本身决定,而是由Flash管理管算法决定。

对于许多工程团队来说,理解 NAND 并不难,但要自己开发一套成熟可靠的 NAND 管理算法体系——难度和成本非常高,并且可能带来不可控的量产风险。

为了降低这种使用门槛,CS推出了一种更成熟、更工程友好的解决方案:SD NAND

CS SD NAND采用 NAND Flash 作为物理存储介质,并在内部集成控制器,通过 SD 协议向外提供标准存储接口的集成型存储器件。简单理解,它是:

NAND Flash 的容量与价格优势

控制器处理 ECC、磨损均衡、垃圾回收

使用方式类似 TF 卡或 eMMC

并提供 LGA封装方式,适用于量产贴片

 


一个更好理解的比喻:

NOR 是精密螺丝刀,适合固定关键零件;

NAND 是一个装满工具的工具箱,功能强大但需要懂得使用;

而 SD NAND 则是——帮你把工具箱整理好、分类好、标好标签,还随拿随用的工程助手。

换句话说——SD NAND 不是改变 NAND,而是让 NAND 的能力真正可交付、可落地、可规模应用。

 


CS SD NAND 的意义与价值

维度 传统 NAND CS SD NAND
使用复杂度 高,需要开发驱动与算法 极低,即装即用
坏块/ECC处理 需要应用层管理 内部自动完成
一致性与可维护性 依赖软件实现质量 由硬件控制器保障
写入性能一致性 可能因写入方式出现卡顿 具备缓存/写入优化策略
适配性 MCU/SOC 需带 NAND 驱动 任何支持 SD 接口的系统均可使用

 


CS SD NAND 适用场景

工控与工业计算机(IPC)

边缘计算设备、智能网关

MCU + RTOS 设备(替代 NOR + SD 卡组合)

数据记录器(log recorder)

车规电子、智能仪表

AI模块、Linux/Android嵌入式平台

当系统仍需焊接式可靠存储,但容量需求超过 NOR 范围时,SD NAND 就是最佳选型。它不只是让 NAND 更好,更是让工程师更轻松,产品更稳定。

【32Gb SD NAND 二代】商品购买链接:https://item.szlcsc.com/3022560.html

广告图片