领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

AMD收购硅光子团队,加速AI芯片光互连布局

2025-05-30 14:27:21阅读量:1969

半导体行业又传来一桩值得关注的收购案。5月28日,AMD宣布收购硅光子初创公司 Enosemi。这家成立于2023年、员工仅有16人的小型企业,将成为AMD布局下一代AI芯片互连技术的重要拼图。

 

Enosemi 专注于光子集成电路(PIC)的研发,说得简单点,就是把原本需要多个光学器件完成的功能,集成进一颗小小的芯片里,让“光”在芯片内部也能像电一样高速传输数据。

 

相比传统的电信号传输,光传输速度更快、功耗更低,非常适合应用在数据中心、高性能计算以及人工智能等对带宽和效率要求极高的场景中。

 

AMD

图源:AMD

 

这次收购背后,瞄准的是AI计算中日益突出的“互连瓶颈”。如今AI模型规模不断扩大,芯片之间的数据交互量急剧上升,而传统的电连接方式已经难以满足带宽和能耗的双重需求。要想真正发挥出AI芯片的全部能力,互连技术必须跟上节奏。

 

于是,“共封装光器件”(CPO)被越来越多业内人士看作是下一个突破口。CPO的核心思路,是把光模块直接封装在芯片旁边,大幅缩短传输路径,从而降低功耗、提升带宽密度。过去这类技术常被当作研究方向来看,如今在AI发展的推动下,正加速向实际应用转变。

 

AMD此次收购Enosemi,不只是简单补充一支光学研发团队,更是希望解决AI算力“最后一公里”的问题。可以说,这是AMD打通AI计算与通信之间关键环节的一步关键落子。

 

AMD

图源:路透社

 

回顾这几年,AMD在AI布局上持续发力:收购Xilinx,获得了强大的 FPGA 和AI 引擎能力;拿下 Pensando,补齐了网络与数据处理短板;整合Silo AI和Mipsology,完善 AI 软件生态;最近又把 ZT Systems 纳入麾下,拓展至机架级系统集成。如今再通过 Enosemi,将技术触角进一步延伸至光互连领域,AMD 正在一步步搭建覆盖“算力+通信”全链条的解决方案。

 

这也意味着,在未来的数据中心和AI集群建设中,AMD 不仅能提供CPU、GPU、SoC 和 FPGA,还能提供完整的系统级能力,特别是在对算力密度要求极高的场景里,共封装光器件将可能成为决定系统上限的关键因素。

 

这场收购,看似低调,实则在为下一轮AI竞争做好准备。

消息来源:《AMD》-“AMD 收购 Enosemi,加速 AI 系统共封装光学创新”

标签图标
AMD(超微)
广告图片