领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

这对吗?1个调试器集成15种功能,太方便了!

2024-12-04 16:38:36阅读量:2137

耗时三个月!我做了一个【最好用】的【嵌入式】【多功能】调试器!

调试器

实现【极简】调试体验~

调试器

 

它有哪些功能?起到什么作用?能在什么场景下使用?软硬件怎么设计?全开源了吗?成本多少?且听我娓娓道来~

为什么做它?一切为了“优雅”

外出或比赛的时,经常要带一堆调试工具,实在是不优雅!

调试器

于是我就想啊,能不能把各种调试工具集成在一个工具上呢?

集成一个工具

类似于稚晖君做的这个工具!

集成一个工具

于是,我开始了……

 

01
功能说明&演示
”
01 功能说明
功能说明
02 
演示一下!

①三种操控方式

触屏使用,通过波轮操控、通过滚动条操控

                                   触屏使用

                                                          通过波轮操控

                                 通过滚动条操控

 

②DAPlink和USB转串口功能

DAPlink和USB转串口功能

③BLE透传和无线下载功能

 

BLE透传和无线下载功能

④无线调试功能

可以内置供电。

无线调试功能

⑤电压表

支持0-20V电压测量。

电压表

⑥数控电源

支持DP协议、12V的诱骗电压输入、1.5-11.5V可调输出、支持实时显示输出的电压电流、功率数据,可以一键关断。

数控电源

⑦逻辑分析仪

支持八通道,最大100hz采样率,配合上位机软件可以实现通信协议解码。

逻辑分析仪

⑧一些其他的功能

一些其他的功能

你以为这就结束了?

NONONO!

既然是出门必备,那么它当然还可以……

⑨作为充电宝使用

作为充电宝使用

02
硬件说明
”

项目由两块PCB构成:

  • 电源控制板为四层板:主要负责调试器与电脑的通信、数控电源、简易示波器、屏幕显示、无线下载器等功能

  • 信号板为两层板:主要负责逻辑分析仪和DAPlink等功能

采用分立叠板设计,通过1.27mm排针连接。

排针引脚功能

排针引脚功能

 

系统框图

系统框图

 

功率控制板-电源部分原理图

功率控制板-电源部分原理图

 

功率控制板-主控部分原理图

功率控制板-主控部分原理图

 

功率控制板PCB图

功率控制板PCB图

 

信号板原理图

信号板原理图

 

 信号板原理图

信号板PCB图

 

 

 

01 
关于系统电源

电源由typec接口输入后分为两路:

一路经由MP28167变换为5v送入ip5306电池充放电管理芯片,为3.7v锂电池充电的同时提供5v电压,经过SY8120B变换为3.3v为各个芯片供电

另一路经由TPS5450提供数控可调电源,需要注意的是,使用数控电源时需要12v的诱骗电压,所以必须要配合支持pd诱骗的充电器使用。

02 
关于数控电源和电压测量

数控电源基于数字电位器和功率监测芯片实现!具体实现方案如下:

数字电位器作为电源芯片的反馈电阻,单片机通过i2c协议控制数字电位器的阻值来控制输出电压,INA226将测得的功率数据反馈给单片机。

数控电源的输出控制端采用双PMOS背靠背连接的电路,实现了电源的双向关断:

  • 关闭双PMOS实现外界输入的电压测量

  • 打开双PMOS实现内部的数控电源向外输出

03 
关于USB

项目采用CH334F将一路usb信号拓展至四路,其中:

  • ESP32S3、RP2040和CH549G各连接一路

  • 另外的一路由一个usbA口引出,可以外接usb设备同时为开发板或者手机供电。

04 
关于电路防护

项目所有的外接IO口均使用ESD器件和限流电阻保护,防止静电击穿,电源供电部分串联自恢复保险丝,防止过流。

05 
关于焊接

焊接顺序建议为:电源控制板->信号板

优先焊接电源部分,电源部分测试通过后焊接其他部分,推荐使用热风枪加锡膏进行焊接。

03
软件说明
”

 

项目的软件基于VScode+PIO,移植了LVGL作为UI界面,整体代码逻辑为状态机+前后台。

本章节主要分享——代码结构、切换逻辑、烧录说明

01 
代码结构

Exlink项目文件夹下包含以下几个文件:

Exlink项目文件

02 
切换逻辑

首先将整个调试器的功能划分为几个应用,以数控电源为例

当我们未启动这个应用时,应用此时处于后台状态,标志位为0,不占用系统资源

当我们选中这个应用时(如点击这个应用图标),标志位置1,系统执行一系列初始化(如加载应用界面,数字电位器初始化,功率计初始化等),应用进入前台运行

当我们取消任务时,系统执行一些列关闭操作(如失能通信接口,关闭定时器,关闭应用界面等),标志位置0,应用重新回到后台。

如果前后台任务冲突,可能会导致单片机内存报错重启。

切换逻辑

 

 

03 
固件下载和烧录

本项目的三颗主控芯片(ESP32S3、RP2040、CH549)需要分别烧录固件:

①ESP32S3烧录

首先需要在vscode安装platformio插件,使用vscode打开software文件夹中的Exlink文件,vscode会自动安装ESP32S3编译环境(时间可能会比较久),之后按住电源控制板上的boot按键插上板子的usbtypec接口,插上后松开boot按键,ESP32S3会加入下载模式,然后选择对应的com口,点击下载,下载完成后复位即可。

ESP32S3烧录

②RP2040烧录

按住信号板上的boot键插入USB,电脑就能识别成U盘,然后把pico_sdk_sigrok.uf2固件复制进去即可。具体使用方法参考:
RP2040逻辑分析仪

③CH549烧录

选中CH549的usb接口,使用WCHISPTool烧录固件即可。具体使用方法参考:https://oshwhub.com/hhh89/wch-link-v2

如果需要使用无线下载器功能需要重新烧录ESP32S3固件。

04
开源网址
”

 

本项目已开源!

——想复刻?想给作者点赞?可复制开源网址 前往原文。

开源网址:https://oshwhub.com/expert/gai-jin-xin-exlink-duo-gong-neng-diao-shi-qi-fen-li-die-ban

 

广告图片