领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

合金电阻:驱动5G技术的关键组件

2024-11-27 14:24:59阅读量:1670

随着5G与物联网(IoT)技术的深度融合,电阻器行业正迎来前所未有的市场机遇和技术挑战。5G作为新一代移动通信技术,其高频通信的特点要求电阻器必须具备更高效的频率响应能力、更低的信号失真度,以及更佳的稳定性和可靠性。这不仅是为了确保信号传输的精准与高效,也是为了适应物联网设备日益增长的复杂应用需求。

 

一、5G技术的挑战与电阻器的新需求

与2G、3G和4G相比,5G技术在通信速度、处理信息量、连接能力等方面有着显著的提升,能够支持高清图像、视频、虚拟现实等大数据量传输和自动驾驶、远程医疗、物联网通信等实时应用。为了实现这些目标,5G网络的工作频段比以往的移动通信技术高出许多,这意味着电阻器需要在更高的频率下工作,这对材质选择、设计布局等提出了新的要求。

5G技术的挑战与电阻器的新需求

           

二、 电阻器在5G通信中的角色

 

在5G基站和物联网设备中,电阻器不仅用于基本的电路设计,如电源管理、信号传输等,还在温度监测与控制方面发挥着重要作用。特别是NTC(负温度系数)热敏电阻和PTC(正温度系数)热敏电阻,它们因其独特的温度特性而被广泛应用于温度检测与控制领域。

 

 NTC热敏电阻温度检测电路实例

NTC热敏电阻温度检测电路实例

 

2.1 NTC热敏电阻

温度特性:NTC热敏电阻的阻值随着温度的升高而显著减小,具有较高的温度灵敏度。这种特点使其非常适合用于温度测量和控制。

应用场景:

基板温度监测:在5G基站和物联网设备中,NTC热敏电阻可以放置在关键部件(如CPU、电源IC)附近,实时监测温度变化。当温度超过预设阈值时,系统可以自动调整工作状态,如降低CPU功率、关闭电源IC等,以防止过热。

软启动电路:在电源启动初期,NTC热敏电阻可以用于限制电流,防止过大的冲击电流对电路造成损害。

电路设计:

温度检测电路:将NTC热敏电阻与固定电阻串联,施加恒定电压。通过测量分压的电压值,可以推算出当前的温度。例如,施加3V电压时,NTC热敏电阻在-20℃到+85℃的温度范围内,可以获得非常大的电压变化(约10mV/℃)。这种电压变化可以直接用于温度检测,而无需额外的放大器。

误差分析:使用电阻值公差±1%的NTC热敏电阻和固定电阻时,温度误差在+60℃下约为±1℃,在+85℃下约为±1.5℃。这种精度对于大多数5G设备来说已经足够。

5G

 

 2.2 PTC热敏电阻

温度特性:PTC热敏电阻的阻值随着温度的升高而显著增加,具有“开关”功能。

应用场景:

过热保护:在5G设备中,PTC热敏电阻可以用于过热保护。当温度超过安全阈值时,PTC热敏电阻的阻值迅速增加,导致电路中的电流减少,从而保护设备免受过热损害。

加热元件:PTC热敏电阻还可以用作加热元件,适用于需要精确温度控制的场景。

电路设计:

过热保护电路:将PTC热敏电阻串联在电路中,当温度超过预设值时,PTC热敏电阻的阻值迅速增加,导致电路中的电流减少,从而切断电源或降低功耗。

 5G

 

三、 5G通信中的温度管理

 

5G通信设备在运行过程中会产生大量的热量,特别是在高负荷工作状态下,多个发热源之间可能会相互影响,导致热管理变得更加复杂。传统的单一热管理方案可能无法满足5G设备的多点温度控制需求。因此,采用多点温度监测和智能控制策略变得至关重要。

多点温度监测:

贴片NTC热敏电阻:由于其体积小、精度高、响应速度快,非常适合作为温度传感器放置在基板的关键位置。通过多点温度监测,可以实时获取设备内部多个热点的温度数据,确保设备在安全温度范围内运行。

智能控制策略:

动态调整:根据温度监测数据,动态调整设备的工作状态,如降低CPU频率、关闭非关键功能等。

故障预警:当温度超过预设阈值时,系统可以发出警告,提醒用户采取措施,避免设备损坏。

 5G通信中的温度管理

 

四、更快、更高、更强,业展电子的热敏电阻技术优化之路

 

为了满足5G通信和物联网设备的高品质需求,业展电子正在不断研发新的材料和技术,未来我们将以市场需求为导向进一步开发热敏电阻。通过对NTC和PTC热敏电阻的材料进行改进,将进一步提高其温度响应速度和精度;通过优化生产工艺,进一步实现更小的体积和更低的功耗;通过开发新型材料以提高NTC和PTC热敏电阻的温度灵敏度和稳定性。未来将采用先进的制造工艺以实现更精确的电阻值控制和更小的尺寸;将NTC和PTC热敏电阻与微控制器集成,实现更智能化的温度管理和控制。我们这些创新技术将帮助5G技术的应用性能和市场竞争力进一步提高。

 

>>点击前往选购<<

 

声明:本文内容及相关素材由yezhan(业展)提供并授权发布,如发现内容存在侵权、版权争议或其他相关问题,联系立创商城我们将及时核实并处理。

广告图片