领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

您需了解的有关LED(发光二极管)的全部知识

2014-03-22 10:11:58阅读量:15655来源:立创商城

快速指南


手机、液晶显示器、自动售货机:近来在许多产品中,传统光源被大量的LED所取代。想想看…手机、液晶显示器(LCD)、自动售货机等,它们之中均装有LED。原因是什么呢?主要是因为LED具有高效率、低功耗的性能,而这些性能具有不容忽视的益处。除此之外,LED还被视为对环境友好的,并得到了全球环保人士的大力提倡。


什么是LED?


“LED” 是“light-emitting diode (发光二极管)的缩写。”LED是一种可在电流通过时发光的装置。因为它们是二极管的一种,所以称之为发光二极管。


使用LED的优势


与灯泡不同,LED不会在较短时间内被烧坏,并且根据不同的用途,可以作为半永久性光源。它们具有一致的波长,颜色鲜艳,而且可以发出美丽的光线;与灯泡等相比,其响应性更佳。

与传统的光源相比,它们的耗电量极低;与灯泡等相比,它们几乎不发热(大功率LED除外);此外,LED能够用于使本身无颜色的物体发出五颜六色的光芒。


使用 LED的缺点


因为LED是一种点光源,所以与灯泡等光源相比,它们的照射角度(可以看见其光线的角度)通常较小。为了正确使用LED,您有必要了解其他的部件(电阻器、恒流二极管等)。

 

LED的类型


(1) 弹头式LED

顾名思义,此类LED的形状如同子弹头。它们具有基于3毫米、5毫米和10毫米直径的多种尺寸,其封装外壳分为两种:一种是有色散射封装,另一种是无色透明封装。散射封装型被用于宽照射角度比高发光度更重要的情况;而无色透明封装则用于LED在关闭时,发射光不显示颜色的情况。

 (2) 芯片LED

芯片LED是表面贴装型LED。这种LED被包裹在芯片形的封装内。和弹头式LED一样,它也分为有色封装和无色封装两种。在封装外壳内,有一个经过反光工艺处理的部件(一种将芯片发出的光线高效地反射到显示器表面的部件)。

 (3) 分段显示器

分段显示器采用7段或16段封装来显示数字。“7段”显示器的形状像数字“8”,被分为7个部分,用于显示数字时钟等的数字。 分段显示器拥有多种尺寸,分为共阳极分段显示器和共阴极分段显示器两种类型,选择哪种显示器取决于所采用的控制方法(即电流方向)。

  (4) 点阵显示器

点阵显示器是一种采用5x7 或者其他配置的LED元件的显示设备,这些LED元件均匀地排列并被封装在一个外壳之中。它们可用于无法使用7段式显示器的复杂显示器。

 (5) 高功率LED

高功率LED的LED元件被封装在多个外壳内,它们拥有较大的发射密度并且亮度极高。但由于外壳无法散热,因此必须采取抗热的措施。

 (6) 红外线LED与紫外线LED

LED通常发射可见光,但有些LED也能够发射红外线和紫外线。

下列是选择LED时所采用的单位

If :正向电流

Vf :正向电压

Vr :反向电压

Pd :容许损耗

λp :最大发射波长 *

Δλ :光谱半宽度 *

λd :主波长 *

Iv :发光度;以坎德拉 (cd) 或流明/球面度 (lm/sr)为单位

F :光通量;以流明(lm)为单位

B :以尼特(nt)为单位,*n = 1cd/m2

 

* 不同的制造商可能使用不同的表示

 

广告图片