领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

智能锁语音播放芯片选型指南:探索NV340D语音IC方案

2023-09-27 09:45:47阅读量:2416

一、智能锁语音播放芯片选型指南:探索NV340D语音IC方案


随着科技的不断发展,智能指纹锁已经成为了家庭安全的重要组成部分。为了提高用户体验和方便性,许多智能指纹锁厂商都引入了语音播放功能。而要实现这一功能,选择一款合适的语音播放芯片至关重要。

本文将为大家介绍NV340D语音芯片,这是一种专为智能指纹锁语音播放而设计的芯片,具有卓越的性能和易用性。


一、NV340D语音芯片介绍

NV340D是一款功能强大、高性能的语音芯片,它最大可内置340s的语音内容,它支持一组PWM输出口,可直推0.5w喇叭,内置LVR复位、内阻频率振动器(最大仅+-1%的误差),无需外接电阻等。此外,该芯片还支持多种按键触发方式和主控MCU一线串口控制方式,并且能够无缝对接MASK掩膜。


二、NV340D语音芯片的特点


1) MCU一线/两线串口控制方式,可控制任意段触发播放/停止;

2) 内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭;

3) 支持8级音量调节,支持循环播放等多种功能;

4) 可通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;

5) 音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA;

6) 内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;

7) SOP8以及COB多种封装可供选择,使用方便,应用灵活;

8) 支持4和弦MIDI播放,音质非常优美;

9) 外围电路简单,仅需一耦合电容;

10) 工作电压范围:2~5V。

11) IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;


三、NV340D语音芯片的应用场景


NV340D语音芯片非常适合应用于智能指纹锁的语音播放功能。通过将NV340D芯片与指纹锁的控制系统相连,可以实现以下功能:

欢迎语播放:当用户靠近指纹锁时,NV340D可以自动播放欢迎语,增强用户体验。

 

  

 

操作提示:当用户进行开锁、关锁等操作时,NV340D可以自动播放相应的提示语音,帮助用户更好地操作指纹锁。

错误提示:当指纹锁出现错误时,NV340D可以自动播放相应的错误提示语音,提醒用户及时处理。


四、NV340D语音芯片在智能锁上的经典内容(可定制)


(1) 密码正确/开锁成功;

(2) 密码错误;

(3) 请重新输入密码/指纹;

(4) 电量低,请及时充电;

(5) 修改密码/指纹;

(6) 请输入新密码;

(7) 密码修改成功,请重新输入密码校验;

(8) 非法撬锁,(警报音)

 

二、增强用户体验的语音功能:NV040D在体脂称中的应用

一、前言

随着科技的不断进步,智能设备正在逐渐渗透到我们的日常生活中。体脂称作为健康管理的重要工具之一,也在不断创新与发展。

目前市场上常见的体脂称多采用数字显示方式,用户需要主动去读取和理解这些数据。然而,对于一些老年人或视力不佳的用户来说,阅读这些数字可能存在困难。此外,忙碌的现代生活也使得人们缺乏时间和精力去关注体脂监测结果。因此,将语音播放芯片应用于体脂称上,可以提供更加便捷和智能化的使用体验。


二、NV040D语音芯片在体脂称上的应用方案

体脂称通过NV040D语音播放芯片,将测量结果以语音形式直接播报给用户。用户无需亲自读取和解释数字,可以通过听取语音信息来了解体脂数据。这对于老年人和视力受损者来说,无疑是一个重要的改进。

NV040D语音芯片是国内知名语音芯片厂商【九芯电子】结合市场需求,推出的一款低成本、高性价比的OTP语音芯片,它可以在较高音质下可存放40秒的语音内容,有一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,音质清晰,内置LVR复位,无需外加复位电路。IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能,可以为客户定制各种不同的个性化功能产品。


   


NV040D语音播放芯片可以支持定制多种语言,使得各个国家和地区的用户都能享受到语音播报功能。这样,不论是国内用户还是国际用户,都能方便地获取自身的体脂数据。


三、NV040D语音芯片的优势有哪些?

1. 强大的串口控制方式: 支持一线或两线串口控制,能够控制任意段触发播放或停止,提供更灵活的音频控制方式。

2. 内置PWM输出器: 内置一组PWM输出器,能够直接推动0.5W喇叭,提供高质量的音频输出。

3. 多功能支持: 支持8级音量调节和循环播放等多种功能,用户可以根据需求进行音频设置和控制。

4. 空间节省: 通过组合语音可以节省语音空间,最多可播放220个语音组合,提供更大的容量和灵活性。

5. 音质优美和性能稳定: 提供优美的音质表现,同时具备稳定的性能,能够满足高要求的音频播放需求。

6. 方便易用的封装和应用: 提供SOP8和COB多种封装选择,使用方便,应用灵活。此外,外围电路简单,仅需一耦合电容即可实现功能,简化了设计和应用的复杂性。

7. 支持4和弦MIDI播放: 能够支持4和弦MIDI播放,提供更多样化的音乐播放效果。

8. 低静态电流: 静态电流小于2uA,节省电源消耗,延长电池寿命。

9. 内置LVR自复位电路: 内部集成LVR自复位电路,保证芯片在异常情况下能够正常工作,提高芯片的可靠性和稳定性。

10. IO口丰富和内置MCU: 提供丰富的IO口,同时具备内置MCU的能力,可以定制各种特殊功能,满足不同应用的需求。


总结而言,NV040D语音芯片具有强大的控制能力、高质量的音频输出、多种功能支持、空间节省、稳定性强、方便易用等六大优势,同时还提供了额外的音乐播放支持、低静态电流、自复位电路以及丰富的IO口和内置MCU的能力。


三、用NRK3303芯片打造的智能头灯语音控制方案,无需操作物理按钮


头灯是一种便携式照明设备,通常由一个灯组和固定在头部的带子组成。这种头灯设计方便户外活动、工作或其他需要双手操作并需要照明的情况。它可以让佩戴者在黑暗或光线不足的环境下保持双手的自由,并提供光源照亮前方。

随着智能家居的普及,头灯行业中的智能语音控制需求也随之崛起。这一趋势推动头灯制造商积极探索并优化产品,为用户提供更便捷、智能的操作体验。


NRK3303语音芯片在智能头灯上的应用方案?

NRK3303语音识别芯片是国内知名语音芯片供应商【九芯电子】推出的一款纯离线语音控制ic,将NRK3303语音识别芯片嵌入到头灯中,将其变成可用语音控制的智能头灯,用户可以通过简单的口头指令来控制头灯的亮度、模式切换和开关等功能,无需使用双手操作物理按钮。这不仅方便了用户的使用,也提升了用户体验和生活效率。


  

 

NRK3303作为一款32位高性能、低成本的语音识别芯片,其具有识别精准、远场降噪等优势,最多可支持50条左右离线指令,指令词越少,识别效果越好。具有超低功耗和快速响应的优势。

置入NRK3303语音识别芯片的头灯广泛应用于露营、登山、夜间跑步、钓鱼、户外工作等活动中,为用户提供方便的照明解决方案。


NRK3303语音识别芯片为智能头灯上带来了哪些价值?

1. 双手自由:NRK3303语音控制芯片能够允许用户通过声音指令来操控头灯,无需使用双手按下按钮或转动开关,使用户可以专注于当前任务,如户外活动、工作或其他需要双手操作的情况。

2. 方便操作:加入NRK3303芯片实现语音控制功能使用户可以通过简单的口头指令来控制头灯的亮度、模式切换、开关等功能,而无需繁琐地操作物理按钮。

3. 多任务操作:有了语音控制功能,用户可以同时进行其他任务,而不必停下手中的工作去调整头灯的设置。这对于户外运动、野外工作等需要同时处理多个任务的情况非常有帮助。

4. 高可靠性:语音控制技术的进步使得语音指令的准确性和响应速度都得到了提升。置入NRK3303芯片实现语音控制功能的头灯可以更好地识别和理解用户的指令,提供更可靠的操作结果。

 

 

四、N9300音乐芯片驱动电梯播报器:大容量存储与多种音频格式的支持

 

电梯播报器是一种通过语音或音频方式进行信息传递的设备,安装在电梯内部或电梯井道中,在乘坐电梯过程中向乘客提供各种信息。电梯播报器通常用于播报电梯运行状态、楼层信息、安全提示等重要信息,以方便乘客了解电梯的运行情况和提供安全保障。


电梯楼层播报器语音芯片选型?

开发者在选择语音芯片时,需要考虑芯片是否具备编程能力,使得系统管理员能够根据需要自定义或更新播报内容,以适应特定的场景要求。而且要具备清晰、自然的音质,以确保播报内容能够清晰可懂,避免产生歧义或导致误解。电梯播报器语音芯片应具备较低的功耗要求,以减少能源消耗,以及发热量较低,以确保设备能够正常运行而不会过热。


  

 

综合考虑以上因素,可以选择九芯电子的N9300语音芯片,以确保电梯楼层播报器能够提供高质量、可靠的语音播报服务。

N9300语音芯片是一个提供串口的MP3 芯片,完美的集成了MP3、WMV 的硬解码芯片。支持TF 卡驱动,支持电脑直接更新spi flash 的内容,支持FAT16、FAT32 文件系统。

通过简单的UART串口指令或一线串口指令即可完成播放指定的音乐,无需繁琐的底层操作,音质优美,使用方便,稳定可靠,另外该芯片也是深度定制的产品,专为自定义语音播放领域开发的低成本解决方案~


N9300音乐芯片在电梯播报器上的应用优势?

1. 多种音频格式支持:N9300音乐芯片支持多种采样率(KHz),包括常见的8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48等。它可以广泛地处理并播放多种音频格式,使得音频的播放兼容性更好。

2. 高质量音频输出:音乐芯片内部采用了24位DAC输出,并且配备了DSP硬解码技术。相对于传统的PWM输出方式,它的动态范围达到90dB,信噪比为85dB,确保音频输出的高品质和低噪音水平。

3. 大容量存储支持:N9300芯片支持FAT16/32文件系统,并且能够支持最大32G的TF卡/U盘存储。这意味着它可以处理大量的音频文件,提供更大的乐曲存储容量和灵活的数据管理能力。

4. 多种控制方式:N9300音乐芯片支持多种控制模式,包括UART串口模式、一线串口模式、AD按键控制模式等。这样可以根据不同的应用场景选择最适合的控制方式,方便灵活地控制音乐芯片的操作。

5. 强大的功能扩展性:N9300音乐芯片具备丰富的功能扩展性,如指定盘符播放、指定曲目播放、音量调节、指定路径播放、文件夹切换、指定时间段播放等。此外,还支持立体声输出播放,MP3格式,以及电脑声卡控制和USB mass storage等功能。这样可以满足不同音频应用的需求,并提供更加丰富的音频体验。


 

五、OTP(一次性编程)语音芯片的优势有哪些?

OTP代表"One-Time Programmable",即一次性编程。由于OTP语音芯片是只读的,一旦被编程后就无法改变,因此安全可靠性较高。同时,它相对普通语音播放器来说也更加节能、稳定和易于集成。


  

 

OTP(一次性编程)存储格式在语音芯片中具有以下优势:

1. 数据安全性:OTP存储器中的数据是一次性编写的,一旦编程完成,数据将无法更改或擦除。这使得OTP存储器非常适合存储敏感信息,如加密密钥或设备标识码。数据的不可更改性确保了存储的安全性。

2. 稳定性:OTP存储器采用非易失性存储技术,能够长期稳定地保存数据,不受电源中断或重启的影响。这使得OTP存储器非常适合存储关键的配置信息或固件代码,确保系统在断电后可以正常恢复。

3. 成本效益:相比于可擦写的存储器,OTP存储器不需要额外的擦除和编程电路。这样可以降低芯片的制造成本,并且简化了整个系统的设计。

4. 占用空间少:OTP存储器通常具有较高的存储密度,可以在相对较小的芯片面积上存储更多的数据。这对于有限空间的应用场景尤其有利,如小型语音芯片或嵌入式设备。

5. 快速读取:OTP存储器具有快速的读取速度,能够快速提取存储的数据。这在实时应用中非常重要,确保系统能够及时、高效地读取必要的配置信息或代码。

需要注意的是,由于OTP存储器不能被擦写或修改,对于需要频繁更新或修改数据的应用,可擦写存储器(如Flash存储器)可能更为合适。因此,在选择芯片存储器时,需要根据具体应用的需求和特征进行综合考虑。

 

 

六、医疗设备语音提示芯片选型:NV400F语音芯片的优势

在医疗器械行业应用中,传统的医疗器械往往是通过屏幕显示的方式,通过视觉传达相关信息。而为了更方便医护人员或者患者使用设备,很多厂家都选择在设备上添加了语音提示这一个功能,让护理设备具备视觉、听觉传达等优势。

医疗设备语音提示芯片选型?

医疗设备的语音提示需要清晰、准确地传达信息,因此开发者需要选择支持高质量音频输出的芯片,医疗设备通常需要长时间运行,因此选择低功耗的芯片可以延长电池寿命。

而不同的医疗设备需要定制不同的语音内容,为了更方便厂家更换语音内容,通常会选择可编程的芯片,满足定制化开发的需求。

而NV400F是一款Flash语音芯片,支持音量多级控制,PWM音频输出方式,具备低功耗待机,软关机,宽电压工作,可多样式控制方式,支持UART更新音频,主要适合应用在需要经常修改语音(支持自己烧录)、语音长度小于等于400秒的应用场景。

 

  

来百度APP畅享高清图片


NV400F语音芯片的优势有哪些?

1.电源管理:NV400F语音芯片支持广泛的电源供应范围,从2.0V至5.5V,典型为3.7V,适用于多种电源配置。同时,它提供了低功耗模式,在软关机状态下的电流仅为2uA,有效延长了电池寿命。

2.音频输出:NV400F具备12位PWM纯音频输出功能,能够直接驱动8Ω/0.5W的喇叭和蜂鸣器。这意味着NV400F语音芯片可以实现高质量的音频输出,使语音播放更加清晰、生动。

3.音频采样率高:NV400F语音芯片支持最大16K的音频采样率,可提供高保真的音频输入和输出。此外,它还支持PCM最大32K的数据传输率,可以满足更高质量的语音应用需求。


NV400F语音芯片在医疗设备的应用价值:

1、加入语音报警功能:医疗设备能够将详细的警报信息通过语音方式传达给医护人员,提供更多的背景信息和具体指示。这有助于医护人员快速了解警报的来源、紧急程度以及应采取的相应措施。

2、增强设备的易用性:语音能使得医疗设备更易于使用和操作,特别是对于那些不熟悉设备操作或有视觉障碍的医护人员。通过语音指导和提醒,使得操作更加直观和方便。

3、减少人为操作错误:在紧急情况下,医务人员可能会面临一定的压力和紧张,容易出现疏忽或误操作。语音引导功能可以帮助减少这种人为操作引发的错误,通过语音指示和提醒,降低操作的风险。


NV400F语音芯片的控制模式:

NV400F语音芯片目前可选择配置的控制模式有:UART标准串口控制模式,一线串口控制模式,二线串口控制模式,负边沿脉冲控制模式,按键控制模式。

控制模式出厂默认为串口控制模式(可修改),用户可通过UART或者离线工具进行配置程序上电即可。用户每次只能选择单一的控制模式。如:选定为UART模式,那么MCU只能通过UART控制NV400F语音芯片,其他控制方式无效。(通信脚串220R-1K电阻)

如开启5S无动作自动低功耗后,进入低功耗,再次唤醒,发码的第一个低电平要在最短时间基础上加长1ms时间,串口通信需要先发一个无效码,等待1ms后再次发送正常码

如开启软关机模式后,任意低电平维持1ms即可唤醒,唤醒后芯片自动复位,需要等待200-300ms后才能开始正常接收。

 

声明:本文内容及相关素材由NINE CIHP(九芯电子)提供并授权发布,如发现内容存在侵权、版权争议或其他相关问题,联系立创商城我们将及时核实并处理。

广告图片