领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

YXC扬兴科技 | 技术分享:硬件“攻城狮”晶振选型的苦恼

2023-09-20 10:24:19阅读量:2422

晶振相当于人的心脏,晶振被誉为电子产品中的“心脏”,在电子设备中无处不在,是数字电路中时钟频率、基准频率信号不可或缺的基础元器件,晶振的选型至关重要,不仅仅是起振就可以了,没有做好电路评估会导致产品在使用上的偶发性的不良。


以无源晶振进行分析,以下是无源的参数信息,频率FL、load电容CL、频偏、激励功率DL、谐振Rr都是关键参数。

  


无源晶振应用一般如图所示:



  

无源晶振的设计:


 

1、RF值的设定


在大多数情况下,反馈电阻RF是内嵌在振荡器电路内的。它的作用是通过引入反馈使反向器的功能等同于放大器,Vin和Vout之间增加的反馈电阻,使放大器在Vout = Vin时产生偏置,迫使反向器工作在线性区域(图中阴影区)。工作在线性区的反向器等同于一个反向放大器,从而引发晶振起振。


  


2、电容CL1、CL2计算


CL1和CL2一般是相等的,可以由晶振规格书给的负载电容CL估算出来。通过调整CL1/CL2的容值让CL值达到晶振的标定值。一般通过晶振匹配测试可以比较容易知道CL1/CL2的合适值。

 

估算如下:

  


3、驱动功率


Drive Level描述了晶振的功耗。晶振的功耗必须限制在某一范围内,否则石英晶体可能会由于过度的机械振动而导致不能正常工作。通常由晶振制造商给出驱动级别的最大值,单位是毫瓦。超过这个值时,晶振就会受到损害。驱动级别可以由下式计算得出:


  


4、外部限流电阻REXT计算

这个电阻与CL2组成一个低通滤波器,以确保振荡器的起振点在基频上,而不是在其他高次谐波频率点上(避免3次,5次,7次谐波频率),它的作用是限制晶振的驱动级别,如果晶振的功耗超过晶振制造商的给定值,外部电阻RExt是必需的,用以避免晶振被过分驱动。如果晶振的功耗小于晶振制造商的给定值,就不推荐使用RExt了,它的值可以是0Ω。

 

外部电阻Rext限制驱动强度,避免晶振被过分驱动。如果RExt值太小,晶振上可能会承担太多的功耗。如果RExt值太大,振荡器无法正常工作。大阻值的RExt可以降低激励功率,但同时-R也会变化。

 

一般设计好晶振电路后,打出样板需要发给晶振供应商进行晶振匹配测试。通过测试,供应商会给出一个最适当的晶振电路参数。


  


声明:本文内容及相关素材由YXC(扬兴晶振)提供并授权发布,如发现内容存在侵权、版权争议或其他相关问题,联系立创商城我们将及时核实并处理。

广告图片