领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

多功能控制台

2022-12-02 15:34:32阅读量:3139

本文作者:立创开源硬件平台 OSHWHub 用户@flyn,禁止商用,未经许可禁止转载,点击查看原文章


01、工程描述


这是一个多功能控制台,整合了电烙铁、焊台、热风枪、数控电源、Typec充电等多个功能。


  


控制台有一个“圆形屏幕”和一个“编码开关”作为人机交互。也可以使用type-c接口通过串口方式与PC通信,电烙铁、 风枪和加热台接口采用航空接插方式,数控电源采用香蕉插头方式。


02、视频演示


焊台的制作过程和功能演示戳下方的小卡片查看~看完视频我们再接着看本项目的硬件设计思路。






03、硬件设计

(1)结构

外壳:采用铝合金外壳,喷砂黑。


尺寸:整体尺寸为200X55X70。

接口:主要接口在正面,电源以及通信接口在背面,液晶显示在上面。

底部:底部安装一个120W开关电源,以及一块PCB板,所有功能都在这一块板上。

其他:正面和背面部分暂时做了亚克力板,为了前期验证。


  




(2)PCB设计


MCU是M481SIDAE,基本所有功能都由它控制。这是新唐的一款MCU,基于Arm Cortex M4F核,主频最高可到192MHz。控制各个设备的PWM口都分别引出一个LED灯,用于查看是否在运行。整个PCB框架以及外形如下:



  


  


  



(3)安装

由于内部只有一块PCB,两边的接口需要通过端子接到板子上。除了直接在PCB板上的。包括:编码开关。端子比较多请注意先后顺序!

具体操作:可以做一块小板将编码开关通过排线转出,然后直接将排线焊在其引脚上。详细安装可以看上方的演示视频。



  



04、软件设计

(1)MCU代码

IDE软件是IAR 8.32。软件上移植了FreeRTOS系统,每个功能都单独建立任务方便设计。GUI方面移植了LVGL:GUI使用的LVGL能在后期改进交互体验。LVGL界面可以在PC上模拟开发不需要硬件,建议完善后再移到项目里。我用的是CodeBlocks。


映射组、PID参数组可以保存到外置的SPI接口Flash。flash有8M。后期可以移植LittleFS文件系统。目前代码需要通过SWD口烧入。代码包含了很多外设的使用,包含了:SPI、Uart、PWM、定时器等。后期我再填坑写个bootloader,通过串口下载。代码等稳定测试后上传到gitee,目前想看看的伙伴可以到附件下载。



  




(2)上位机软件


配套的上位机软件采用QT Creator4.11开发。附件中有自定义的一套通信协议,后面我会统一使用这个软件,适配之前做过的电烙铁和加热台。


  


通过上位机软件,可以校准各个测量值的映射值和PID值。当然不是每个测量值都有这些系数的,我们可以通过一个资源包来设置。比如:烙铁温度有4档“映射值”和2组“PID值”。映射值也就是其“温度”对应的“ADC值”。


当MCU读取到对应的ADC值后就会根据其映射组来计算其温度值。再使用其PID组来计算新的控制占空比值。而电源电压就只有一组映射值,没有PID组,因为这是个线性的并且不需要控制。所以校准时要将测量值按照对应的实际值先输出。比如:烙铁先让其升温到100℃,然后按下第一档锁定,依次锁定各映射组后保存起来就行了。



点击“启动校准”后,软件会不停刷新采样值。



  


  



PID参数的设置我们可以通过查看“对应测量值”的波形看到参数是否合适。选择合适的Y轴挡位,间隔时间(mS)、参考值,软件会定时读取控制台的实时数据来绘制出波形。


  






05、设计图

  

框图(点击进入嘉立创EDA编辑器打开)


  

T12_heat_driver(点击进入嘉立创EDA编辑器打开)


  

gun_driver(点击进入嘉立创EDA编辑器打开)


  

可调电源(点击进入嘉立创EDA编辑器打开)


  

MCU(点击进入嘉立创EDA编辑器打开)


  

power(点击进入嘉立创EDA编辑器打开)



  

quick_charge(点击进入嘉立创EDA编辑器打开)


  

PCB图(点击进入嘉立创EDA编辑器打开)



更多详情及附件,可从原工程查看。

本文作者:立创开源硬件平台 OSHWHub 用户@flyn,禁止商用,未经许可禁止转载


广告图片