领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

铝电解电容器使用须知

2013-09-28 16:18:03阅读量:16539来源:立创商城

1、直流电解电容器只能使用在直流电路上,其极性必须标明在适当的位置或在导针/端子旁边。
2、在电路回路中如不清楚或不明确线路的极性时,则建议使用无极性电解容器。
3、电解电容器的工作环境温度不能超过规定的使用温度范围。
4、电解电容器应储存于低温及干燥场所,如储存期较长则使用前,应用额定电压对其重新老练。
5、通过电解电容器的纹波电流不应超过其充许范围.如超过了规定值.需选用耐大纹波电流的电解电容器。
6、使用时,电解电容器的工作电压不应超过其额定电压。
7.电烙铁等高温发热装置应与电解电容器塑料外壳保持适当的距离,以防止过热造成塑料套破裂。
8、在焊接电解电容器时,其焊接时间和焊接温度不应超过10秒钟及260摄氏度。
9、对导针、端子,如施加超过规定的力,将会破坏电解电容器的内部结构

 

认识电解电容

主板电容对系统性能的稳定起了很大的作用。要说明这点,我们先要从主板的供电系统谈起。现在的个人电脑越来越快,随着CPU主频和系统总线工作频率的提高,对主板供电的要求也越来越严格,因此主板稳定工作的前提是必须有纯净的电流供应。主板是由机箱电源直接供电的,从机箱电源出来的电流是很“脏”的,如果用示波仪观察会发现有很多的尖峰和杂波。主板必须对电源进行过滤和净化才能使用,针对不同的杂讯用不同的元件来进行过滤和净化。主要的元件有扼流线圈和大小电容。原始电流首先流经扼流线圈(俗称线圈),因为线圈有一个蓄能的特性,它可以初步过滤掉一些高频杂讯,然后进入电容组进一步过滤,净化,拉平(把峰形波拉成方波)。电容组由大小两种电容组成,小电容一般指0.1μ或小于0.1μ的贴片电容,其规格为0805,主要是过滤高频杂讯的。这种电容的频率响应范围比较大,也可以过滤掉一些中频杂讯。大电容指的是1000μ以上的电解电容(俗称直立电容),它的频响范围主要在低频区,所以一般用它来过滤低频杂讯。

许多主板厂家出于种种考虑,在主板上预先安置了一些去耦电容的空位,但没有焊电容。例如TX97-E主板,168线内存插槽和72线内存插槽边上分别有两个未焊电容的空位,分别用于焊接3.3V和5V电源去耦电容。超频使用时最好补上这些电容,电容可选耐压16V以上、470μf或者1000μf的优质电容。除此之外还有几个地方也未焊电容,很明显补焊上相应的电容能降低电源的波动噪声,对提高系统信号开关的清晰度及系统工作稳定性极为有利。

图1a是小型电解电容器,由于外壳采用塑料封装,因此成本较低,也易于制造生产。塑料封装的电解电容一般都是小容量(几百微法以下)、低耐压(几十伏以下)的。这咱电容外壳上文字、符号分别表示容量和耐压等,如图1a所示电容中“10μ”表示容量为10微法;6.3V表示它下方的引出线是正级.有时在电容外壳上还标明生产日期,如图1b所示的“67.6”表示该电容是1967年6月生产的。

       

小型塑料封装电解电容器在电路中有以下几种用途:1)级间耦合。2)级间退耦。3)音频旁路,此外还可用于低压整流的滤波电容,低频振荡电路中的振荡电容,无变压器输出电路中的耦合输出与在极电位自举电容。

 图2表示铝壳小型电解电容器,其外壳是用铝片压成。坚固耐用,但成本高于塑料封装的电解电容器。这种电容外壳上的字母符号除了表示容量、耐压外,还标明了产品的型号。如图2a所示电容上标有CD11,其中C表示电容,D表示电解的意思,11为产品的序号。为了安装的方便,此种电解电容器引出线做成纵向和横向两种,见图2a和2b,小型铝壳电解电容器的用途同塑料封装的小型电解电容。

 图3为塑料外皮铝壳电解电容器,这种电容是在铝壳电容外边再包一层塑料外皮,这样有利于元件之间的绝缘,便于安装。这种电容一般都为低压大容量的,主要用于晶体管的设备之中。一般用途为1)低压大电流稳压电源中做滤波电容。2)扩音机电路中输出耦合电容。3)低频放大电容中的退耦合电容。

      

图4为纸壳大电解电容,它的结构特点是在电容器芯片外边用蜡蜜灌后,再在外边包一层纸外壳,由于用纸作外壳,因此成本很低。这种电容外壳上在负极引出线一端画上卫道黑色的标志圈,以防止接错极性。在个别的纸壳大电解电容外壳上还标明了误差数值,如图4b中“+50%”和“-10%”。纸壳电解电容主要用于电子管的设备当中,耐压较高的电容可作整流滤波电容,耐压较低的电容(如图4b)可作电子管阴极旁路电容。使用电解电容器时一定要分清正,负极引线,加在电容器两端的电压值不要超过电容器的耐压。

电解电容:电解电容是没有高频和低频之分的 只不过在电路上的功能有高频和低频功能 一般情况下容量大的用在低频区做滤波和耦合之用 容量小的一般在高频区用来耦合和谐振还有就是在高频和低频区都能实现隔直流和通交流的作用

电解电容一般容量大,而带电介质的电容不能做高频用的,所以没有高频电解电容。高频只能用瓷片、云母、磁管或陶瓷电容。

电解电容爆炸的原因:首先,电解电容里有电解液,所以一般都会密封在一个铝壳子里。正常使用时,它会有一个微小的漏电流,这个漏电流会转化成热量,合格的电解电容漏电流都在规定的范围内,漏电流产生的热量并不会对电解电容的寿命有太大影响。当出现异常,如过压、反向等,都会使漏电流急速加大,漏电流变大后,热量会很快上升,当热量不断在一个密封的空间里累积,达到一定温度就会发生爆炸。所以,电容爆炸的的威力跟产生热量的速度(漏电流大小)是直接相关的。漏电流超规,比较小时,虽然不致于发生爆炸,但也会使电解电容膨涨变形,反复多次后把电容撑裂漏液,进而失效。另外,电解电容是一个对温度反应敏感的元件,工作环境的温度也会对电容寿命产生很大影响。当然,电解电容具备一定防爆功能,要不它像一个炮仗一样谁敢用啊。防爆原理也很简单,就是在电容顶部刻防爆槽,一般是三角形排列.

 

广告图片