1. 新的设计
由iPhone带来的设计思路已经延续了10年,矩形、大屏的造型已经让消费者审美疲劳。但显然,手机从固有转向灵活形态的趋势,是毫无疑问的。包括三星、LG等厂商均致力于柔性设备的开发,虽然不一定会在2017年真正上市,但极有可能展现出更成熟的形态。
2. 更快的处理器
毫无疑问,手机硬件每一年都在进步,尤其是处理器。高通已经发布了骁龙835,采用10纳米工艺,主频达3GHz;联发科的Helio X30 10核处理器则是中端机型的选择,另外苹果的A11 Fusion也许会后来者居上。更强大的处理能力,让手机性能进一步接近PC,对于AR/VR等应用趋势是具有积极意义的。
3. 移动VR
今年,谷歌的Daydream已经让人们看到了移动VR未来的样子:低廉的头显、优化的界面和操作,以及丰富的视频及游戏内容。很快,支持Daydream的第三方手机和头显也将陆续登场,2017年的移动VR应用将更加普及。
4. 更快的LTE
5G并不会很快到来,4G LTE在一段时间内仍是主流,并且拥有不断提升的空间。今年的三星S7和苹果iPhone 7以及可以实现最高600Mbps的下行速度,而2017年高通骁龙X16芯片则可带来1Gbps的速率,预计在2017下半年会逐渐普及。
5. USB-C接口
越来越多的电子设备开始抛弃传统USB,使用最新的USB-C接口,Android手机更是其中的代表。USB-C不仅可以反正随意插拔,还集成显示、音频输出功能,意味着3.5mm耳机接口也会慢慢被取代。
6. 无线音频
iPhone 7的出现让无线耳机成为热门配件,虽然苹果的方式不是很照顾用户的感受。但从另一个角度来说,无线耳机的确更方便、更无束缚感,相信手机厂商们也会开始慢慢取消3.5mm接口,与USB-C配合,彻底改变手机的接口设计。
7. 快速充电
高通最新的快速充电4.0已经可以实现充电5分钟、获得5小时电池寿命的惊人性能,在电池技术没有明显提升的情况下,显然是极为必要的。预计,快速充电4.0手机将在2017上半年逐渐出现在市场中。
8. AR及AI
搭载谷歌Tango AR技术的联想Phab 2 Pro已经发布,用户可以通过景深相机扫描物体、测量距离和长度、运行具有互动性的AR游戏,这是智能手机全新体验的一个极好案例。不仅仅是AR,谷歌、苹果也在积极开发AI技术,通过深度学习改善手机电池寿命、更好地理解用户语音命令,手机AI的发展也将是长期且持续性的。
9. 蓝牙5.0
蓝牙5.0也有望成为2017年智能手机广泛采用的新技术,其连接距离最高可达400米,即便拥有障碍物,也可达到120米。这意味着蓝牙音箱、耳机将具有更稳定的连接性;同时对于物联网设备的影响也是积极的。
10. 存储
今年,256GB存储手机已经出现,但价格往往较昂贵。近日,闪迪已经发布了1TB SD卡,这意味着闪存将进一步大容量化,价格也会越来越低,2017年256GB手机的价格可能与今年128GB相当。
UT116A/测试夹 | 149 | |
UT890C/万用表 | 99 | |
DL241025/螺丝批套装 | 18.22 | |
DP-366D/吸锡器/吸锡线 | 17.21 | |
BK881/热风拆焊台 | 368.85 | |
STM8L051F3P6TR/单片机(MCU/MPU/SOC) | 2.2 | |
207112/防静电刷子 | 5.58 | |
DP-366P/吸锡器/吸锡线 | 27.61 | |
PM-905F/斜嘴钳 | 37.35 | |
CA-IS3720LS/数字隔离器 | 0.7648 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件