STM32调试过程中常见的问题及解决方法
一、 在“Debug选项卡”下设置好仿真器的类型后,下载程序时却提示“No ULINK Device found.”
解决办法: Keil MDK默认使用ULINK仿真器下载程序,在“Utilities选项卡”下把编程所使用的仿真器改为相应的类型即可。
二、 编译工程时提示如下信息:
main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __BASEPRICONFIG (referred from stm32f10x_nvic.o). main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __GetBASEPRI (referred from stm32f10x_nvic.o). main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __RESETFAULTMASK (referred from stm32f10x_nvic.o). main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __RESETPRIMASK (referred from stm32f10x_nvic.o). main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __SETFAULTMASK (referred from stm32f10x_nvic.o). main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __SETPRIMASK (referred from stm32f10x_nvic.o).
三、调试器不能连接到STM32的问题与解决办法
很多人都碰到过调试器不能连接到STM32的问题,不管是IAR的J-Link还是Keil的ULink,或者是ST的ST-Link。出现这个问题时,调试软件会提示不能建立与Cortex-M3的连接,或提示不能下载程序,或提示找不到要调试的设备等。
这样的问题都是发生在调试那些可以在CPU不干预的时候自动运行的模块、或在调试低功耗模式的程序的时候。所谓“可以在CPU不干预的时候自动运行的模块”包括:DMA、定时器、连续转换模式下的ADC、看门狗等模块。
这个问题的根源是:
1. 调试器需要在RAM内执行一段程序,对Flash进行擦写操作,如果不停止这些自动运行的模块,它们会干扰程序在RAM中的执行,致使下载失败。比如DMA模块被配置为不停地拷贝一段数据区,而调试器刚好需要使用DMA数据传输的目标区域,这时DMA的操作将会与调试器的操作发生冲突。再比如,如果启动了看门狗而没有执行硬件复位,则在下次调试器需要下载程序时,看门狗超时将触发芯片复位,导致下载操作失败。
有人说“我停止调试的时候,这些模块已经停止了运行,应该不会干扰到后续的调试”,这个问题要从几方面看:
1. 调试器是通过停止CPU核心的时钟来停止被调试程序的运行,实际上被调试芯片的硬件模块并没有被复位,它们还处于使能状态,那些能够自动运行的模块只是处于暂停状态,一旦恢复了时钟之后,它们仍会继续运行。
2. 目前常用的调试软件,不管是IAR EWARM还是Keil MDK,调试软件界面上的"复位"按钮都不能对芯片执行硬件的复位,这个"复位"按钮只能对芯片内的程序执行软件复位,即把运行指针重新指向复位地址。
3. 使用板上的复位按钮可以手动地进行硬件复位,使所有模块(包括那些能够自动运行的模块)停止工作并恢复到复位状态。但是当调试器需要控制CPU之前,它需要先为CPU核心提供时钟,然后需要较长的一段时间做一些初始化的动作,然后才能接管CPU核心的控制权。在调试器为CPU核心提供时钟之后,用户程序就已经开始运行起来,如果用户程序在调试器接管CPU核心的控制权之前,就初始化好硬件模块并启动运行,则仍然会产生与调试器的冲突。
根据以上的分析,解决这个问题的关键是,在调试器接管CPU核心的控制权之前,必须停止所有能够自动运行模块的操作,使它们处于关闭状态,要做到这一点,可以有以下几种方案:
1. 每次退出调试状态时,先停止所有模块的运行,比如执行该模块的DeInit()操作。
2. 在main()函数开始时,不管各模块处于什么状态,先执行该模块的DeInit()操作,然后在程序中较晚的时间或真正需要时再开启相应的模块。这样保证在刚进入调试状态时,调试器能够有充足的时间完成初始化和下载程序的操作。先执行该模块的DeInit()操作的目的是为了关闭哪些上一次操作开启的模块。
3. 调整BOOT0/BOOT1的设置,把启动模式改变为从内部SRAM启动,再结合手工硬件复位。由于BOOT0/BOOT1的状态只在硬件复位时是有意义的,而调试器不做硬件复位,所以这样的设置不会影响调试器下载程序到Flash中,也不会影响在Flash中调试程序。
四、调试STM32程序时,某些标志位被调试软件意外清除的问题
在调试的过程中,使用调试软件的寄存器或存储器显示窗口,可以很方便地查看外设寄存器的状态。
很多朋友都碰到过这样的问题:在单步调试时始终不能在显示窗口看到某些标志位的变化,应该设置这些标志位的时候,窗口中却显示为0,不少人都错误地认为这是芯片的问题。
我们知道,不少STM32外设的状态寄存器位,可以通过对某些寄存器的读操作而清除(例如I2C的I2C_SR1中的很多标志位),在调试过程中,每当程序停止在设置的断点或单步停止时,调试软件都会自动地读出所有指定的寄存器和存储器中的内容,并刷新窗口的显示,调试软件的这个读操作恰好清除了那些标志位,造成了上面描述的现象。
4. 看官自己添加~~~~~
五、在使用STM32的外设时,由于IO口被用作复用功能,但是外设的初始化正确,GPIO口初始化正确,外设的时钟也已开启,但是外设无法正常运行
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOx | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); /* GPIOx and AFIO clock enable */x --- 为对应的GPIO口,如:A、B、C、D、E。 在使用时,一定要注意该要点!
CA-IS3720LS/数字隔离器 | 0.7648 | |
CA-IS3722HS/数字隔离器 | 77.6 | |
CA-IS3740HW/数字隔离器 | 2.85 | |
CA-IS3742HW/数字隔离器 | 3.12 | |
CS48505S/RS-485/RS-422芯片 | 0.500355 | |
CA-IS3721HS/数字隔离器 | 0.8974 | |
CA-IS3720HS/数字隔离器 | 0.9234 | |
XL1509-5.0E1/DC-DC电源芯片 | 0.7999 | |
BSMD1812-200-30V/自恢复保险丝 | 0.38069 | |
FS55X106K101EGG/贴片电容(MLCC) | 1.29 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件