收藏官网,优惠快人一步
您可以尝试通过快捷键 CTRL + D 加入收藏夹
每年《时代周刊》都会评选出 " 让世界变得更美好 " 的新发明,随着科技越来越发达,这些产品在真正的改变我们的生活,你对他们都熟悉吗?不妨来看看最代表2016年的25件产品!(以下排名不分前后)
NO.1
苹果Airpods : 真正的无线耳机
买了果7的小伙伴们已经尝鲜了吧~AirPods不仅内置了麦克风,还拥有加速传感器、光线传感器,电池。可以检测你是否在佩戴耳机,摘下后手机会自动暂停音乐播放功能,还可以与iPhone自动配对。
众多的功能集合在一个小小的耳机上,印证了那句“你必须非常努力,才会看起来毫不费力”。
NO.2
索尼PlayStation VR:独居性价比的 VR设备
想要体验最具前沿的VR科技,除了花费上千美金买上一个头盔设备,更别说需要一台性能强大的PC主机了。
相比之下,索尼的PS VR可以配合PS4使用,性价比相当高,也给消费者提供了一个更为方便的途径体验高端VR。
NO.3
大疆 Mavic Pro:口袋中的无人机
大疆的这款无人机,麻雀虽小但五脏俱全。功能非常全面,避障、跟拍、4K拍摄功能一个都不少,相比之前的无人机,基础功能不说,自身体积也是完胜,仅有743克。
NO.4
Flyte:悬浮在空中的灯泡
Flyte灯泡将磁悬浮、无线充电和优秀的产品设计结合到了一起,科技与设计的结合瞬间提升家居的美感与创意。
只要把Flyte悬浮灯泡放在木质底座上方,灯泡就会发光,在电磁铁的作用下,灯泡会被固定在底座的中心上方,放手后,就会一边发光一边缓慢旋转。
NO.5
Nike Hyperadapt 1.0:为你自动系鞋带
自动系带不再是电影画面里的想象,Nike带你回到现实,每一双鞋的鞋底都拥有一套线缆系统,由鱼线和压力传感器构成。
当把脚伸进去时,鞋底感受到压力,便会自动系好鞋带,对松紧不满意,也可手动调整。
NO.6
Morpher:可以折叠的自行车头盔
作为一名工程师和骑行爱好者,Jeff花了两年的时间设计了这款可折叠自行车头盔。
它是全球首款可折叠平放的头盔,Morpher可轻松放在包包里,非常适合想要轻松携带头盔骑自行车的人。现在摩拜单车这么火,平日骑车当然也要注意安全。
NO.7
Hello Sense:终极闹钟
Sense包括两个部分,大的放光球体,可以摆放在床头,小的传感器可以夹在枕头上,它会把用户的移动信息发送给主体球。
设备还可以检测室内温度、声音和亮度,根据你的睡眠质量和时间,在合适的时候叫你起床,赶走你的起床气!
NO.8
Hmbldt Vape Pens:药物替代笔
Hmbldt来自于加州,发明了这款可以释放大麻喷雾的笔,它可以散发出大麻的精油,治疗失眠、头疼,起到镇定的作用。虽然这种方式暂还未通过医生的测试,但医药大麻在加州是合法的,所以类似的"电子笔"会越来越常见。
NO.9
Eatwell Assistive Tableware:
为老年痴呆患者设计的餐具
设计师Sha Yao从换上阿尔兹海默症(俗称"老年痴呆")的奶奶那获取灵感,设计了这套餐具,鲜艳的配色,可以很好的帮助老人区分食物和餐盘,在餐具底部还带有吸盘,可以防止杯盘的倾倒。
NO.10
Arc InstaTemp:2.5 秒内测出体温
你还在用水银温度计来量体温吗,虽然现在市面上有很多红外线非接触式体温计,但准确度有待考究,而Arc InstaTemp可以在2.5秒内就能快速准确的读出温度,红黄绿三色可以直观反馈温度数据的特性。
NO.11
Quip:「最美」智能牙刷
随着人们生活质量的提高,口腔卫生也逐渐被重视,Quip功能上和飞利浦、欧乐-b并无太大差距,但是它的外观设计,像极了苹果产品,拥有极简亚光的金属质感。那要这么说,说不定咱大天朝的卫龙啥时候也能上榜呢~
NO.12
Iko:可以玩乐高的假肢
这个名"Iko"的假肢是设计师Torres在乐高“未来实验室”实习期间创造出来的,他希望这款假肢可以帮助到残疾儿童,消除人们对残疾儿童的偏见。
Iko可以和任何乐高玩具结合起来,末端链接的机械手,还可以变身成为乐高机器人,给孩子们带去欢乐的同时,也帮助他们和正常孩子一样生活。
NO.13
UNICEF Kid Power Band:
让孩子们互相帮助的智能手环
这款手环是联合国儿童基金会为孩子们推出的一款智能手环,它可以通过视频的方式鼓励孩子们进行户外运动。
完成运动目标后,会获得相应的积分,积分可以兑换成食物捐给其他地区饥饿儿童。2014年自启动以来,参与者共行走了1100万千米,帮助了3万多名营养不良的儿童,基金会希望让孩子能感觉到他们同样可以改变世界。
NO.14
亚马逊 Echo:更智能的音箱
外观上看,Echo和普通音响并无区别,但实际上它可以满足你对app的任何需求,它内置语音助手功能,如同iPhone的siri一般,你可以通过它来打车,关灯,定外卖等等。
NO.15
戴森 Supersonic:重新定义吹风机
Dyson设计的这款吹风机解决了传统吹风机噪音大、效率低等问题,它采用独特智能控温技术,马达转速高达每分钟11万次,运行起来十分安静。
多重空气流设计提高了吹干头发的效率,出风口的温度也能够精确测量,防止头发过热损伤,当然这么多优点的代价就是,它的价格不菲。
NO.16
Wynd:桌面空气净化器
Wynd不同于一般净化器,非常的小巧可以随身携带,并且内置了空气质量检测器,当你身边空气质量不佳时,它便自动开始工作。
同时它还可以过滤花粉、尘土、汽车尾气等等,通过与手机连接还可以直接看到空气净化的效果。
底部的快拆设计Tracker,还可以作为一个空气质量检测器独立使用。
NO.17
MiniMed 670G:糖尿病病人的「人工胰腺」
对于糖尿病病人,需要频繁检测、调节自己的血糖,这给生活带来了巨大的不便,Medtronic 公司试图使用Minimed 670G 血糖仪来解决病人的这一苦恼。它的大小如同iPod,每隔5分钟可以测定病人的血糖,调整体内胰岛素水平维持血糖稳定。
虽然病人仍需餐后额外注射胰岛素,但Medtronic 公司正逐渐向全自动血糖仪的方向迈进。
NO.18
Eagle 360:球形磁悬浮轮胎
今年很多公司都在忙着折腾无人驾驶,而轮胎制造商Goodyear认为,无人驾驶同样需要搭配一些特质的轮胎。
因此他们设计了这款360度球形概念轮胎,它通过磁悬浮方式把轮胎置于汽车下,能让无人驾驶汽车往各个方向行驶,同时具有安全性。
NO.19
天宫二号:中国航天新突破
10月19号对于你我可能只是平常的一天,但是对于中国宇航员景海鹏和陈冬却是一生都难以忘的日子,他们完成了一件非常了不起的事情,进入了天宫二号空间站。天宫二号实验室全长达到10.4米,直径3.35米,中国在短短十多年的时间就完成了空间站的自主研发。
NO.20
雪佛兰 Bolt:不妥协「低价」电动汽车
科技的发达,人们对环保也是越来越看重,而买车也不再只有一种选择,在去年的榜单中,特斯拉就是榜上有名,但是它的价格还是让大多数人望而却步。雪佛兰Bolt就可以满足大众需要,一次充电可以形式320千米,价格也相对低廉。
NO.21
Solar Roof:太阳能电池板
家庭太阳能电池板非常有利于环境保护,但它看上去非常的笨重,为了解决这个问题,特斯拉设计了这款Solar Roof,将太阳能系统做成了瓦片的样子,在收集太阳能的同时还能起到装饰作用,也非常的美观,自然的融入到房屋设计当中。
NO.22
The Unusual Football Field:与众不同的足球场
在曼谷仄仄逼人的环境里,很多孩子无法随心所欲的踢足球,AP Thailand泰国一家房地产公司,为了满足孩子们的需求,用航拍飞行器来找寻那些无人问津但又合适的场地,用混凝土和防滑材料来改造,将这块地变成了孩子们的运动场。
NO.23
宜家 Better Shelter:为难民打造的临时的「家」
Better Shelter 是宜家为特殊人群设计的的一种「临时住所」,在4小时内就可以安装完毕,还配有门锁和太阳能板。迄今为止,联合国难民署订购了超过1.6万套,用它组装成医院、接待室和其他临时性建筑。
NO.24
芭比娃娃:更逼真的芭比
作为过去57年全世界最有名的洋娃娃,但其实她不切实际的瘦高形象,长期以来一直损害着女性的审美。因此,Mattel设计了全新三款更接近真人体型的芭比娃娃:丰满,娇小和高挑。这让芭比的销量比以往提高了44%,芭比依旧还是那么美,而我们的审美也要与时俱进。
NO.25
The Orange-Fleshed Sweet Potato:
解决维生素 A 缺乏「橙色甜薯」
在非洲撒哈拉沙漠以南地区,有超过4300万6岁以下儿童缺乏维生素A,这会非常容易换上失明、疟疾等疾病。国际马铃薯中心和Harvestplus 通过生物强化技术,研发出富含维生素A的橙色马铃薯,同时针对不同地区进行抗病毒的优化,并且被誉为 ”全人类的健康作物“。
所以,看完了2016年度最佳发明,你更喜欢哪一个产品呢?
ADM3251EARWZ-REEL/隔离式RS-232收发器 | 11.99 | |
ADA4530-1ARZ/运算放大器 | 98.23 | |
MAX8521ETP+T/专业电源管理(PMIC) | 22.96 | |
AD7124-8BCPZ/模数转换芯片ADC | 33.68 | |
ADUM1200ARZ-RL7/数字隔离器 | 4.69 | |
AD7793BRUZ-REEL/模数转换芯片ADC | 28.6 | |
AD7175-2BRUZ-RL7/模数转换芯片ADC | 56.13 | |
MAX1978ETM+T/电池管理 | 49.36 | |
ADM2486BRWZ-REEL/隔离式RS485/422收发器 | 13.06 | |
MAX31865AAP+T/模数转换芯片ADC | 20.11 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件