图:低调发布的骁龙855+
1、手机界“牙膏厂”
距离骁龙855发布仅过去8个月时间,不论从研发时间还是实用角度,高通这次的SoC都不可能有太大升级。实际上,855 plus的这次升级幅度也非常之小,小到什么程度呢?
图:两代骁龙855的参数对比
上图一目了然,855 plus只对CPU和GPU频率进行了4%和15%的提升,即骁龙855的“超频版”,其他硬件层面基本没有变动(包括同样的4G基带,支持外挂X50),也就是说,这块SoC通过标准版855升级软件就能实现,对于玩机爱好者来说,根本连壳都没有换。
毫无诚意的升级让高通有了比Intel更直接的称号——“膏”通“削”龙,因为消费者不能跟桌面系统一样自行对CPU超频。为了收割4G市场最后一波利润,高通这一刀很精准、也很直接!
图:捧场的手机厂商
对于与高通绑定的一众国产手机厂商,很难说是好是坏,即便没有选择,至少现在有的用。对于高通来说,垄断市场真的可以为所欲为。
2、没有对手的高通
从2013年开始,中国智能手机SoC版图经历了两次“死亡交叉”,昔日三分天下的高通、联发科和三星已去其二。自推出QRD模式(类似于Turn-Key的通用设计模式)以来,高通在中国市场走过了梦幻般的五年。
图:近五年国内安卓手机SoC市占率
2014年,Turn-Key之王联发科国内市场占有率(31.7%)首次逼近老大高通,随后因CPU性能和冲击高端失败迅速坠落,中高端市场基本被高通囊括。2017年,联发科被势头强劲的海思超越,借手机和通信市场的东风,海思接棒成为亚洲最大芯片设计企业,但MTK的持续低迷彻底成就了高通在国内的霸主地位(2017年市占率65.6%)。
迄今为止,安卓阵营只有三星的CPU短暂对外供应过魅族,由于三星供应掣肘和中端MTK性能不足,长期坚持两条腿走路的魅族也已经转投高通阵营。
出于商业竞争考虑,三星和华为自产CPU均未对其他品牌供应,所以高通真正的对手只剩下对岸危机重重的MTK,说没有对手也无妨。
图:近两年全球智能手机SoC市占率
三星手机虽然在全球出货量依然稳居TOP1,但CPU占有率远不及高通,甚至自家旗舰在部分国家都要用到高通的产品。尽管在中国市场节节败退,似乎有开放CPU供应的可能性,但小米、OV们在国际市场攻城拔寨,三星芯片不可能贸然“资敌”。
至于华为,海思麒麟异军突起,战略上以核心器件自主化和支撑终端市场为主。所以在这种情况下,华为、三星一方不可能卖,小米、OV一方也不可能买,中高端市场性能敏感,所以竞相支付“高通税”的尴尬局面成为了唯一的选择。
图:主流手机CPU厂商及性能(快科技)
3、专利狂魔的未来命运
最后,我们看看高通未来在中国市场可能的命运。
其一,制裁与芯片禁运:中概率,影响不大
因为对华为的专利授权居多而非直接供货,所以高通侥幸躲过了对美资芯片企业影响甚大的“断供”,同时对华为手机海外市场的不利影响使其他品牌从中渔利,而作为主要芯片供应商的高通其实是背后最大的受益者。
高通对中国市场可以说是非常“本土化”的企业,这条供应链依存度极高且牢不可破,所以如果爆发下一轮芯片战,制裁任何一家中国手机和通讯厂商大概率会牵涉到高通,但芯片作为卖方市场,给高通带来的影响反而不大。
其二,强大的竞争对手:小概率,影响巨大
作为存量市场,智能手机领域是否会冒出高通强大的竞争对手呢?从现有竞争对手来看,可能性不大,唯一的变数可能是联发科。三星、华为和苹果的生态相对封闭,CPU作为手机核心竞争力的一部分不太可能给竞争对手大量开放使用,缺乏CPU设计能力的手机厂商也只会倾向于高通、联发科这种专注芯片设计的企业。
图:高通X55 5G基带
同时,5G时代对基带(BP)部分的要求使进入手机SoC领域的门槛骤增,即便Intel也知难而退。此外,单颗7nm制程以下芯片的设计和流片费用累计已经到达10亿美元级别,单一手机厂商根本没有这个实力,也不可能对高通构成威胁。小米耗资10亿的澎湃S1就是最直接的例子。
但是,一旦上述小概率事件出现,对高通的打击几乎是致命的。
其三,专利、垄断和政策限制:高概率,影响有限
高通这家企业最有意思之处在于,雇的工程师和律师几乎一样多。工程师们忙着涉及芯片和申请专利,律师们忙着全球打官司,既将客户告上法庭又给各国交罚款。
图:2018年申请PCT专利最多的企业
作为传统“专利狂魔”,高通除了卖芯片还要向每台搭载芯片手机收取5%授权费的模式“臭名昭著”,每年在全球因为专利和垄断产生的法律纠纷不断,光在中国就交了60亿元的罚款。未来,官司不会停止,罚款也不会。
图:高通总部的专利墙
以退为进,只要专利在手,这些对于高通不过是一种市场策略,罚款的成本最终还是在下一块芯片和专利合同中由用户承担。
痛恨却奈何不了,这仍然会是高通未来的样子。
End
*本文为【芯片大师】(立创商城旗下芯媒体)原创,版权归创作组所有,如需转载请留言并注明来源。
UT890C/万用表 | 99 | |
DL241025/螺丝批套装 | 18.22 | |
DP-366D/吸锡器/吸锡线 | 17.21 | |
BK881/热风拆焊台 | 368.85 | |
STM8L051F3P6TR/单片机(MCU/MPU/SOC) | 2.2 | |
207112/防静电刷子 | 5.58 | |
DP-366P/吸锡器/吸锡线 | 27.61 | |
PM-905F/斜嘴钳 | 37.35 | |
CA-IS3720LS/数字隔离器 | 0.7648 | |
CA-IS3722HS/数字隔离器 | 77.6 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件