现带大家回顾一下首届立创商城电子制作节的优秀作品之一《HIFI耳机放大器》:
一. 作品简介
将手机或者电脑输出的音频文件,输入到设备里进行音频解码并放大,从而提供高保真的音频输出。为音乐库爱好者提供一个较为理想的音源发烧器材。
作为半个音乐发烧友,对音乐音质的追求,仅仅停留在有一两个比较好的耳机,这样是仅仅不够的。好的耳机自身阻抗相对较高,手机和电脑的音频部分,
应用的都是基础的集成方案,驱动能力不强,完全达不到驱动好耳机的要求;而且手机和电脑内部电路较为复杂,干扰因素较多,音频噪声很大,导致声音失真率高,影响音质。
对音质有影响的因素很多。
1. 音乐格式:从MP3,WMA有损格式,到FLAC,APE等无损格式,再到现在的DSD音频格式,不断的改进与发展说明音频格式对音质的影响;
2. 播放器本身的素质;
3. 耳机放大器的好坏;
4. 放到耳朵里面的耳机;等等。上述几个因素都会对声音的回放产生很大影响,所以,追求比较好的音乐回放效果,就要从整个环节考虑,而非仅仅拥有一个好的耳机就可以的。
目前市面上好的纯音MP3比较贵,不是我们一般消费者买得起的。比如艾利和AK380、SONYNW-WM1A等。而且还要搭配比较好的耳机放大器来推动耳机。
由此想到DIY一个供耳机音频爱好者使用的HIFI级音频解码放大器,将手机电脑的音频文件不在电脑里面解码,直接输出来放到外部专业解码芯片来解码。
从而提升普通手机电脑音质,提高驱动能力。同时预留模拟输入口,为高端纯音频MP3提供音频放大,解决驱动高阻抗耳机的问题。
二. 作品亮点
1. 这个作品原创性较高,整个架构拓扑较为新颖。
设备支持纯数字信号音频输入,同时也支持传统的模拟信号输入。
2. 性能参数上,远远超过HIFI级别,同时具备非常低的底噪,这也是制作这个设备最主要的要求。
3. 与同等的产品相比,本产品体积小便于携带;协同手机一起作为音源的输入,大大地提升了音质;同时支持DSD256格式的音频纯硬件解码。
4. 运用6路电源为整个系统供电,防止各功能间的供电串扰,从而提高声音通道分离度,使声音更具有立体感、方向性。
5. 采用专业的32位DACAK4490EQ芯片,信噪比可达到-112。能够很好的解码DSD格式文件。USB数字界面采用XMOS二代处理芯片XU208,处理速度是一代的两倍。
6. 音频放大部分采用TI专业得音频运放OPA1612、OPA1611,进行电压放大。BUF634高速驱动来进行电流放大。使信号尽量减小失真,还原真实的声音。
三. 系统设计
四. 原理图
基本原理:电脑或手机(OTG线)中的数字信号通过“USB数字界面”传递出来,再通过单片机i2c信号控制外部专业DAC芯片进行音频解码。然后DAC采用差分方式,将信号转换成
模拟信号,再经过LPF,I/V,等进行处理,最后输出到耳机里。
1. 数字3.3V电源,模拟3.3V电源。
2. 两路±5V,分别给左右声道供电,电源输出电容采用三洋固态钽电容,具有良好的抑制纹波的作用。
3. 电池采用1400mAh,所以采用充电电流800mA的IC。充电时间2小时就可以充满。
4. DAC输出采用差分输出,两路差分输出,可以有效的减少噪声的引入。
5. LPF电路增益为1,截止频率(Fc)为186KHz,能够有效滤掉高频噪声,同时减少有效音频的信号的丢失。使声音细节得以展现。
6. 电压电流闭环放大,每路输出提供最高250mA的电流,同时具有高速响应的特点。
7. 模拟数字信号切换输入,本来想用一个音频模拟切换IC,担心引入噪声,减少失真,后来换成欧姆龙的小型继电器。
五. 材料清单(BOM表)
六. PCB实物图
七. 软件部分的描述
软件部分,主要是通过单片机实现对USB数字界面的信号采集,控制DAC的内部参数,(音量,LPF,delay,PCM与DSD格式转换等),电池电量监控管理,以及对电源的控制。实现模拟与数字信号切换等功能。
八. 作品的简单使用说明
1. 本产品引出来的接口只有一个USB,一个电源开关。USB和电源开关又分别具有两个功能:USB(充电和USB信号输入);电源开关(开关机和模拟数字信号输入模式切换)
2. 打开电源开关,插上3.5mm音频对录线,音频输出插入耳机,就可以听歌了。关闭电源,再打开,就切换到数字输入模式,将OTG线插入手机,也可以听歌。
3. 只有电源开关关闭的情况下,才能够给设备充电(这样比较安全)。
九. 总结
1. 制作一个模块,比较简单,但是实现一个整个系统还是比较困难的,要考虑到的地方很多,外壳的结构尺寸要求,与PCB板配合,以及各个元器件的封装,都是用卡尺一点点
测量出来的,可以说是从头做起,复杂且繁琐。
2. 制作一个系统还是需要看很多的ICSPEC自己比较忙,没有时间也是一个考验。占用了很多休息时间。
3. 在软件调试与硬件调试上面花费了一些时间,通过USB数字界面DSD和PCM之间切换总是有些卡顿。调整软件试了很多次。
4. PCB板采用4层的结构还是很有必要的,对于电源的布局,以及噪声控制,有很大帮助。
十. 改进
1. 这个 USB 界面输出的主时钟(11.2MHz)波形不是很好,虽然说对于音质影响不是很大,但是想在进行波形的整形电路,以及将 MLCK 时钟换成飞秒时钟,这样较少或降低时间抖动。给 DAC 提供更加准确的参考。
2. 设计的时候,考虑的是对 8Ω~600Ω的耳机进行放大,负载跨度太大,所以可以增加一个 GIN 增益开关。设置高增益和低增益两个档切换。
3. 现在耳机平衡输出也是潮流,并且具有很多优点。(驱动能力更强、抗干扰好,左右声道分离度高等)改成平衡输出,制作一根平衡耳机线。
4.增加一个高保真蓝牙模块,让接口更加灵活。
UT116A/测试夹 | 149 | |
UT890C/万用表 | 99 | |
DL241025/螺丝批套装 | 18.22 | |
DP-366D/吸锡器/吸锡线 | 17.21 | |
BK881/热风拆焊台 | 368.85 | |
STM8L051F3P6TR/单片机(MCU/MPU/SOC) | 2.2 | |
207112/防静电刷子 | 5.58 | |
DP-366P/吸锡器/吸锡线 | 27.61 | |
PM-905F/斜嘴钳 | 37.35 | |
CA-IS3720LS/数字隔离器 | 0.7648 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件