日前,在中国围棋峰会人机大战配对赛上中,柯洁对战阿尔法狗连输两局,不得不说,人工智能的发展已取得了重大突破,这让小编想其去年首届立创商城电子制作节的二等奖作品之一《光电围棋盘》,今天就让我们一起回顾一下这个有趣而实用的作品。
现带大家回顾一下首届立创商城电子制作节的二等奖作品之一《光电围棋盘》:
一. 前言
近年来,围棋运动在青少年中逐渐普及,越来越多的棋院出现在人们的视线中,各种职业和业余的赛事不断举办。选手和棋院都想尽快提高教学水平和比赛成绩。随着计算机的普及,很多地方利用计算机进行教学和比赛。然而,观察实际的教学和比赛过程,我们发现如下特点:
1. 选手低龄化。学习围棋的人群主要集中在6-12岁,启蒙阶段的孩子有些还不能掌握电脑的用法,有些会把电脑用于游戏,家长也不赞成孩子们长时间使用电脑、智能手机。
2. 选手面对真实的棋盘有所谓“手感”,使用真实棋盘和使用计算机屏幕下棋,注意力和思维活跃程度有较大差别。
3. “复盘”是棋类竞技项目提高水平的重要手段,在教学中,老师如果能经常针对学生下过的棋局进行复盘指导,教学质量能得到较好地提高。有鉴于此,我们决心开发一种具有网络功能的电子棋盘,以解决围棋在教学、比赛中出现的一些困难。
二. 目标功能
1. 棋局的实时自动录入,记录下棋局的整个过程。
2. 棋局的复盘功能,能重现棋局的落子步骤。
3. 教学功能,实现围棋术语中死活题,定势等不同走法。
4. 比赛功能,选手身份录入(RFID卡读入),比赛计时。
5. 网络功能,例如用于赛场实时直播(非视频方式)。
三. 设计构思
曾经有人设计过用磁性传感器(干簧管或者霍尔传感器)配合磁性棋子实现的电子棋盘,这种棋盘是根据围棋中“黑方先落子,之后轮流落子”的规则来记录棋局。由于不能区分黑白棋子,当遇到提子等情形时会发生误记。有时候,低龄的选手在比赛中会有需要让子的情形,这些情况下,不能正确记录。
针对这些问题,我们首先要解决的问题是区分黑白子。
解决的办法是利用黑白棋子对光线有不同反射率的原理,我们可以对棋子发出一束光,然后利用光敏电阻接收反射光线,光敏电阻的内阻变化可以用ADC转换结果判断。
棋盘的交叉点是棋子放置的地方,容易想到如下结构:
另一个问题,在这种结构下,如何区分外部射入的光(无棋子处)和LED发出的光(有棋子处)。解决的方法是进行两次扫描:首先,所有LED不发光,有棋子的地方无光线,无棋子的地方有自然光射入,这样就先区别出有无棋子。然后,点亮有棋子处的LED,由于自然光被棋子遮挡,可以根据反射强度判断黑白子。
LED的存在使我们有了重现棋局的显示功能,一切问题迎刃而解。
四. 应用系统框图
五. 硬件系统框图
六. 设备调试
由于比赛准备时间过短,一个月时间要完成全部功能没有可能,因此我们选择实现主要功能:
1. PC端程序
用VB语言写电脑程序,这个过程比较顺利,主要的问题是棋子透明叠加到棋盘上的实现以及网络通信协议,这里用到了UDP广播技术来实现未知PC端的接入。
2. 设备端调试
用C语言编写MCU程序。
在提交结果时,我们只够时间调试了ESP8266模块的驱动及和PC端的通信、棋子的黑白子检测,实现了正常和异常情况下的棋局实时录入。
硬件系统设计较为成功,除了忘记引电源开机键引线外,基本一次制版成功。
经测试LED选用红光比较好,由于光敏电阻的光谱灵敏度区间在500-800纳米,选用红光LED有较高的灵敏度。
键盘输入和LCD显示屏驱动未按时完成。
七. 原理图
八. 实物图
锂电池供电,无线传输,剩下的记子记数,复盘就由电脑程序完成了!
因为弟弟是业余组蛮高级别的选手,在搞这个的时候主要考虑的还是用于比赛和教学用,如果实现的话在比赛的时候可以节约很多的人力和减少不少的错误。
九. 代码和物料清单
代码和物料清单可登录立创社区原帖查阅:http://club.szlcsc.com/article/details_772_1.html
SX32Y025000BK1T003/无源晶振 | 0.222 | |
XO32C008000GDHE001/有源晶振 | 1.46 | |
XO32C024000GBHE003/有源晶振 | 1.46 | |
SX32Y008000BC1T001/无源晶振 | 0.5772 | |
SX32Y012000BK1T005/无源晶振 | 0.2331 | |
GRM21BZ71E106KE15L/贴片电容(MLCC) | 0.272017 | |
GRM188Z71A106KA73D/贴片电容(MLCC) | 0.210359 | |
GRM188Z71C475KE21D/贴片电容(MLCC) | 0.240259 | |
ATMEGA48PA-AU/单片机(MCU/MPU/SOC) | 6.17 | |
GRM035R60J475ME15D/贴片电容(MLCC) | 0.162562 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件