电子工程师的工作常常会用到各种工具和电子设备,有时候设备上一个小小的改进就能大大提升工作效率,为你省去重复检测的麻烦,或者大大提高精准度。在第二届立创商城电子制作节的参赛作品中,就有很多电子工程师们做出了这样的尝试,这些电子产品DIY不仅能造福广大工程师,也许在未来还会广泛应用在元器件制造工业上!
作品详情请见立创社区:http://club.szlcsc.com/forum/69_0_1.html
1.SMT贴片机上料指示防错系统(立创社区ID:你猜猜猜)
作品链接:http://club.szlcsc.com/article/details_7457_1.html
作品简介:在SMT设备贴片之前,需要作业人员将料盘放在正确的Feeder上,再把Feeder放在合适的SMT设备的站位上,在这个过程中,经常发生用错物料或用错Feeder的情况,造成返工或报废。作者设计的这个系统,可以在上料过程指示取料,并对错误操作及时报警指示。避免工人花费大量的时间来对物料进行确认,实现生产的高效,使制造更加智能化。
2.工程师便携式移动工作站(立创社区ID:CHENG1495)
作品链接:http://club.szlcsc.com/article/details_4592_1.html
作品简介:出差在现场工作调试时,经常找不到工具,是每个工程师都会遇到的问题。所以作者设计并开发了一款可移动工作站。不用接220V电源也可以用,方便工程师们既能带着到处去工作,也能在家里干活的多功能平台。这个工作站集成了可调电源、恒温电烙铁、照明、信号发生器、万用表、示波器、常用工具与零件、USB接口等功能,可以说是一个通用型工作台了。
3.多功能协议调试工具(立创社区ID:多维空间)
作品链接:http://club.szlcsc.com/article/details_7209_1.html
作品简介:嵌入式工程师调试程序时往往需要几种不同协议的调试工具,比如RS232、RS485、CAN等,需要更多的USB接口和上位机,所以往往造成桌面上杂乱。作者把这些功能和协议集中到一个多功能的调试工具上,大大方便了工程们的操作,而且价格更低。在这些协议调试的基础上,还可以附加更多的功能,比如AD检测,在上位机上显示一个图形或数值,保存检测结果,成为一个名副其实的“多功能”调试工具!
4.便携式多功能数字示波器(立创社区ID:江枫渔火对愁眠)
作品链接:http://club.szlcsc.com/article/details_5827_1.html
作品简介:这是一个非常小巧便携的数字示波器。作者的设计思路是,使用stm32内置AD转换功能将测得的模拟信号转换为数字信号,并送给单片机,单片机处理后,在显示屏上显示所测波形,在触摸屏上进行人机交互。可设定不同的工作模式,输出标准三角波、正弦波、矩形波,方便检测示波器是否正常,或用于其他用途。
5.高精度电源(立创社区ID:小马马哈)
作品链接:http://club.szlcsc.com/article/details_6349_1.html
作品简介:目前普遍使用的电源,电流和电压都不是高精度的,但是在工作中常有用到高精度电源的需求,于是作者自己DIY了一个。该直流模块可以在一定程度上替代高精度电源,而且整体成本基本只有高精度电源的1/10(以GPD-3303S为例),很适合电子爱好者业余、低成本条件下替代高精度电源。
6.基于STM32的闭环PID电机系统(立创社区ID:风过无痕)
作品链接:http://club.szlcsc.com/article/details_7697_1.html
作品简介:学习电机的大神们看过来,这个作品主要是用到stm32单片机的定时器、PWM输出以及编码器输入功能,设计思路是通过编码器的输出进入PID系统,算出一个PWM的占空比,实现调速,集成一键下载电路,可以不用使用jlink等调试工具,同时集成了MPU6050等IC。用途方面,可以用于平衡小车,或者可调节转速的风扇,甚至可以加一个人体感应模块来判断房间有没有人。大家可以发挥想象力再此基础上加以创作!
7.STLINK V02加装供电+充电+电压电流测量+OLED显示+IO状态测试等功能(立创社区ID:hailing)
作品链接:http://club.szlcsc.com/article/details_4824_1.html
作品简介:STlink作为ST公司推出的仿真器,以便宜的价格,强大的功能深受广大电子工程师的喜欢,但是官方的V02版本没有电源输出能力,调试时必须另外供电。因此这位作者给STLINK V02版本加装电压输出功能,采用STM8S单片机设计,利用STM8S内部的PWM功能做同步整流DCDC方案,配合ADC检测电压电流做恒压和恒流功能,并且可实现对锂电池或镍氢电池充电的功能。
8.两相混合式步进电机驱动器(立创社区ID:arokh)
作品链接:http://club.szlcsc.com/article/details_5441_1.html
作品简介:相对于三相步进电机来说,两相步进电机实在太吵了,于是,作者本着DIY和学习的精神自己尝试做一个驱动器。这个用于雕刻机的多轴混合式步进电机驱动器,能做到4.2A每相驱动能力,恒流斩波采用电压模式实现,达到128细分的宁静驱动。这个作品的应用能最大程度上利用STM32单片机的外设,发挥其强悍的定时器、ADC、内部运放以及ARM cortex内核的能力。本作品实质上可以通用于任何领域,也可以说是一款通用三相步进驱动。
9.创建自己的开源xlGUI(立创社区ID:小梁电子)
作品链接:http://club.szlcsc.com/article/details_6393_1.html
作品简介:ucGUI与emWin是众多嵌入式工程师编写显示界面的首选,但是随着版本的升级,这些GUI代码就显得臃肿,并且专利费也是一笔不小的开销。于是作者在研究了emWin与ucGUI代码后,结合C++功底,编写了简化版的GUI,该GUI适用于8位/16位/32位单片机,整体代码简单、易读,方便用户自行裁剪移植,并进行自定义控件/界面的美化编辑。更重要的是,全部开源、免费。大家可以尽情改写代码,应用在自己的产品上。
10.自动铡皮叠皮机(立创社区ID:飞龙Fly)
作品链接:http://club.szlcsc.com/article/details_6396_1.html
作品简介:这个作品用stm32f103单片机控制,主要功能是定宽自动裁切、叠皮、并自动计张数,还可以自动筛除不合格产品,加减裁切速度等。可应用在纸张、皮子、薄膜裁切等领域,为工厂减少人力成本,提高生产效率,减少开支。
不管是已有产品的改进,还是集合多种功能的工具设备,这些作品的目的都是提高效率、节省成本,对于厂商和工程师而言都是极大的便利。希望他们的产品不仅为自己带来便利,有朝一日也能广泛应用在产品制造上。第二届立创商城电子制作节汇聚了众多优秀的电子工程师,大家的热情参与激发了更多创意,诞生了很多优秀的作品,也希望第三届立创商城电子制作节能得到更多的支持和参与!
CA-IS3740HW/数字隔离器 | 2.85 | |
CA-IS3742HW/数字隔离器 | 3.12 | |
CS48505S/RS-485/RS-422芯片 | 0.500355 | |
CA-IS3721HS/数字隔离器 | 0.8974 | |
CA-IS3720HS/数字隔离器 | 0.9234 | |
XL1509-5.0E1/DC-DC电源芯片 | 0.7999 | |
BSMD1812-200-30V/自恢复保险丝 | 0.38069 | |
FS55X106K101EGG/贴片电容(MLCC) | 1.28 | |
CA45-A016K106T/钽电容 | 0.224 | |
LKS665B/仿真器/烧录器 | 429.55 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件