这个时代最值钱的是什么?创意!一个好的idea可能足以成就一次成功的创业。
当别人还在模仿、复制别人的商业模式,你只需要用一个小小的产品解决人们一个小小的痛点,就足以四两拨千斤,开创一个新天地。这也是为什么很多大公司乐此不疲地推出看似奇怪的创意产品,比如耐克的自动系带鞋,特斯拉的太阳能屋顶,苹果的无线耳机等等。
立创商城电子制作节的开展,正是为了鼓励电子制作爱好者们尽情发挥创意,把自己的创意和科技相结合,创作出或实用、或有趣、或新颖的电子产品!以下是第二届立创商城电子制作节部分精选作品,每一个都具有非常大的商业实用价值!
1.基于STM32设计的低价格呼叫服务系统(立创社区ID:DIY小跃)
作品链接:http://club.szlcsc.com/article/details_4565_1.html
作品简介:这是一款使用STM32设计的呼叫系统,可以应用于餐厅、酒店、宾馆、茶楼、工地、银行、超市、工厂、KTV等各种服务场所。它的设计主要分为接收主机、信号放射分机两部分。以餐厅场景为例,具有显示和语音提示功能的主机,放置于客服台或者厨房,发射分机放在餐厅的每个座位,设置多个按钮,可分别自定义为点单、加水、结账、取消等功能,当客人按相应按钮时,厨房的主机就会收到提示。
2.高保真的数字音频传输之无线麦克风(立创社区ID:如梦随风)
作品链接:http://club.szlcsc.com/article/details_7728_1.html
作品简介:这是一款采用BK9521、BK9524 系列数字芯片制作的无线麦克风,由于实现了从射频到基带的完全集成,从而显著减小了PCB尺寸,非常方便全贴片工艺生产,不仅极大地提高生产可靠性,而且可降低整体成本。其音频处理方式也有别于传统的无线麦克风,能实现高保真的数字音频传输,实现方法详见作者原帖。不管是商用,还是K歌爱好者自己使用都有很好的市场前景。
3.智能正负脉冲电动车6-64V铅酸蓄电池多功能充电器(立创社区ID:快乐电子)
作品链接:http://club.szlcsc.com/article/details_7274_1.html
作品简介:电动车是很多人的日常出行方式,那么对充电器的需求就是必然,作者设计的这款充电器是集正负脉冲、脉冲修复、智能定时、温度补偿、反接保护/极性自动切换、充满关闭输出(间歇浮充)、蜂鸣提醒、数码显示等功能于一身的电动车铅酸蓄电池三阶段充电器,是广大电动车用户一直追求的充电利器。并且能够做到6V、12V、16V、18V、24V、36V、48V、60V、64V通用!商用价值非常高。
4.基于STM32L151CBT6的近场自行车智能无线防盗报警器(立创社区ID:sheng)
作品链接:http://club.szlcsc.com/article/details_7466_1.html
作品简介:目前市场上的防盗报警器,一种是价格低廉的侦测到移动就狂叫的“报警器”,布防撤防都需要人为操作,没有有效慑止盗窃行为的能力;另一种就是价格高昂的使用GMS或GPRS通信的报警器,功能虽然强大,但是价格昂贵,同时还需要维护一张手机流量卡的费用,而且续航也不长。因此,作者自己研制一款近场智能无线防盗报警器,不仅实现了全自主布防撤防,无感操作,还可与物业合作提供社区公共管理端,形成功能强大的区域防盗警戒系统。
5.支付宝微信扫描支付中间件(立创社区ID:云逸Baby)
作品链接:http://club.szlcsc.com/article/details_4577_1.html
作品简介:可以预见,未来将会有越来越多线下商品支付是通过扫码完成的,所以一套扫码支付设备对很多商家来说都是必需的。于是作者设计开发了一台扫码支付中间件。这个作品集成了电子技术与软件技术,融合了GPRS通信,内部集成了与后台服务器的支付通信协议,对线下支付设备开发者提供了简易的接口。鉴于共享设备的火爆,扫码支付中间件的市场前景也非常广。
6.以太网集中照明控制器(立创社区ID:PeterPan)
作品链接:http://club.szlcsc.com/article/details_5609_1.html
作品简介:自从十一五规划提出“落实科学发展观,建设资源节约型、环境友好型社会”的口号,节能环保一直是市场的大趋势,据统计,照明耗电量大约占整个楼宇建筑用电量的12%~25%左右,有着可观的节能潜力。于是作者设计了这款用以太网该进行数据通信的照明系统,采用低压直流LED节能光源,具有亮度高、寿命长、安全性高的特点,能广泛应用于星级酒店、办公大楼、各类场馆、展厅等高可靠、高安全性的场合,具有广阔的市场前景。
7.基于STM8S定位跟踪器(立创社区ID:追逐梦想)
作品链接:http://club.szlcsc.com/article/details_5689_1.html
作品简介:GPS定位大家都不陌生,各种带了位置服务的物联网产品(简称GNSS终端)也已经普及。在我国GNSS终端通常使用的是美国的GPS和本土的北斗卫星来获取当前位置。GNSS终端在物流跟踪、车辆防盗等方便应用比较广泛。作者自己设计了一款基于STM32F042的低成本、高可靠性、易嵌入的GNSS终端的原理及制作方法,点击原帖看看他是如何实现的吧?
8.基于STM32和SIM808的双卡单待的定位手环(立创社区ID:张仁良zrl)
作品链接:http://club.szlcsc.com/article/details_6066_1.html
作品简介:这个作品为一款定位手环,主要用于解决跨境定位问题,比如家住深圳的孩子在香港上学,通过定位手环安装双卡可实现跨境定位。设计主要包含MCU(STM32)双卡管理电路、GSM/GPS电路。这款定位手环的亮点是采用微信公众号形式获取信息,家长只要关注公众号,通过微信公众号发出请求,服务器即可将定位信息截图发送到家长微信上,同时并解决了跨境沟通成本高的问题,也免去了APP的设计成本。
9.车载安全管家(立创社区ID:小木木m)
作品链接:http://club.szlcsc.com/article/details_7146_1.html
作品简介:目前国内对于汽车内部状态的综合监控一直是个盲区,本系统通过融合多种传感器采集车内数据,实现对车内环境的检测。再通过MCU的控制,可实现行车视频记录、防止司机酒驾、汽车防盗、儿童防热死、路况分析、天气告知等功能。同时配有语音识别和播报功能使人机交互更加友善。具有广泛的实用价值,适合全面推广使用。
10.ID卡员工储物柜控制板(立创社区ID:ZPF9527)
作品链接:http://club.szlcsc.com/article/details_7068_1.html
作品简介:作者设计这款产品的初衷是,由于公司属于国家一级保密单位,要求员工进出办公大楼不得携带任何通信装置及其他违禁品、私人物品,于是他用STM32设计了这样一款ID卡储物柜,极大地方便了员工的日常。ID卡是一种125KHz固定卡号的低成本身份识别卡(只读),安全性也很高,非常适合写字楼、展馆、游泳馆、健身馆等需要储物的场所。
11.基于STM32的校园智能快递柜控制系统的设计(立创社区ID:不惧远行)
作品链接:http://club.szlcsc.com/article/details_6997_1.html
作品简介:为了方便学生们在校内收发快递,作者设计了一款基于STM32单片机的校园智能快递柜控制系统,能够实现快递箱锁的自动开关,快递投递,取快递的身份验证,绑定校内一卡通信息等功能,非常智能又便捷。
实用性是立创商城电子制作节作品评测的一方面,这些电子DIY产品在市场应用方面都有非常广阔的前景,但一个成功的产品还需要多方面考量和调研,到底哪一款能成为未来的爆款呢?
产品他们都做好了,就差一个投资人啦!或许某一天,我们就能在市场上看到上面这些产品的身影。
MAX31865ATP+T/模数转换芯片ADC | 12.95 | |
LTM4644IY#PBF/电源模块 | 130.7 | |
ADUM1201BRZ-RL7/数字隔离器 | 4.69 | |
MAX31855KASA+T/ADC/DAC-专用型 | 8 | |
DS3231MZ+TRL/实时时钟(RTC) | 11.31 | |
AD7190BRUZ-REEL/模拟前端(AFE) | 37.95 | |
AD623ARZ-R7/仪表放大器 | 11.23 | |
MAX3232EEAE+T/RS232芯片 | 6.41 | |
ADUM3160BRWZ-RL/隔离式USB芯片 | 21.98 | |
AD620ARZ-REEL7/仪表放大器 | 20.91 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件