一. 铝电解电容
电容容量范围为0.1μF ~ 22000μF,高脉动电流、长寿命、大容量的不二之选,广泛应用于电源滤波、解耦等场合。
(贴片)
(直插)
(轴向)
二. 钽电容
电容容量范围为2.2μF ~ 560μF,低等效串联电阻(ESR)、低等效串联电感(ESL)。脉动吸收、瞬态响应及噪声抑制都优于铝电解电容,是高稳定电源的理想选择,但较铝电解价格更高。
三. 陶瓷电容
电容容量范围为0.5pF ~ 100μF,独特的材料和薄膜技术的结晶,迎合了当今“更轻、更薄、更节能“的设计理念。规格也有很多,这里只大致提以下几种:
1. 瓷片电容
是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。
2. MLCC
多层陶瓷电容器,也有叫独石电容。多层结构,往往一个MLCC内部多达几十层,甚至更多,其中,每一单层都相当于一个电容,几十层,就相当于几十个电容器并联,所以MLCC容量做很大,但电压不高。一般都是表面贴封装。
(贴片的,是不是很熟悉)
(加两只脚就叫独石电容了)
四. 薄膜电容
薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚笨乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。而依塑料薄膜的种类又被分别称为聚乙酯电容(又称Mylar电容),聚丙烯电容(又称PP电容),聚苯乙烯电容(又称PS电容)和聚碳酸电容。
主要应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业,这些行业的稳定发展,推动了薄膜电容器市场的增长。
(涤纶电容)
(MEA)
(电机起动及运行电容器)
五. 云母电容
云母材料拥有优良的电气性能和机械性能,使云母电容自身电感和漏电损耗都很小,具有耐压范围宽,可靠性高,性能稳定,容量精度高等优点。特别适合用在高频振荡电路、高精度运算放大、滤波电路等场合。不过价格比其他无极性电容贵好多倍。
六. 纸介电容
纸介电容用特制的电容纸作为介质,铝箔或锡箔作为电极并卷绕成圆柱形,然后接出引线。其特点为由于介质厚度小(一般为6~20μm),且电容纸具有较高的抗拉强度,故可卷绕成容量大,体积小的电容,容量可以达到1~20uF。电容量范围宽,工作电压高,成本低廉,但是这种电容化学稳定性和热稳定性都比较差。容易老化;介质损耗大;工作温度一般在100°C以下。吸湿性大,需要密封,不适合高频电路工作。目前,低值纸介电容正被薄膜电容所取代。
(金属化纸介)
七. 超级电容
电容容量范围为0.022F ~ 70F,极高的容值,因此又称做“金电容”或者“法拉电容”。主要特点是:超高容值、良好的充/放电特性,适合于电能存储和电源备份。缺点是耐压较低,工作温度范围较窄。
八. 可调电容
可调电容顾名思义就是可以调节电容容量大小的电容器。
主要用于与电感线圈等振荡元件来调整谐振频率,可调电容在实际应用中具有与固定电容相同的功能,但是他的灵活性在于可以调整容量大小,通过改变这一数据,来实现与电感等元件实现电路的共振。通常体现可调电容的一个重要指标就是共振频率的高低,共振频率越高,其精密度就越好。
一些经验:在电路中不能确定线路的极性时,建议使用无极电解电容。通过电解电容的纹波电流不能超过其充许范围。如超过了规定值,需选用耐大纹波电流的电容。电容的工作电压不能超过其额定电压。在进行电容的焊接的时候,电烙铁应与电容的塑料外壳保持一定的距离,以防止过热造成塑料套管破裂。并且焊接时间不应超过10秒,焊接温度不应超过260摄氏度。
几个误区分析:
1. 电容容量越大越好。
很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。在谐振点,电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有效补偿电流的频率范围也越小。从保证电容提供高频电流的能力的角度来说,电容越大越好的观点是错误的,一般的电路设计中都有一个参考值的。
同样容量的电容,并联越多的小电容越好,耐压值、耐温值、容值、ESR(等效电阻)等是电容的几个重要参数,对于ESR自然是越低越好。ESR与电容的容量、频率、电压、温度等都有关系。当电压固定时候,容量越大,ESR越低。在板卡设计中采用多个小电容并连多是出与PCB空间的限制,这样有的人就认为,越多的并联小电阻,ESR越低,效果越好。理论上是如此,但是要考虑到电容接脚焊点的阻抗,采用多个小电容并联,效果并不一定突出。
2. ESR(等效电阻)越低,效果越好。
结合上面提高的供电电路来说,对于输入电容来说,输入电容的容量要大一点。相对容量的要求,对ESR的要求可以适当的降低。因为输入电容主要是耐压,其次是吸收MOSFET的开关脉冲。对于输出电容来说,耐压的要求和容量可以适当的降低一点。ESR的要求则高一点,因为这里要保证的是足够的电流通过量。但这里要注意的是ESR并不是越低越好,低ESR电容会引起开关电路振荡。而消振电路复杂同时会导致成本的增加。板卡设计中,这里一般有一个参考值,此作为元件选用参数,避免消振电路而导致成本的增加。
UT116A/测试夹 | 149 | |
UT890C/万用表 | 99 | |
DL241025/螺丝批套装 | 18.22 | |
DP-366D/吸锡器/吸锡线 | 17.21 | |
BK881/热风拆焊台 | 368.85 | |
STM8L051F3P6TR/单片机(MCU/MPU/SOC) | 2.2 | |
207112/防静电刷子 | 5.58 | |
DP-366P/吸锡器/吸锡线 | 27.61 | |
PM-905F/斜嘴钳 | 37.35 | |
CA-IS3720LS/数字隔离器 | 0.7648 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件