收藏官网,优惠快人一步
您可以尝试通过快捷键 CTRL + D 加入收藏夹
导读
电子产品推动了人类社会的进步,但是电子垃圾却泛滥成灾,危害着地球环境和人类健康。然而,最近科学家新发明的冷冻粉碎处理电子垃圾的创新方法,相对于传统的填埋、焚烧、化学处理的方法,又是怎样更加环保地处理电子垃圾的呢?
电子垃圾
电子垃圾是什么?
一般来说,它是指废弃或者淘汰的家用电器例如电冰箱、空调、洗衣机、电视机等,或者电子设备例如电脑、手机、移动电源、电池等电子产品。
环境污染
电子垃圾会造成环境严重污染,这是一个严峻的事实。不少电子元器件中含有对人体有害的物质,包括有毒化学物质和重金属,例如贡、砷、铬、铅、溴化阻燃物、钡、铍、磷化物等等。
如果电子垃圾得不到妥善处理,对人类健康会造成重大危害,带来例如癌症等多种疾病。特别是对于一些发展中国家,有些地方往往过度强调经济利益,而没有重视环保,人们再获取丰厚收益的同时,也饱尝环境污染带来的苦果。
垃圾处理
目前,电子垃圾一般处理方式有填埋、焚烧、化学处理。
填埋
填埋,是指将电子垃圾倾倒进填满场,进行掩埋处理。可是,电子垃圾中的重金属有可能渗入土壤,河流和地下水,造成当地的土壤和地下水的污染,危害当地居民以及生物的健康。
焚烧
焚烧,是指高温条件下用火焚烧电子废弃物,去除塑料和其他有机成分富集金属的方法。焚烧过程对于环境的危害也十分严重,有机物焚烧会释放出大量的有害气体,如剧毒的二恶英、呋喃、多氯联苯类等致癌物质。
化学处理
化学处理,是指将电子垃圾投入到酸性或碱性的液体中,浸出液再经过萃取、沉淀、置换、离子交换、过滤以及蒸馏等一系列的过程最终得到高品位的金属。
但是,在化学处理的过程中要使用强酸和剧毒的氟化物等,会产生大量的废液并排放有毒气体,对环境产生的危害也比较大。
创新方法
因为众所周知,这些处理方案有一个共同缺陷,就是严重污染环境。为了取代填埋、焚烧、化学处理等传统办法,最近美国莱斯大学和印度科学院提出了一种创新、环保的方案:将电子垃圾粉碎成纳米粉尘。
莱斯大学的博士后研究员、同时也是位于班加罗尔的印度科学院研究员 Chandra Sekhar Tiwary、材料科学家 Pulickel Ajayan、印度科学院教授 Kamanio Chattopadhyay、D.P. Mahapatra一起在《今日材料》杂志上发表了一篇论文,描述了这一电子垃圾处理工艺。
这项技术主要创新点就是:低温条件下,将这些粒子粉碎得足够小,以区分出不同的成分,这一过程比起之前电子垃圾的处理方法要相对简单,且环保。
【冷冻研磨仪】,是研究人员用于粉碎电子垃圾的主要设备。这些电子垃圾主要包括「芯片、电子元器件、以及组成印刷电路板(PCB)的聚合物」。经过该设备处理,这些电子垃圾会变成微小颗粒,从而不会相互混杂在一起,以便进行分类以及再利用。
冷冻处理
印度专家设计这种升级版的冷冻研磨仪,提供了行之有效的解决方案。它并不是加热电子垃圾,相反它在「低温」条件下粉碎电子垃圾材料。冷冻后的材料是易碎的,并且也容易研磨成粉。
所以,遇到麻烦和问题时,我们的情绪是“热”的,所以往往相处的办法也是“热”的,然而冷却处理为我们解决问题提供了又一创新思路,可广泛应用于各个领域。
对此, Tiwary 对于冷热作用的解释十分好。他说:
“我们利用了这种物理特性的优势。当你加热物体的时候,他们更有可能结合到一起:你可以将金属放入聚合物,或者将氧化物放入聚合。这就是高温过程,目前为此很容易用于混合。”
“但是,现在低温条件,他们并不是想要混合。材料的基本特性:弹性模量、热导率和热膨胀系数,都会发生改变。这样使得它们很容易被真正的分开。”
处理过程
首先,研究人员用于测试的电子垃圾是【电脑鼠标】,准确一点说是它内部的PCB,冷冻研磨仪含有氩气以及工具级钢珠,另外,源源不断的液氮供给,使得容器内部的温度始终保持在154开尔文(零下182华氏度)。
机器振动过程中,钢珠首先粉碎聚合物,然后是金属,最后是氧化物,让这些材料变成粉末的形式,进行区分。这些颗粒的宽度在20纳米~100纳米之间,整个过程可维持3小时,直到这些梨子放入水后进行分离。
下图所示,左边是透明的环氧树脂,右边是加入电子垃圾的环氧树脂。
未来展望
电子垃圾对于发展中国家造成的危害很大。一些发达国家淘汰的电子产品,会变成电子垃圾出口到发展中国家,例如非洲加纳的阿博布罗西,它就是全球著名的电子垃圾场,也是全球污染最严重的地方。
同时,据联合国的一份报告称,全世界生产的大约70%的电子产品最终会以垃圾的形式流入中国,其中包括废旧的电视、冰箱、洗衣机、电脑、手机等电子产品及其零部件。
未来,我们寄望于文中所介绍的处理以及更多的技术创新,加上方方面面的努力和协作,更加有效第处理电子垃圾,减少其对环境的危害,有效地回收再利用,让电子垃圾废变宝。
HC32F460JEUA-QFN48TR/单片机(MCU/MPU/SOC) | 4.8 | |
S5D50.000000B20F30T/有源晶振 | 1.82 | |
S3D25.000000B20F30T/有源晶振 | 1.38 | |
S5D25.000000B20F30T/有源晶振 | 1.67 | |
PT2041AT6/触摸芯片 | 0.127202 | |
S5D8.000000B20F30T/有源晶振 | 1.7 | |
S3D50.000000B20F30T/有源晶振 | 1.49 | |
S7D25.000000B20F30T/有源晶振 | 1.77 | |
ADM3251EARWZ-REEL/隔离式RS-232收发器 | 11.99 | |
ADA4530-1ARZ/运算放大器 | 98.23 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件