首页 > 热门关键词 > 嵌入式模块
综合排序 价格 销量
-
符合条件商品:共202231
图片
关键参数
描述
价格(含税)
库存
操作
特性:工作条件:1.71V至3.63V,-40°C至+125°C,直流至100 MHz;1.71V至3.63V,-40°C至+105°C,直流至120 MHz;1.71V至3.63V,-40°C至+85°C,直流至120 MHz。 内核:120 MHz Arm Cortex-M4,403 CoreMark® (120 MHz时),4 KB组合指令缓存和数据缓存,8区内存保护单元(MPU),Thumb®-2指令集,带指令跟踪流的嵌入式跟踪模块(ETM),Core Sight嵌入式跟踪缓冲区(ETB),跟踪端口接口单元(TPIU),浮点单元(FPU)。 存储器:1 MB/512 KB/256 KB系统内自编程闪存,具备纠错码(ECC)、支持读时写(RWW)的双存储体、EEPROM硬件仿真(SmartEEPROM);128 KB、192 KB、256 KB SRAM主内存;64 KB、96 KB、128 KB纠错码(ECC)RAM选项;高达4 KB紧密耦合内存(TCM);高达8 KB额外SRAM,可在备份模式下保留;八个32位备份寄存器。 系统:上电复位(POR)和欠压检测(BOD),内部和外部时钟选项,外部中断控制器(EIC),16个外部中断,一个不可屏蔽中断,两线串行调试(SWD)编程、测试和调试接口。 电源:空闲、待机、休眠、备份和关闭睡眠模式,SleepWalking外设,电池备份支持,嵌入式降压/ LDO稳压器支持动态选择。 高性能外设:32通道直接内存访问控制器(DMAC),内置CRC,具备内存CRC生成/监控硬件支持;高达两个SD/MMC主机控制器(SDHC),高达50 MHz运行,4位或1位接口,与SD和SDHC存储卡规范版本3.01兼容,与SDIO规范版本3.0兼容,符合JDEC规范、MMC存储卡V4.51;一个四路I/O串行外设接口(QsPI),支持执行就地(XIP),专用AHB内存区;一个以太网MAC(SAM E53和SAM E54),10/100 Mbps(MII和RMII),带专用DMA,支持IEEE 1588精确时间协议(PTP),支持IEEE 1588时间戳单元(TSU),支持IEEE802.3AZ能效,支持802.1AS和1588精确时钟同步协议,支持网络唤醒;高达两个控制器局域网(CAN)(SAM E51和SAM E54),支持CAN 2.0A/CAN 2.0B和CAN-FD(ISO 11898-1:2016);一个全速(12 Mbps)通用串行总线(USB)2.0接口,嵌入式主机和设备功能,八个端点,片上收发器带集成串行电阻。 系统外设:32通道事件系统;高达八个串行通信接口(SERCOM),可配置为USART(全双工和单总线半双工配置)、ISO7816、I²C(高达3.4 MHz)、SPI、LIN主/从、RS485、SPI字节间间隔;高达八个16位定时器/计数器(TC),可配置为16位TC(两个比较/捕获通道)、8位TC(两个比较/捕获通道)、32位TC(两个比较/捕获通道,通过配对两个TC);两个24位控制定时器/计数器(TCC),具备扩展功能,高达六个比较通道(可选互补输出),跨端口引脚生成同步脉冲宽度调制(PWM)模式,确定性故障保护、快速衰减和互补输出间可配置死区时间,抖动功能可增加分辨率(高达5位)并减少量化误差;高达三个16位控制定时器/计数器(TCC),具备扩展功能,高达三个比较通道(可选互补输出);PWM模式使用TC和TCC外设,每个24位TCC高达六个PWM通道,每个16位TCC高达三个PWM通道,每个16位TC高达两个PWM通道;32位实时计数器(RTC),带时钟/日历功能;高达5个唤醒引脚,带篡改检测和去抖滤波器;看门狗定时器(WDT),带窗口模式;CRC-32生成器;一个两通道内部集成电路音频接口(I²S);位置解码器(PDEC);频率计(FREQM);一个四查找表可配置定制逻辑(CCL);双12位、1 MSPS模数转换器(ADC),每个高达16通道,差分和单端输入,自动偏移和增益误差补偿,硬件过采样和抽取支持13位、14位、15位或16位分辨率;双12位、1 MSPS数模转换器(DAC);两个模拟比较器(AC),带窗口比较功能;两个温度传感器;并行捕获控制器(PCC),高达14位并行捕获模式;外设触摸控制器(PTC),电容式触摸按钮、滑块和滚轮,触摸唤醒,高达32个自电容和高达256个互电容通道。 加密:一个高级加密系统(AES),256位密钥长度,高达2 MB/s数据速率,五种保密操作模式(ECB、CBC、CFR、OFB、CTR),支持CBC-MAC模式计数器,伽罗瓦计数器模式(GCM),真随机数生成器(TRNG),公钥加密控制器(PUKCC)及相关经典公钥加密库(PUKCL),RSA、DSA,椭圆曲线加密(ECC)ECC GF(2n)、ECC GF(p),基于安全哈希算法(SHA1、SHA224、SHA256)的完整性检查模块(ICM),DMA辅助
数据手册
  • 100+

    ¥65.142
  • 200+

    ¥63.9576
SMART SAM3S 系列是一系列基于高性能 32 位 ARM Cortex -M3 处理器的闪存微控制器的成员。它以最高 64 MHz 的速度运行,并具有高达 256 Kbytes 的闪存和高达 48 Kbytes 的 SRAM。外设集包括带有嵌入式收发器的全速 USB 设备端口、用于 SDIO/SD/MMC 的高速 MCI、外部总线接口(具有提供连接到 SRAM、PSRAM、NOR Flash、LCD 模块和 NAND Flash 的静态存储控制器)、2 个 USART、2 个 UART、2 个 TWI、3 个 SPI、1 个 I2S,以及 1 个 PWM 定时器、两个 3 通道通用 16 位定时器、RTC、ADC、12 位 DAC 和模拟比较器。SAM3S 器件是一款中档通用微控制器,在降低功耗、处理能力和外设集方面具有最佳比率。这使得 SAM3S 能够支持广泛的应用,包括消费电子、工业控制和 PC 外设。它的工作电压范围为 1.62V 至 3.6V,并提供 48 引脚、64 引脚和 100 引脚 QFP、48 引脚和 64 引脚 QFN 以及 100 引脚 TFBGA 封装。对于需要更高性能的应用,SAM3S 系列是从 SAM7S 系列迁移的理想选择。SAM3S 系列与 SAM3N、SAM4S 系列(64 引脚和 100 引脚版本)以及 SAM7S 系列(64 引脚版本)引脚兼容。
数据手册
  • 1+

    ¥86.4
  • 10+

    ¥83.83
  • 30+

    ¥82.88
  • 100+

    ¥81.93
  • 订货
  • AVR XMEGA AU 系列是基于增强型 RISC 架构的低功耗、高性能且外设丰富的 CMOS 8/16 位微控制器。通过在单个时钟周期内执行强大的指令, AVR XMEGA AU 设备实现了每兆赫接近一百万条指令(MIPS)的吞吐量,使系统设计人员能够优化功耗与处理速度之间的平衡。AVR CPU 结合了丰富的指令集和 32 个通用工作寄存器。所有 32 个寄存器都直接连接到算术逻辑单元 (ALU),允许在一个指令中访问两个独立的寄存器,并在一个时钟周期内执行。这种架构不仅提高了代码效率,而且比传统的单累加器或 CISC 基础的微控制器实现了多倍的吞吐量。 AVR XMEGA AU 设备提供了以下功能:具有读写同时进行能力的在系统可编程闪存;内部 EEPROM 和 SRAM;四通道 DMA 控制器;八通道事件系统和可编程多级中断控制器;多达 78 条通用 I/O 线;16 位或 32 位实时时钟 (RTC);多达八个灵活的 16 位定时器/计数器,具有捕获、比较和 PWM 模式;多达八个 USART;多达四个 I2C 和 SMBUS 兼容的两线串行接口 (TWI);一个全速 USB 2.0 接口;多达四个串行外设接口 (SPI);CRC 模块;AES 和 DES 加密引擎;多达两个 16 通道 12 位 ADC,带有可编程增益;多达两个 2 通道 12 位 DAC;多达四个带窗口模式的模拟比较器;带独立内部振荡器的可编程看门狗定时器;精确的内部振荡器,带 PLL 和预分频器;以及可编程掉电检测。程序和调试接口 (PDI) 是一种快速的两针接口,用于编程和调试。部分设备还配备了符合 IEEE std. 1149.1 标准的 JTAG 接口,该接口也可用于片上调试和编程。 AVR XMEGA 设备具有五种软件可选的节能模式。空闲模式停止 CPU 的运行,但允许 SRAM、DMA 控制器、事件系统、中断控制器和所有外设继续运行。掉电模式保存 SRAM 和寄存器内容,但停止振荡器,禁用所有其他功能,直到下一个 TWI、USB 恢复、引脚变化中断或复位。在节电模式下,异步实时时钟继续运行,允许应用程序在设备其余部分处于睡眠状态时保持定时基准。在待机模式下,外部晶体振荡器继续运行,而设备的其余部分则处于睡眠状态。这使得从外部晶体启动非常快,同时结合了低功耗。在扩展待机模式下,主振荡器和异步定时器都继续运行。为了进一步降低功耗,在活动模式和空闲睡眠模式下可以选择性地停止每个单独外设的外围时钟。这些设备采用 高密度非易失性存储技术制造。程序闪存可以通过 PDI 或 JTAG 接口在系统中重新编程。运行在设备中的引导加载程序可以使用任何接口将应用程序下载到闪存中。在更新应用闪存部分时,引导闪存部分中的引导加载程序软件将继续运行,从而提供真正的读写同时操作。通过将 8/16 位 RISC CPU 与在系统自编程闪存相结合, AVR XMEGA 成为一个强大的微控制器系列,为许多嵌入式应用提供了高度灵活且经济高效的解决方案。 AVR XMEGA AU 设备配备了一整套程序和系统开发工具,包括 C 编译器、宏汇编器、程序调试器/模拟器、编程器和评估套件。
    数据手册
    • 5+

      ¥127.225524
    • 50+

      ¥111.758893
    • 500+

      ¥102.902998
    AVR XMEGA AU 系列是基于增强型 RISC 架构的低功耗、高性能且外设丰富的 CMOS 8/16 位微控制器。通过在单个时钟周期内执行强大的指令, AVR XMEGA AU 设备实现了每兆赫接近一百万条指令(MIPS)的吞吐量,使系统设计人员能够优化功耗与处理速度之间的平衡。AVR CPU 结合了丰富的指令集和 32 个通用工作寄存器。所有 32 个寄存器都直接连接到算术逻辑单元 (ALU),允许在一个指令中访问两个独立的寄存器,并在一个时钟周期内执行。这种架构不仅提高了代码效率,而且比传统的单累加器或 CISC 基础的微控制器实现了多倍的吞吐量。 AVR XMEGA AU 设备提供了以下功能:具有读写同时进行能力的在系统可编程闪存;内部 EEPROM 和 SRAM;四通道 DMA 控制器;八通道事件系统和可编程多级中断控制器;多达 78 条通用 I/O 线;16 位或 32 位实时时钟 (RTC);多达八个灵活的 16 位定时器/计数器,具有捕获、比较和 PWM 模式;多达八个 USART;多达四个 I2C 和 SMBUS 兼容的两线串行接口 (TWI);一个全速 USB 2.0 接口;多达四个串行外设接口 (SPI);CRC 模块;AES 和 DES 加密引擎;多达两个 16 通道 12 位 ADC,带有可编程增益;多达两个 2 通道 12 位 DAC;多达四个带窗口模式的模拟比较器;带独立内部振荡器的可编程看门狗定时器;精确的内部振荡器,带 PLL 和预分频器;以及可编程掉电检测。程序和调试接口 (PDI) 是一种快速的两针接口,用于编程和调试。部分设备还配备了符合 IEEE std. 1149.1 标准的 JTAG 接口,该接口也可用于片上调试和编程。 AVR XMEGA 设备具有五种软件可选的节能模式。空闲模式停止 CPU 的运行,但允许 SRAM、DMA 控制器、事件系统、中断控制器和所有外设继续运行。掉电模式保存 SRAM 和寄存器内容,但停止振荡器,禁用所有其他功能,直到下一个 TWI、USB 恢复、引脚变化中断或复位。在节电模式下,异步实时时钟继续运行,允许应用程序在设备其余部分处于睡眠状态时保持定时基准。在待机模式下,外部晶体振荡器继续运行,而设备的其余部分则处于睡眠状态。这使得从外部晶体启动非常快,同时结合了低功耗。在扩展待机模式下,主振荡器和异步定时器都继续运行。为了进一步降低功耗,在活动模式和空闲睡眠模式下可以选择性地停止每个单独外设的外围时钟。这些设备采用 高密度非易失性存储技术制造。程序闪存可以通过 PDI 或 JTAG 接口在系统中重新编程。运行在设备中的引导加载程序可以使用任何接口将应用程序下载到闪存中。在更新应用闪存部分时,引导闪存部分中的引导加载程序软件将继续运行,从而提供真正的读写同时操作。通过将 8/16 位 RISC CPU 与在系统自编程闪存相结合, AVR XMEGA 成为一个强大的微控制器系列,为许多嵌入式应用提供了高度灵活且经济高效的解决方案。 AVR XMEGA AU 设备配备了一整套程序和系统开发工具,包括 C 编译器、宏汇编器、程序调试器/模拟器、编程器和评估套件。
    数据手册
    • 100+

      ¥75.185
    • 200+

      ¥73.818
    SMART SAM4S 系列是一款基于高性能 32 位 ARM Cortex-M4 RISC 处理器的 Flash 微控制器家族成员。它最大工作频率为 120 MHz,具有高达 2048 Kbytes 的 Flash,可选双存储体实现和缓存存储器,以及高达 160 Kbytes 的 SRAM。外设集包括一个带有嵌入式收发器的全速 USB 设备端口、一个用于 SDIO/SD/MMC 的高速 MCI、一个外部总线接口(包含静态存储控制器,可连接到 SRAM、PSRAM、NOR Flash、LCD 模块和 NAND Flash)、2 个 USART、2 个 UART、2 个 TWI、3 个 SPI、一个 I2S、一个 PWM 定时器、两个支持步进电机和正交解码逻辑的 3 通道通用 16 位定时器、一个 RTC、一个 12 位 ADC、一个 12 位 DAC 和一个模拟比较器。SAM4S 系列支持电容触摸,提供对 QTouch 库的原生支持,便于实现按钮、滚轮和滑块等功能。 | SMART SAM4S 设备有三种软件可选的低功耗模式:睡眠模式、等待模式和备份模式。在睡眠模式下,处理器停止运行,而其他功能可以继续运行。在等待模式下,所有时钟和功能都停止,但某些外设可以配置为根据预定义条件唤醒系统。在备份模式下,仅低功耗 RTC 和唤醒逻辑保持运行。实时事件管理允许外设在活动模式和睡眠模式下接收、响应和发送事件,无需处理器干预。SAM4S 设备是一种中等范围的通用微控制器,在降低功耗、处理能力和外设集方面具有最佳比率。这使得 SAM4S 能够支持广泛的应用,包括消费电子、工业控制和 PC 外设。SAM4S 设备的工作电压范围为 1.62V 至 3.6V。SAM4S 系列与 SAM3N、SAM3S 系列(48 引脚、64 引脚和 100 引脚版本)、SAM4N 和 SAM7S 遗留系列(64 引脚版本)引脚兼容。
    数据手册
    • 5+

      ¥98.808557
    • 50+

      ¥86.796535
    • 500+

      ¥79.918685
    MYSGK4R030ERSR 是一款小型 MonoBKTM(单块)非隔离点负载 (PoL) DC-DC 电源转换器,适用于嵌入式应用。其尺寸仅为 14.0 x 11.0 x 8.3mm。应用包括为 FPGA/CPU、数据通信/电信系统、分布式总线架构 (DBA)、可编程逻辑和混合电压系统供电。该转换器具有 4.5 至 15.0V 的输入电压范围和最大 30A 的输出电流。基于固定频率同步降压转换器拓扑,该高效 PoL 模块具有可调输出电压(0.7 至 4.0V)、开/关控制和电源良好信号输出。还包括欠压锁定 (UVLO)、输出短路保护和过流保护。
    数据手册
    • 1+

      ¥113.06
    • 10+

      ¥100.29
  • 订货
  • 基于高性能32位ARM Cortex -M4 RISC处理器的闪存微控制器。它的最高运行速度为120 MHz,具有高达2048 Kbytes的闪存,可选双存储体实现和高速缓存,以及高达160 Kbytes的SRAM。外设集包括一个带嵌入式收发器的全速USB设备端口、一个用于SDIO/SD/MMC的高速MCI、一个带有静态存储器控制器的外部总线接口,可连接到SRAM、PSRAM、NOR闪存、LCD模块和NAND闪存、2个USART、2个UART、2个TWI、3个SPI、一个I2S,以及一个PWM定时器、两个3通道通用16位定时器(支持步进电机和正交解码器逻辑)、一个RTC、一个12位ADC、一个12位DAC和一个模拟比较器。该系列支持电容式触摸,为Atmel QTouch库提供原生支持,便于实现按钮、滚轮和滑块。设备有三种软件可选的低功耗模式:睡眠、等待和备份。在睡眠模式下,处理器停止运行,而其他功能可以保持运行
    数据手册
    • 100+

      ¥95.084
    • 200+

      ¥93.3552
    AT90CAN32/64/128 是一款基于 AVR 增强 RISC 架构的低功耗 CMOS 8 位微控制器。通过在一个时钟周期内执行强大的指令,AT90CAN32/64/128 实现接近 1 MIPs/MHz 的吞吐量,允许系统设计者优化功耗与处理速度。AVR 核心结合了丰富的指令集和 32 个通用工作寄存器。所有 32 个寄存器都直接连接到算术逻辑单元 (ALU),允许在一个时钟周期内执行的单个指令中访问两个独立的寄存器。由此产生的架构更高效,并且吞吐量比传统的 CISC 微控制器快高达十倍。AT90CAN32/64/128 提供以下特性:32K/64K/128K 字节的具有读写功能的系统内可编程闪存,1K/2K/4K 字节 EEPROM,2K/4K/4K 字节 SRAM,53 条通用 I/O 线,32 个通用工作寄存器,一个 CAN 控制器,实时计数器 (RTC),带有比较模式和 PWM 的四个灵活的定时器/计数器,2 个 USART,一个面向字节的双线串行接口,一个带有可选差分输入级和可编程增益的 8 通道 10 位 ADC,一个带有内部振荡器的可编程看门狗定时器,一个 SPI 串行端口,符合 IEEE std. 1149.1 的 JTAG 测试接口,也用于访问片上调试系统和编程,以及五个软件可选的省电模式。空闲模式停止 CPU,同时允许 SRAM、定时器/计数器、SPI/CAN 端口和中断系统继续运行。掉电模式保存寄存器内容,但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能,直到下一次中断或硬件复位。在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分休眠时保持定时器基准。ADC 降噪模式停止 CPU 和所有 I/O 模块,除了异步定时器和 ADC,以最小化 ADC 转换期间的开关噪声。在待机模式下,晶体/谐振器振荡器正在运行,而设备其余部分正在休眠。这允许非常快的启动,并结合低功耗。该器件采用 Atmel 的高密度非易失性存储器技术制造。片上的 ISP 闪存允许通过 SPI 串行接口、传统的非易失性存储器程序员或在 AVR 核心上运行的片上引导程序对程序存储器进行系统内重新编程。引导程序可以使用任何接口将应用程序程序下载到应用程序闪存中。Boot Flash 部分的软件将继续运行,同时更新 Application Flash 部分,从而提供真正的读写操作。通过将 8 位 RISC CPU 与片上自编程闪存集成在单片芯片上,Atmel AT90CAN32/64/128 是一款功能强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且经济高效的解决方案。
    • 5+

      ¥115.020259
    • 50+

      ¥101.037404
    • 500+

      ¥93.031092
    特性:工作条件:1.71V至3.63V,-40°C至+125°C,直流至100 MHz;1.71V至3.63V,-40°C至+105°C,直流至120 MHz;1.71V至3.63V,-40°C至+85°C,直流至120 MHz。 内核:120 MHz Arm Cortex-M4,403 CoreMark® (120 MHz时),4 KB组合指令缓存和数据缓存,8区内存保护单元(MPU),Thumb®-2指令集,带指令跟踪流的嵌入式跟踪模块(ETM),Core Sight嵌入式跟踪缓冲区(ETB),跟踪端口接口单元(TPIU),浮点单元(FPU)。 存储器:1 MB/512 KB/256 KB系统内自编程闪存,具备纠错码(ECC)、支持读时写(RWW)的双存储体、EEPROM硬件仿真(SmartEEPROM);128 KB、192 KB、256 KB SRAM主内存;64 KB、96 KB、128 KB纠错码(ECC)RAM选项;高达4 KB紧密耦合内存(TCM);高达8 KB额外SRAM,可在备份模式下保留;八个32位备份寄存器。 系统:上电复位(POR)和欠压检测(BOD),内部和外部时钟选项,外部中断控制器(EIC),16个外部中断,一个不可屏蔽中断,两线串行调试(SWD)编程、测试和调试接口。 电源:空闲、待机、休眠、备份和关闭睡眠模式,SleepWalking外设,电池备份支持,嵌入式降压/ LDO稳压器支持动态选择。 高性能外设:32通道直接内存访问控制器(DMAC),内置CRC,具备内存CRC生成/监控硬件支持;高达两个SD/MMC主机控制器(SDHC),高达50 MHz运行,4位或1位接口,与SD和SDHC存储卡规范版本3.01兼容,与SDIO规范版本3.0兼容,符合JDEC规范、MMC存储卡V4.51;一个四路I/O串行外设接口(QsPI),支持执行就地(XIP),专用AHB内存区;一个以太网MAC(SAM E53和SAM E54),10/100 Mbps(MII和RMII),带专用DMA,支持IEEE 1588精确时间协议(PTP),支持IEEE 1588时间戳单元(TSU),支持IEEE802.3AZ能效,支持802.1AS和1588精确时钟同步协议,支持网络唤醒;高达两个控制器局域网(CAN)(SAM E51和SAM E54),支持CAN 2.0A/CAN 2.0B和CAN-FD(ISO 11898-1:2016);一个全速(12 Mbps)通用串行总线(USB)2.0接口,嵌入式主机和设备功能,八个端点,片上收发器带集成串行电阻。 系统外设:32通道事件系统;高达八个串行通信接口(SERCOM),可配置为USART(全双工和单总线半双工配置)、ISO7816、I²C(高达3.4 MHz)、SPI、LIN主/从、RS485、SPI字节间间隔;高达八个16位定时器/计数器(TC),可配置为16位TC(两个比较/捕获通道)、8位TC(两个比较/捕获通道)、32位TC(两个比较/捕获通道,通过配对两个TC);两个24位控制定时器/计数器(TCC),具备扩展功能,高达六个比较通道(可选互补输出),跨端口引脚生成同步脉冲宽度调制(PWM)模式,确定性故障保护、快速衰减和互补输出间可配置死区时间,抖动功能可增加分辨率(高达5位)并减少量化误差;高达三个16位控制定时器/计数器(TCC),具备扩展功能,高达三个比较通道(可选互补输出);PWM模式使用TC和TCC外设,每个24位TCC高达六个PWM通道,每个16位TCC高达三个PWM通道,每个16位TC高达两个PWM通道;32位实时计数器(RTC),带时钟/日历功能;高达5个唤醒引脚,带篡改检测和去抖滤波器;看门狗定时器(WDT),带窗口模式;CRC-32生成器;一个两通道内部集成电路音频接口(I²S);位置解码器(PDEC);频率计(FREQM);一个四查找表可配置定制逻辑(CCL);双12位、1 MSPS模数转换器(ADC),每个高达16通道,差分和单端输入,自动偏移和增益误差补偿,硬件过采样和抽取支持13位、14位、15位或16位分辨率;双12位、1 MSPS数模转换器(DAC);两个模拟比较器(AC),带窗口比较功能;两个温度传感器;并行捕获控制器(PCC),高达14位并行捕获模式;外设触摸控制器(PTC),电容式触摸按钮、滑块和滚轮,触摸唤醒,高达32个自电容和高达256个互电容通道。 加密:一个高级加密系统(AES),256位密钥长度,高达2 MB/s数据速率,五种保密操作模式(ECB、CBC、CFR、OFB、CTR),支持CBC-MAC模式计数器,伽罗瓦计数器模式(GCM),真随机数生成器(TRNG),公钥加密控制器(PUKCC)及相关经典公钥加密库(PUKCL),RSA、DSA,椭圆曲线加密(ECC)ECC GF(2n)、ECC GF(p),基于安全哈希算法(SHA1、SHA224、SHA256)的完整性检查模块(ICM),DMA辅助
    • 100+

      ¥60.445
    • 200+

      ¥59.346
    AT32UC3A 是一款基于 AVR32 UC RISC 处理器的完整系统级芯片微控制器,运行频率高达 66 MHz。AVR32 UC 是一种高性能 32 位 RISC 微处理器内核,专为成本敏感型嵌入式应用设计,特别强调低功耗、高代码密度和高性能。该处理器实现了内存保护单元 (MPU) 和快速灵活的中断控制器,以支持现代操作系统和实时操作系统。通过使用丰富的 DSP 指令集,可以实现更高的计算能力。AT32UC3A 集成了片上 Flash 和 SRAM 存储器,以确保安全快速的访问。对于需要额外存储的应用,AT32UC3A0 衍生型号提供了外部存储接口。外设直接内存访问控制器 (PDCA) 可在无需处理器参与的情况下,在外设和存储器之间传输数据。PDCA 在 MCU 内部模块间传输连续和大量数据流时大幅降低了处理开销。电源管理器提高了设计灵活性和安全性:片上掉电检测器监控电源,CPU 可以从片上 RC 振荡器或外部振荡器源之一运行,实时时钟及其相关计时器跟踪时间。定时器/计数器包括三个相同的 16 位定时器/计数器通道。每个通道都可以独立编程以执行频率测量、事件计数、间隔测量、脉冲生成、延迟计时和脉宽调制。PWM 模块提供七个独立通道,具有许多配置选项,包括极性、边沿对齐和波形非重叠控制。一个 PWM 通道可以触发 ADC 转换,从而实现更精确的闭环控制。AT32UC3A 还具备多种通信接口,适用于通信密集型应用。除了标准串行接口如 UART、SPI 或 TWI 之外,还提供了灵活的同步串行控制器、USB 和以太网 MAC 等其他接口。同步串行控制器提供了对串行通信协议和音频标准(如 I2S)的轻松访问。全速 USB 2.0 设备接口通过丰富的端点配置支持同时使用多个 USB 类。On-The-Go (OTG) 主机接口允许直接将设备(如 USB 闪存盘或 USB 打印机)连接到处理器。媒体独立接口 (MII) 和简化 MII (RMII) 10/100 以太网 MAC 模块为网络连接设备提供了片上解决方案。AT32UC3A 集成了 Nexus 2.0 片上调试 (OCD) 系统,级别为 2+,具有非侵入式实时跟踪和全速读写存储器访问功能,此外还包括基本的运行时控制。
    数据手册
    • 单价:

      ¥142.84 / 个
  • 订货
  • 特性:Arm Cortex-M7运行频率高达300 MHz。 16 Kbytes指令缓存(I-Cache)和16 Kbytes数据缓存(D-Cache),带有错误代码校正(ECC)。 单精度和双精度硬件浮点单元(FPU)。 具有16个区域的内存保护单元(MPU)。 DSP指令,Thumb-2指令集。 嵌入式跟踪模块(ETM),带有指令跟踪流,包括跟踪端口接口单元(TPIU)。 高达2048 Kbytes嵌入式闪存,带有唯一标识符和用户签名,用于用户定义数据。 高达384 Kbytes嵌入式多端口SRAM
    数据手册
    • 1+

      ¥157.95
    • 10+

      ¥152.69
  • 订货
  • 特性:Arm Cortex-M7运行频率高达300 MHz。 16 Kbytes指令缓存(I-Cache)和16 Kbytes数据缓存(D-Cache),带有错误代码校正(ECC)。 单精度和双精度硬件浮点单元(FPU)。 具有16个区域的内存保护单元(MPU)。 DSP指令,Thumb-2指令集。 嵌入式跟踪模块(ETM),带有指令跟踪流,包括跟踪端口接口单元(TPIU)。 高达2048 Kbytes嵌入式闪存,带有唯一标识符和用户签名,用于用户定义数据。 高达384 Kbytes嵌入式多端口SRAM
    数据手册
    • 单价:

      ¥206.15 / 个
  • 订货
    • 单价:

      ¥244.3 / 个
  • 订货
  • STEVAL-SMARTAG2 是一个带有惯性MEMS传感器和环境传感器、STM32微控制器以及用于与NFC读取器(如平板电脑和智能手机)通信的动态NFC标签的NFC使能传感器节点。可选地,STEVAL-SMARTAG2可以配备:由全波整流器供电的电池充电器,用于NFC能量收集(除了已经嵌入在动态NFC标签中的能量收集器外),以及带嵌入式晶体振荡器的实时时钟(RTC),以实现精确的时间保持和时间戳记功能。该板具有小巧纤薄的外形,大小与信用卡相当,这使其特别适合于现场部署和数据收集。
    • 1+

      ¥295.66
    • 10+

      ¥288.39
  • 订货
  • NXJ1系列是一系列新型的低成本、薄型、全自动化制造的表面贴装DC-DC转换器。NXJ1系列采用基板嵌入式变压器的自动化制造工艺,在无卤、可检查的iLGA封装中提高了产品可靠性和性能重复性。NXJ1系列的行业标准引脚布局与现有设计兼容。NXJ1系列的湿度敏感度等级(MSL)为2级,并且符合J-STD-020标准,可承受260℃的峰值回流焊温度。
    • 1+

      ¥13.66
    • 10+

      ¥11.66
    • 30+

      ¥10.4
    • 100+

      ¥9.12
    • 500+

      ¥8.54
    • 800+

      ¥8.29
  • 订货
  • 是一款低功耗实时时钟 (RTC),带有嵌入式温度传感器和晶体。设备功能包括振荡器补偿、时钟/日历、电源故障和低电量监视器、欠压指示器、一次性、周期性或轮询警报、智能电池备份切换、Battery ResealTM 功能和 128 字节电池备份用户 SRAM。该设备采用 20 引脚 SOIC 模块,包含 RTC 和嵌入式 32.768kHz 石英晶体。校准后的振荡器在 -40°C 至 +85°C 的整个温度范围内漂移小于 ±5 ppm
    数据手册
    • 1+

      ¥36.9
    • 20+

      ¥35.4
    • 100+

      ¥34.5
    • 200+

      ¥33.6
    • 500+

      ¥33
    NXJ1系列是一系列新型的低成本、薄型、全自动化制造的表面贴装DC-DC转换器。NXJ1系列采用基板嵌入式变压器的自动化制造工艺,在无卤、可检查的iLGA封装中提高了产品可靠性和性能重复性。NXJ1系列的行业标准引脚布局与现有设计兼容。NXJ1系列的湿度敏感度等级(MSL)为2级,并且符合J-STD-020标准,可承受260℃的峰值回流焊温度。
    • 1+

      ¥28.99
    • 10+

      ¥24.97
    • 30+

      ¥22.57
    • 100+

      ¥20.16
    • 500+

      ¥19.04
    • 800+

      ¥18.54
  • 订货
  • 是一系列低成本、薄型、全自动化制造的表面贴装 DC-DC 转换器。采用带有基板嵌入式变压器的自动化制造工艺,在无卤、可检查的 iLGA 封装中提高了产品可靠性和性能重复性。具有行业标准封装尺寸,与现有设计兼容。MSL 等级为 2,根据 J-STD-020 标准,可承受最高 260℃ 的回流焊峰值温度。
    • 1+

      ¥30.57
    • 10+

      ¥29.79
    • 30+

      ¥29.27
    • 100+

      ¥28.75
  • 订货
  • NXE2 系列是一款新型低成本、薄型、全自动化制造的表面贴装式 DC-DC 转换器。NXE2 系列采用基板嵌入式变压器的自动化制造工艺,在无卤、可检测的 iLGA 封装中,提高了产品可靠性和性能重复性。NXE2 系列的行业标准引脚布局与现有设计兼容
    • 1+

      ¥35.02
    • 10+

      ¥34.19
    • 30+

      ¥33.64
    • 100+

      ¥33.09
  • 订货
  • NXJ1系列是一款新型低成本、薄型、全自动化制造的表面贴装DC-DC转换器。NXJ1系列采用基板嵌入式变压器的自动化制造工艺,在无卤、可检测的iLGA封装中提高了产品可靠性和性能重复性。NXJ1系列的行业标准引脚布局与现有设计兼容
    • 1+

      ¥42.3
    • 10+

      ¥36.07
    • 30+

      ¥32.27
    • 100+

      ¥29.09
  • 订货
  • NXE2 系列是一款新型低成本、薄型、全自动化制造的表面贴装式 DC-DC 转换器。NXE2 系列采用基板嵌入式变压器的自动化制造工艺,在无卤、可检测的 iLGA 封装中,提高了产品可靠性和性能重复性。NXE2 系列的行业标准引脚布局与现有设计兼容
    • 1+

      ¥49.93
    • 10+

      ¥43.44
    • 30+

      ¥39.48
    • 100+

      ¥36.17
  • 订货
  • NXJ2系列是新一代低外形、全自动化制造的表面贴装DC-DC转换器。NXJ2系列采用基板嵌入式变压器的自动化制造工艺,在无卤、可检查的iLGA封装中提高了产品可靠性和性能重复性。NXJ2系列的行业标准封装尺寸与现有设计兼容。NXJ2系列的湿敏等级为2级,并且符合J-STD-020标准,可承受最高260℃的回流焊温度。
    • 1+

      ¥81.89
    • 10+

      ¥70.93
    • 30+

      ¥64.25
    • 135+

      ¥58.65
  • 订货
  • XP2器件将基于查找表(LUT)的FPGA结构与非易失性Flash单元相结合,形成一种称为flexiFLASH的架构。flexiFLASH方法提供的优势包括即时启动、无限可重新配置性、带有FlashBAK嵌入式块存储器的片上存储和串行TAG存储器以及设计安全性。这些器件还支持带有TransFR的Live Update技术、128位AES加密和双启动技术。 XP2 FPGA结构从一开始就针对这项新技术进行了优化,兼顾高性能和低成本。 XP2器件包括基于LUT的逻辑、分布式和嵌入式存储器、锁相环(PLL)、预先设计的源同步I/O支持以及增强的sysDSP块。 Diamond 设计软件允许使用 XP2系列FPGA器件高效地实现大型和复杂的设计。 XP2提供适用于常用逻辑综合工具的综合库支持。Diamond软件使用综合工具的输出以及其布局规划工具的约束来在 XP2器件中放置和布线设计。Diamond工具从布线中提取时序,并将其回注到设计中进行时序验证。 为 XP2系列提供许多预先设计的知识产权(IP) CORE模块。通过使用这些IP作为标准化块,设计人员可以专注于设计的独特方面,从而提高他们的生产力。
    • 1+

      ¥119.59
    • 10+

      ¥114.1
    • 30+

      ¥104.6
    • 100+

      ¥96.3
  • 订货
  • 立创商城为您提供嵌入式模块型号、厂家、价格、库存、PDF数据手册、图片等信息,为您购买嵌入式模块提供详细信息