领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

即贴即用的存储新选择——MK SD NAND为AI玩具提供一体化存储方案

2026-07-08 09:45:51阅读量:155

2025年被很多人叫做“AI玩具元年”。BubblePal卖了20多万台,FoloToy全年出货预计30-50万台,汤姆猫的AI机器人卖到2999元还能增长迅速。整个中国AI玩具市场规模已经达到290亿元,全球AI互动玩具出货量约3436万件。

这些数据背后,有一个不太起眼但很关键的部件——存储芯片。

image.png

一、AI玩具需要存什么?

AI玩具的存储需求,跟普通玩具不太一样。

固件和系统:底层的操作系统、驱动、AI推理框架,这些得存着。根据主控芯片的不同,这部分小则几MB,大则几十MB。

唤醒词和离线模型:不是所有对话都要传到云端。有些玩具在本地做语音唤醒、关键词识别,这些模型文件要存在本地。比如字节的“显眼包”,端侧Flash配置8-16MB,存的就是唤醒词和离线语音模型。

用户数据:Ropet这类强调离线隐私的产品,会把用户的情感数据、交互历史存在本地。这种对存储容量要求高,而且对可靠性也有要求。

日志和OTA:设备跑着跑着要记日志,固件升级要下载新包。这部分需要预留空间,写入也比较频繁。

 

二、行业趋势:AI玩具正在从“云端依赖”走向“端云协同”

调研报告里提到一个趋势,值得关注。

第一代AI玩具,基本上是“语音遥控器”的逻辑。玩具本地只做唤醒和录音,剩下的全交给云端大模型。这种方案对存储要求很低,几MB的Flash就够了。但问题也很明显:没网就变哑巴,响应有延迟,隐私也有顾虑。

现在的趋势是往“端云协同”走。端侧跑轻量级模型,做语音活动检测、关键词识别、情感计算;云端负责复杂的推理和内容生成。Ropet这类产品甚至主打“离线优先”,大部分交互在本地完成,只有必要时才联网。

这种架构变化,对存储提出了新要求:

  • 端侧模型要存,Flash容量得上去
  • 用户交互历史要存,而且不能丢
  • 频繁的日志写入,对擦写寿命有要求

这也是为什么越来越多的AI玩具开始用SD NAND,而不是传统的NOR Flash或者TF卡。

 

三、为什么AI玩具厂商开始关注SD NAND?

image.png

 

3.1 先说说SD NAND是什么

SD NAND就是贴片式的TF卡。LGA封装,6×8mm大小,直接跟电阻电容一起过回流焊。内部集成了完整的控制器,对外走标准SD协议,主控芯片直接认。

>>前往购买4Gb SD NAND <<

MK米客方德专注于高可靠性嵌入式存储领域,目前SD NAND产品已经覆盖从128MB到64GB的容量,有SLC、pSLC、MLC、TLC不同颗粒可选。

image.png

 

3.2 为什么不用TF卡?

有些工程师可能会问:存这么多东西,直接用TF卡不就完了?便宜,容量大,坏了还能换。

想法是好的,但实际用起来有几个问题。

振动会松。AI玩具很多是毛绒的、手持的、可移动的。小孩抱着玩,甩来甩去,TF卡座的弹片容易松动。接触不良,数据就读不出来了。

售后成本高。TF卡坏了,让用户自己换一张?很多家长不会拆。寄回来修?来回运费加人工,比卡本身贵多了。

品质参差。市面上的TF卡,用的闪存晶圆什么等级的都有。工业设备尚且踩坑,玩具这种成本敏感的产品更容易中招。

 

3.3 为什么不用eMMC?

eMMC在高端AI玩具上用得不少,比如优必选的萌UU系列,用的是UFS 3.1(读写速度2GB/s),加载复杂指令时响应快很多。

但eMMC有几个问题:

  • 小容量(4GB-8GB)最近缺货严重,交期拉到半年以上
  • BGA封装,焊接和返修都比LGA复杂
  • 对小容量应用来说,成本偏高

所以很多做AI玩具的厂商,在1GB-8GB这个容量段,开始把目光转向SD NAND。

 

四、SD NAND对AI玩具的价值点

第一,不怕振动。焊死了就没有接触不良的问题。小孩怎么甩,数据都稳的。有个做毛绒AI玩具的客户,之前用TF卡,售后里面有三成是“卡松了”。换成米客方德SD NAND之后,这个问题直接归零。

第二,开发简单。SD NAND走标准SD协议,主控芯片自带驱动。工程师不用写复杂的NAND底层代码,也不用调坏块管理、磨损均衡这些。米客方德的SD NAND,拿到手直接用,跟操作TF卡一模一样。开发周期从几周缩短到几天。

第三,供货稳。这两年存储缺货,小容量eMMC交期拉到半年以上。SD NAND的供应链相对独立,米客方德交期稳定在6-8周,不会出现“下单等半年”的情况。有个做出口的AI玩具厂商,去年就是因为eMMC拿不到货,差点耽误了圣诞档期。后来换成了米客方德SD NAND,交期稳定,出货也正常了。

第四,寿命长。普通TF卡用的TLC颗粒,擦写寿命几百到几千次。AI玩具如果频繁写日志、OTA升级,用久了容易出坏块。米客方德的SD NAND,SLC颗粒擦写寿命10万次,pSLC也有3万次以上,够玩具用到退役。

第五,体积小。6×8mm的封装,比eMMC小60%以上。AI玩具内部空间本来就不大,省出来的面积可以给电池或者喇叭。

第六,支持智能监测。米客方德SD NAND的Smart Function功能,可以实时读出写入量、坏块数、剩余寿命。有个客户做批量生产的时候,用这个功能来做产线测试——每台设备烧录完系统之后读一次Smart数据,确认存储芯片工作正常才出货。大大降低了产线上的漏检率。

 

五、客户案例:

某爆款AI挂件(年出货20万+)

这家公司的产品就是BubblePal同品类的AI挂件,挂在普通玩具上就能对话。

原来的方案:用TF卡存固件和音频资源。售后反馈的问题里,排第一的是“用着用着没声音了”,拆开一看,TF卡松了。

切换后的方案:换成米客方德MKDV8GIL-AST(1GB SLC)。容量够用,焊死了不怕松。开发的时候直接用原来的SDIO驱动,两天就调通了。

结果:售后问题中“卡松了”这一类降了90%以上。而且因为SLC颗粒寿命长,不用担心用户频繁使用导致存储老化。

>>前往购买 工业宽温级8Gb SD NAND <<

另外,如果产品需要频繁OTA升级,建议选pSLC或SLC,写入寿命更长。如果对成本极其敏感且写入不频繁,MLC/TLC也可以考虑.。从行业趋势看,AI玩具正在从“云端依赖”走向“端云协同”,端侧存储的需求在增加。从客户反馈看,SD NAND相比TF卡和eMMC,在可靠性、开发效率、供应稳定性、寿命、体积上都有明显优势。

 

MK米客方德于2015年推出基于SLC架构的SD NAND产品,在工业级嵌入式存储领域积累了超过十年的研发经验。深耕高可靠性存储领域,提供定制化、微型化存储方案,产品覆盖 SD NAND、SPI NAND、eMMC 及工业级存储卡。广泛应用于工业控制、车载、轨道、医疗、无人机、储能、智能穿戴等场景。

广告图片