领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

重磅,Arm 挖走 AWS 顶级芯片设计师!

2025-08-22 10:27:50阅读量:12593

据路透社报道,英国芯片设计巨头 Arm Holdings 最近挖来了一位重量级人物,亚马逊 AWS 的AI 芯片总监 拉米·辛诺(Rami Sinno)。

 

辛诺曾在 Arm 担任工程副总裁,2019 年跳槽至亚马逊的 Annapurna Labs,主导了 Trainium 和 Inferentia AI 芯片的研发。

 

在亚马逊任职期间,他从零带队设计了亚马逊自研 AI 芯片,目标就是用更低的成本、更高的能效来对标英伟达 GPU。

 

除了辛诺,Arm 最近还吸引了来自HPE的大规模系统设计专家Nicolas Dube,以及曾在英特尔和高通任职的工程师 Steve Halter。

 

显然,Arm 正在组建一个芯片核心团队。

 

路透社

图源:路透社

 

Arm 一直是全球最重要的 CPU 架构提供商,但它的商业模式是授权+专利费,并不直接造芯片。

 

苹果、英伟达、高通、联发科、亚马逊等巨头的芯片里,都用到了 Arm 的 IP 内核。

 

但这种模式的天花板也很明显,利润主要来自授权,难以直接在下游市场发力。

 

近两年,Arm 的管理层已经多次暗示,要从单纯的 IP 授权,逐步走向更完整的 计算子系统(CSS) 和 自主芯片封装。

 

汤姆硬件

图源:汤姆硬件

 

目前,AI 训练和推理需求的爆炸式增长,正在改变半导体市场格局。

 

Arm的Neoverse 架构,已经是英伟达 GB200、GB300 系统的底层 CPU 核心,但如果 Arm仅仅停留在卖IP的角色,就无法分享更多利润。

 

更完整的芯片方案,比如Chiplet级别的CPU模块、甚至整合的AI加速SoC,将帮助Arm拓展到更高价值链条。

 

Arm CEO Rene Haas 就在今年的财报会议上明确表示,公司正在探索 Chiplet 封装以及完整 CPU 的可能性,希望到 2025 年能拿下 数据中心 CPU 市场 50% 的份额。

 

图源:南华早报

图源:南华早报

 

如果 Arm 真正切入整机芯片领域,就可能与它的客户形成直接竞争。

 

比如高通、联发科、甚至 AWS 这样的云服务商,可能不愿意看见供应商变对手,从而加速推动 RISC-V 等替代架构的发展。

 

换句话说,Arm 需要在做芯片赚与维持客户信任之间找到平衡。

 

它会不会从幕后推手变成正面玩家,这既是 Arm 的机会,也是整个半导体行业新的变量。

 

消息数据来源:路透社、汤姆硬件

广告图片