领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

1.4nm芯片,要来了!

2025-04-27 10:24:25阅读量:2585

台积电又有大动作了,这次的主角是“1.4nm芯片!”

 

4月24日,台积电在北美技术研讨会上,正式发布了最新的A14芯片制造技术。意味着芯片变得更小,性能更强,能耗也更低了。

 

台积电表示,A14计划于2028年投产,目前开发进展顺利,良率已经提前实现。

 

A14 芯片基于台积电第二代全环绕栅极(GAA)纳米片晶体管技术开发。对比2nm工艺,其性能提升了15%,功耗降低了30%,晶体管密度增加20%以上。

 

这样的性能提升取决2个方面:

 

  • 三维纳米片结构优化了电流控制能力;

  • 台积电新开发了一个名为“NanoFlex Pro”的新架构,它允许允许工程师根据不同场景(如高性能计算或低功耗设备)灵活调整晶体管组合。

 

 

台积电

图源:亚洲科技

 

从实际应用看,A14将使智能手机本地运行复杂AI模型成为可能,例如实时图像生成或语音交互;数据中心芯片的算力密度提升,可减少服务器集群规模。

 

简单来说就是,用上这类芯片的手机、电脑、汽车,不仅速度快、发热少、电池更耐用,还能跑得动更复杂的AI功能。

 

目前,台积电、三星、英特尔均已布局1.4nm赛道,但技术各异。

 

英特尔的1.4nm工艺叫做“Intel 14A”,采用高数值孔径(High-NA)光刻机与背面供电技术,预计2026年发布;三星计划在2027年量产自己的1.4nm技术,通过增加纳米片层数提升性能。但不久前有消息称,三星可能已经悄悄取消了这项计划,原因不明。

 

为支撑先进制程,台积电同步推进封装技术创新。计划2027年量产的CoWoS-R技术,可将12组高带宽内存(HBM4)与逻辑芯片集成封装,数据传输带宽提升至当前水平的3倍。

 

同时还推出了硅光子集成方案,用光信号替代传统电路传输数据,时延降低90%,能耗减少70%。

 

台积电

图源:彭博社

 

此外,台积电还为手机、汽车、物联网等不同场景量身打造了技术路线。比如,用于AI服务器的系统级封装(CoWoS)、用于高端汽车的N3A工艺、还有能大幅节能的N6e和N4e技术,都是为了应对各类“芯”场景。

 

1.4nm芯片不仅是一次技术的进化,更是芯片行业向未来迈进的重要一步。从最初的90nm,到今天的1.4nm,每一次工艺迭代都在缩短人与智能之间的距离。

 

未来,我们或许还能见证更强的AI手机、更智能的汽车,甚至是更高效的城市运转。

 

消息来源:《台积电官网》“台积电在北美技术研讨会上发布下一代 A14 工艺”

广告图片