我的订单 购物车(0)联系客服 帮助中心供应商合作 嘉立创产业服务群
领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/SMT工业品面板定制

隔离电源模块:如何为信号传输赋能

2024-08-13 09:24:42阅读量:1299

浅谈隔离技术

 

01、为什么需要隔离?

如何在传输信号和功率的情况下做好隔离设计通常是工程师们比较棘手的问题,而做好隔离对于人、系统、信号传输都是比较关键的,主要体现在以下几个方面:

保护人身安全: 不管是工业机器人,电动汽车充电桩,或者医疗设备,使用隔离技术可以使人得到触电保护;

保护资产&设备: 隔离技术可以保护重要的资产以及电子设备,防止其受到高压浪涌的损害;

保证数据传输完整: 数据传输可能会受到外部电子干扰,隔离可以保证数据传输的完整性;

 

02、半导体隔离技术的类型

由于芯片内部可以形成一个隔离栅,在电路系统中起到隔离的作用,因此隔离芯片的使用对于高压高功率系统的构建可以起到至关重要的作用,不再需要额外复杂的隔离电路,常见的半导体隔离技术主要有如下三种:

 

a. 光学隔离: 光耦是一种以光为媒介传输电信号的一种电→光→电转换的器件,目前在反激电源以及信号传输等领域有着很广泛的应用;

b. 电容隔离: 电容具有隔直流,通交流的特性,基于这个特性对信号传输进行调制,可以实现隔离,与光耦不同的是,电容隔离拥有诸多优点例如只需消耗小量的偏置电流,更高的传输速率,低延时,更强的抗干扰能力等等;

c. 磁隔离: 通过线圈磁场耦合来传输功率和信号,由于线圈本身磁场的存在,此种隔离技术抗电磁干扰的能力相比电容式隔离会有一些劣势。变压器也属于磁隔离的一种,大量应用于开关电源系统,电源模块设计。

 

隔离电源模块如何为信号传输赋能

常见的信号传输类型有SPI, RS485, RS232和CAN等,对于工业高压应用,系统在传输信号的同时不可避免地会受到有害交流或者直流电的影响,并且上千伏的高压电有可能击穿信号传输链,为了解决此问题,使用信号隔离器就至关重要了。接下来会以SPI通信为例子,从系统功能框图的角度来说明隔离在这些信号传输中是如何实现的以及隔离电源模块是如何使用的。

SPI: SPI(Serial Peripheral Interface)亦称串口通信,这是一种高速全双工的通信方式,具有四个通道(三正向,一反向),这种通信方式既可以从控制端传输信号到受控端,也可以反向从受控端传输信号到控制端。在信号传输的同时做电气隔离,可以通过在中间加一个信号隔离器实现,如图1:

图1:电气隔离在信号传输中的应用

 

电气隔离的具体实现如图2所示,可以采用MPS容隔方案的四通道信号隔离器(MP27931),实现信号高速稳定传输的同时实现电气隔离。信号隔离器属于有源器件,其原边和副边都分别需要一个5V的偏置电压源才能工作,MPS最新推出的极具性价比的5V-5V隔离电源模块(MIE1W0505)可以提供此电源,该模块有着很好的抗干扰能力以及稳压效果,可以支持高达5KV的隔离等级要求。

 

 

图2: 信号隔离案例: SPI通信

 

其他通信方式(RS232/RS485/CAN)和上面架构类似,但有着不同的通道数量和使能逻辑。看到这里,小伙伴们应该就知道信号隔离器以及5V转5V隔离电源模块是用在哪里了吧,总而言之,只要需要如下类型信号传输的地方同时需要做隔离,那么就可能需要使用隔离电源模块。

 

图3: 5V-5V隔离电源模块应用场

 

隔离电源模块在实际应用中的案例如下是隔离电源模块在实际应用(PLC和电动车充电桩)中的案例:

 

01、PLC

 

02、电动车充电桩

 

 

MPS最新推出的极具性价比,超小LGA封装的5V-5V,1W隔离电源模块- MIE1W0505BGLVH, 它有何神通?

 

01、超小封装,仅仅为市场主流贴片封装类型的10%, 传统SIP封装类型的2%!

图5: MPS LGA封装类型和市场方案尺寸对比

 

 

02、支持多种电压输入,可配置5V或者3.3V输出;

 

03、负载调整率,随着负载的波动,芯片始终可以将输出稳定在±0.2%以内。

 

图6: MIE1W0505BGLVH负载调整率

 

 

04、丰富的产品家族可供选择,MPS可提供LGA(4x5mm),SOIC-8WB和SOIC-16WB封装类型,2.5KVrms, 3KVrms以及5KVrms耐压等级可选。

 

  • 竞品对比1: SMT封装

 

 

  • 竞品对比2: 传统SIP封装以及分离Push Pull方案

 


最后,附上MIE1W0505BGLVH的参数表,有兴趣的小伙伴赶快联系我们哟!