电感器俗称电感,本质上是一个线圈,有空心线圈也有实心线圈,实心线圈有铁芯或者其它材料制成的芯,电感的单位是“H”,简称“亨”。此外,更小的单位是mH,uH,换算方式为1H=1000mH=1000000uH。
在一文读懂电感,值得收藏!,曾对电感的特性参数有过介绍,今天就来了解一下,电感的常见作用,和不同电感有什么区别。
▶ 阻交通直
对于直流电,电感是相当于短路的;而对于交流电,电感是对其有阻碍作用的,交流电的频率越高,电感对它的阻碍作用越大。
▶ 变压器
对我们来说最熟悉的电感应用莫过于变压器了,如图1所示为变压器的电路符号。假如左侧线圈匝数为100,右侧匝数为50,如果左侧接220V交流电,那么右侧感应出来的电压为110V,即“匝数比=电压比”而电流却会截然相反;如果左侧流进1A电流,那么右侧会流出2A的电流,即“匝数比=电流的反比”,因为电感只会对电压、电流进行变化,而不能对功率进行变化,如果电压和电流都为正比显然是不合情理的。
图1
▶ RL低通滤波器
所谓低通滤波器是:低频信号可以通过,而高频信号不能通过,电路原理图如图2。输入信号如果是直流电,那么电感相当于一根导线;现在是短路,信号会经过电感,直接输出,而不经过电阻。如果我们逐渐升高电流的频率,由于电感对交流电有阻碍作用,通过电感的信号会慢慢变小,直到达到某一个频率,当高于这个频率之后的电流再也无法通过,这时候就形成了低通滤波器,这个频率就叫做截止频率,公式为 f=R/(2πL)。
图2
▶ RL高通滤波器
高通滤波器的道理和低通的类似,只不过电阻和电感的位置变了,如图3。如果是直流电,会经过电感流回去,这时候如果改变频率,当频率逐渐升高,由于电感对交流电的阻碍作用,当频率达到截止频率时,高频信号不经过电感,而直接把我们需要的高频信号输出。截止频率的计算也是 f=R/(2πL)。
图3
以上列举了一些常用的电感应用,当然电感的作用远远不止这些,以上讲的都是基础,应用的时候考虑的远比以上所说的要多。
1)工字型电感
它的前身是挠线式贴片电感,工字型电感是它们的改良,挡板有效加强储能能力,改变EMI方向和大小,亦可降低RDC。它可以说是讯号通讯电感跟POWER电感的一种妥协。
贴片式的工字型电感主要用于几百kHz至一两MHz的较小型电源切换,如数字相机的LED升压、ADSL等较低频部份的讯号处理或POWER用途。它的Q值有20、30,做为讯号处理颇为适合。RDC比挠线式贴片电感低,作为POWER也是十分好用。当然,很大颗的工字型电感,那肯定是POWER用途了。
工字型电感最大的缺点仍是开磁路,有EMI的问题;另外,噪音的问题比挠线式贴片电感大。
2)色环电感
色环电感是最简单的棒形电感的加工,主要是用作讯号处理。本身跟棒形电感的特性没有很大的差别,只是多了一些固定物,和加上一些颜色方便分辨感值。因单价算是十分便宜,现时比较不注重体积,以及仍可用插件的电子产品,使用色环电感仍多。
3)空芯电感
空心电感主要是讯号处理用途,用作共振、接收、发射等。空气可应用在甚高频的产品,故此很多变异要求不太高的产品仍在使用。因为空气不是固定线圈的最佳材料,故此在要求越来越严格的产品趋势上,发展有限。
4)环形线圈电感
环形线圈电感,是电感理论中很理想的形状。闭磁路,很少EMI的问题,充分利用磁路,容易计算,几乎理论上的好处,全归环形线圈电感。可是,有一个最大的缺点,就是不好挠线,制程多用人工处理。
环形线圈电感最大量的,是用铁粉芯作材料跟树脂等混在一起,使得Air gap均匀分布在铁粉芯内部。
铁粉芯环形线圈电感的优点是环形,但缺点亦是环形。我前面曾说,使用者最喜欢的形状是方形,故此在妥协下环形线圈电感并不是最具优势。
5)贴片迭层高频电感
贴片迭层高频电感,其实就是空心电感。特性完全相同,不过因为容易固定,可以小型化。
贴片迭层高频电感跟空心电感比较,因为空气不是好的固定物,但空气的相对导磁率是一,在高频很好用,因此找一些相对导磁率是一,又是很好的固定物,那不是很好。
贴片迭层高频电感跟贴片挠线式高频电感的比较,贴片迭层高频电感的Q值不够高是最大的缺点,。
6)磁棒电感
磁棒电感是空心电感的加强,电感值跟导磁率成正比,塞磁性材料进空心线圈,电感值、Q值等都会大为增加。好处,就自己想象了。如果想不通,或者不想思考,要早点改行喔。磁棒电感是最简单、最基本的电感;30年到100年前,电感有什么应用,它就有什么应用,特性亦是如此。
7)SMD贴片功率电感
SMD贴片功率电感最主要是强调储能能力,以及LOSS要少。
8)穿心磁珠
穿心磁珠,就是阻抗器啦,电感是低通组件,可让低频通过,阻挡高频。
9)贴片磁珠
贴片磁珠就是穿心磁珠的下一代。
10)贴片高频变压器、插件高频变压器
高频变压器嘛,一般用于开关电源。
关于电感器,可以在立创商城进行下单购买。立创商城是中国领先的现货元器件交易平台。100%原装正品,40万SKU现货,4小时闪电发货!
内容声明:本文转载自其它来源,转载目的在于传递更多信息,不代表立创商城赞同其观点和对其真实性负责,仅作学习与交流目的使用。
SM04B-SRSS-TB(LF)(SN)/线对板针座 | 0.5741 | |
TM1640B(TA1902)/LED显示驱动 | 0.5314 | |
TM1652/LED显示驱动 | 0.270957 | |
APM32F030C8T6/单片机(MCU/MPU/SOC) | 2.8 | |
RVT2A470M1010/贴片型铝电解电容 | 0.256665 | |
RVT1A221M0605/贴片型铝电解电容 | 0.076368 | |
AFC01-S24FCA-00/FFC/FPC连接器 | 0.342455 | |
AFC07-S24ECA-00/FFC/FPC连接器 | 0.339485 | |
AFC07-S24FCA-00/FFC/FPC连接器 | 0.33602 | |
RVT1V471M1010/贴片型铝电解电容 | 0.242003 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件