分立元件是与集成电路(俗话说“芯片”)相对而言的,就是指普通的电阻、电容、晶体管等电子元件,统称分立元件。所谓的分立元件就是最小的元件,内部没有集成的东西,再换句话就是,你去查该元件的数据手册,一定没有内部电路。又或者说你在看集成芯片的时候,其内部结构里面所包含的元件都是分立。所谓分立元件放大电路,是相对集成电路放大器而言的。电路的核心元件如果是多个三极管、MOS管等元件构成,就叫做分立元件放大电路。
推荐阅读>>江苏海德:专业从事半导体分立器件行业
就是相对于集成电路而言,二极管或三极管就称为分立元件,在应用上,用两个三极管搭配阻容元件组成的张弛振荡器,就是分立元件完成的。而用555或cd4011等模拟或数字电路搭配阻容元件组成的振荡器,就是集成电路完成的。一个三极管的核心其大小比芝麻都小,把几十上百,甚至几万到几百万只三极管二极管同时坐在同一芯片上,完成一个或多个特定功能,就是集成电路。比如,一台便携收音机,在分立元件时期,比较流行的就是7管机,用7只三极管分别完成高放,混频,中放,检波,低放前级,低放。现在一只集成电路就完成了,外围元件还少。至于具体应用,一是根据个人习惯,一是根据设计要求,力求简单,元件越少,故障越少。
分立器件的功放
分立器件的功放在线路布线结构合理、原理完善、器件配置档次高、功放管配对误差小的情况下,无论是功率、音质还是动态范围、通道分立度乃至压摆率等方面都优于用功放模块做的功放,但是保护功能往往不够完善,一旦出问题,往往危及重放单元的安全。一般分立器件推荐采用FET输入方式。在业余条件下,不推荐全分立器件,以模块+分立的模式,更容易成功且更容易得到好声,同时要得到好的声音,单靠功放是不够的,而一套好的重放单元对音响的效果起着至关重要的作用。
分立器件触控屏的基本原理
触控屏的基本原理是,用手指或其他物体触摸安装在显示器前端的触控屏时,所触摸的位置 ( 以坐标形式 ) 由触 控屏控制器检测,并通过接口 ( 如 RS-232 串行口 ) 送到 CPU ,从而确定输入的信息。 触控屏系统一般包括触控屏控制器 ( 卡 ) 和触摸检测装置两个部分。其中,触控屏控制器 ( 卡 ) 的主要作用是从触摸点检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给 CPU ,它同时能接收 CPU 发来的命令并加以执行:触摸检测装置一般安装在显示器的前端,主要作用是检测用户的触摸位置,并传送给触控屏控制卡。
内容声明:本文转载自其它来源,转载目的在于传递更多信息,不代表立创商城赞同其观点和对其真实性负责,仅作学习与交流目的使用。