首页 > 行业信息 > 逻辑分析仪的十大功能解析
  • 逻辑分析仪的十大功能解析

  • 2020-09-07 17:15:42 阅读量:648

逻辑分析仪是分析数字系统逻辑关系的仪器。逻辑分析仪是属于数据域测试仪器中的一种总线分析仪,即以总线(多线)概念为基础,同时对多条数据线上的数据流进行观察和测试的仪器,这种仪器对复杂的数字系统的测试和分析十分有效。逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,ZUI主要作用在于时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与 Low之间形成数字波形。


推荐阅读>>什么是逻辑分析仪?


1、同时监测多路输入
一般逻辑分析仪都具有32或者更多的通道,可以同时检测数十个输入信号。可以轻松地查看各输入通道间的关系。

2、完善的触发功能
逻辑分析仪并不像示波器只有上升沿和下降沿触发。逻辑分析仪一般还具有针对总线范围、总线间关系、事件次数等触发。LAB6052、LA2532等逻辑分析仪同时还拥有可视触发、协议触发、插件触发、用户自定义触发等多种功能强大的触发模式。

3、强大的分析功能
示波器对波形显示的手段只是进行波形的描绘,逻辑分析仪就强大得多了。逻辑分析仪可以把多个测量通道组合成总线进行显示,可以对总线数据使用二进制或模拟量的方式进行显示。同时,LAB6000、LA2000系列逻辑分析仪还具有插件分析功能,直接对测量的信号按照用户选择的协议进行协议分析,使得数据更加直观明了。

4、正确选用逻辑分析
逻辑分析仪的重要指标有输入通道数、定时采样率、状态采样率、存储容量、触发方式、分析功能、其他功能等。

5、采样通道数
在需要逻辑分析仪的地方,要对一个系统进行全面地分析,逻辑分析仪的通道数至少应当足以把所有需要观测的信号全部引入逻辑分析仪当中。

6、定时采样率
在定时采样分析时,要有足够的定时分辨率,就应当有足够高的定时分析采样速率,但并不是只有高速系统才需要高的采样速率。如果采样频率高,则可以看见更加精细的结果。像LAB6503逻辑分析仪拥有5GHz的定时采样率,对信号间的时间分辨率高达200ps,完全满足现代器件ns级的测量。

7、状态采样率
在进行状态分析时,逻辑分析仪采样时钟使用外部输入时钟,在外部时钟的驱动下进数据存储。外部输入时钟得ZUI高频率决定了逻辑分析仪的ZUI高状态采样率。LAB6000系列逻辑分析仪除了拥有标准的状态采样模式外,还拥有带时间戳的状态采样模式。带时间戳的状态采样模式让用户不但可以观察到不同的输入状态,更加可以测每个输入状态与外部同步时钟之间的关系。

8、存储容量
存储容量是指逻辑分析仪能够连续保存采样点的数量,直接一点说,就是逻辑分析仪能够测量多长时间的波形。存储容量越大能够观察的时间就越长,但由于高速存储器的价格都比较高,所以存储容量越大相应的逻辑分析仪价格就越高。LAB6000、LA2000系列逻辑分析仪特有的Timing-State模式可以很好的自动平衡存储容量、观测时间和测量精度的三者关系,运用Timing-State技术可以使逻辑分析仪在相同的存储容量下同时具有很高测量精度和更长的观测时间。

9、触发方式
相比示波器,逻辑分析仪提供了丰富的触发模式。除去边缘触发外,逻辑分析仪一般都具有针对总线范围、总线间关系、事件次数等触发方式。LAB6000、LA2000系列逻辑分析仪还可以对数据进行范围、=、!=、>、<等比较。同时,LAB6000、LA2000系列逻辑分析仪提供可视触发、协议触发、插件触发、用户自定义触发、高速SPI触发等多种触发方式。

10、分析功能

分析功能是逻辑分析仪的ZUI大亮点,也是逻辑分析仪区别与其他仪器的重要指标。逻辑分析仪对输入信号进行时序和状态的分析。


内容声明:本文转载自其它来源,转载目的在于传递更多信息,不代表立创商城赞同其观点和对其真实性负责,仅作学习与交流目的使用。

热门物料
型号
价格
HC32F460JEUA-QFN48TR/单片机(MCU/MPU/SOC) 4.8
S5D50.000000B20F30T/有源晶振 1.82
S3D25.000000B20F30T/有源晶振 1.38
S5D25.000000B20F30T/有源晶振 1.67
PT2041AT6/触摸芯片 0.127202
S5D8.000000B20F30T/有源晶振 1.7
S3D50.000000B20F30T/有源晶振 1.49
S7D25.000000B20F30T/有源晶振 1.77
ADM3251EARWZ-REEL/隔离式RS-232收发器 11.99
ADA4530-1ARZ/运算放大器 98.23
您的浏览器版本过低(IE8及IE8以下的浏览器或者其他浏览器的兼容模式),存在严重安全漏洞,请切换浏览器为极速模式或者将IE浏览器升级到更高版本。 【查看详情】