收藏官网,优惠快人一步
您可以尝试通过快捷键 CTRL + D 加入收藏夹
导读:2019年8月,Xilinx刚发布一款全球最大900万逻辑单元的期货新产品,英特尔就怼了一款全球最大1020万逻辑单元的现货产品出来。
两款FPGA发布时间间隔不超过3个月,这明显属于针尖对麦芒的“挑衅”行为。为了打击英特尔的“嚣张”气焰,彰显FPGA霸主地位,御驾亲征的Xilinx会使出什么大招呢?
1、华为与火药味
2019年12月3日,北京的第一场雪还没来得及化掉,就迎来了一场芯片行业毛利最高的公司 Xilinx 亚洲XDF大会。
2018年深圳作别后,再次在贵宾室见到 Xilinx CEO Victor Peng时,感觉他有些疲惫,但他和我握手时传递的笑容与热情,有点像老朋友见面的感觉。
图:Xilinx CEO Victor Peng
听说,中午有些媒体问了Victor很多关于华为供应链的敏感问题,而他却无法为国家意志的不可抗力行为做出任何解释,他只能积极呼吁解禁,争取美国SIA同步支持。
据悉,在Xilinx第二季度财报出来时,很多投资者已经电话“轰炸”了他和他的CFO Lorenzo Flores。 他们俩答复投资人的核心内容:华为占Xilinx业务收入约6-8%,2020年第一季度,在美国限制之前,只向华为交付了5000万美元的订单,2020财年将删除剩余的营收预期。2020财年,公司应收约为32.1亿美元至32.8亿美元,GAAP财务毛利将在67-69%之间。 这种惊人的毛利率,几乎行业第一! 为了缓和紧张氛围,我提了一个轻松的问题,Xilinx当天的市值是227亿美元,你觉得公司应该值多少钱?Victor笑了,他旁边的美国助理也笑着点赞。Victor说,虽然公司股票保持波动,但我希望能够为股东和投资人带来更多的价值回报。
恰逢今年,对手英特尔来势汹汹,非同寻常。就在前不久的北京,英特尔刚开了一场超级计算机大会,剑指已经踏上中国首都土地的Victor和他统领的Xilinx团队。
2019财年,Xilinx业绩冲上历史高点30亿美元,相比Xilinx的风光,英特尔内忧外患。老对手AMD和英伟达在CPU和GPU强力狙击,三星时刻觊觎着英特尔全球半导体龙头的地位。而自身的FPGA越来越依附于CPU,这不得不让英特尔大动肝火,于是双方的火药味越来越浓。
2、主角和配角的文武戏
对于Xilinx来说,FPGA产品就是全部,公司一切战略都必须围绕FPGA。而FPGA只是Intel的一个事业部,其产品定义必须服从Intel整体的战略;或许,2015年,Altera选择抱大腿——英特尔,接受167亿美元招安的时候,就应该想到了要担纲配角的结局。
图:出席XDF的主要Xilinx高管
所以,Xilinx的XDF大会,Victor都是亲自领军,而且携带大将助阵;而英特尔派出的角儿是高级副总裁兼首席架构师Raja Koduri。一个是御驾亲征,一个是大将挂帅,结果自然很有韵味。 纵然FPGA市场不大,但是英特尔也不想轻易放过谁;虽然Xilinx是行业老大,为了CPU+GPU战略不受干扰,英特尔更要高筑防火墙,不断挑逗Xilinx的火气,毕竟Xilinx身体相对单薄,没有英特尔那么多肌肉来展示。 但是,Xilinx从来都是芯片圈的狠角色,现任CEO Victor Peng是可以跑100英里极限赛的高手,意志力和耐力,在行业里首屈一指。春风吹,战鼓擂,Xilinx从来没有怕过谁。
3、芯片的对决
2019年年8月,Xilinx宣布推出世界上最大容量的 FPGA – Virtex UltraScale+VU19P,从而进一步扩展了旗下16纳米 Virtex®UltraScale+™产品系列。VU19P 拥有350亿个晶体管,有史以来单颗芯片最高900万个逻辑密度和最大 I/O 数量,VU19P 将于2020 年秋季上市。
图:Xilinx Virtex UltraScale+VU19P
没想到,2019年11月6日,英特尔在FPGA技术日活动(IFTD 19)中发布了全球最大容量1020万个逻辑单元的FPGA--Stratix 10 GX 10M FPGA,据传,这款产品是目前世界上密度(计算能力)最高的FPGA。 这一回合,英特尔偷偷的得意了一下,而Xilinx自然不服气,无论是用户数量和质量,我哪次不赢你?咱们接着干! Xilinx憋了一整年,终于使出了大招。
该还的还是要answer ball,毕竟这一次不同以往,除了比武,居然还要比写“软文”。明明都是武林高手,偏要说自己是个著名作家,这让一帮芯片圈硬汉们情何以堪?
4、软件的对决
2019年11月18日,英特尔发布了一项全新软件行业计划oneAPI,意在通过软件释放高性能计算与人工智能技术融合时代多架构计算的潜力,它能够跨不同的架构,包括除英特尔之外的其他硬件厂商。oneAPI是英特尔“软件先行”战略的重要体现,英特尔相信这一战略将定义和引领未来10年的编程时代。 2019年12月3日,赛灵思执行副总裁兼 DCG 总经理 Salil Raje宣布了其人工智能推断开发软件平台Vitis™ AI即日起开放免费下载,应用场景包括但不限于 ADAS/AD、视频监控、机器人和数据中心等。
图:Xilinx 发布的软件平台 Vitis™ AI
Vitis 统一软件平台由1000位软件工程师历经五年精心研发,在该平台上,开发者无需硬件专业技术,就能根据软件或算法代码自动定制赛灵思硬件架构,10月初在XDF 美国站首次发布。这是赛灵思首次推出一个软件和硬件设计“大一统”的开发工具平台,也是公司从器件向平台企业战略转型的里程碑式产品之一。
据悉,目前英特尔的oneAPI主要针对英特尔自己的芯片,而且是BETA版本;而赛灵思的 Vitis 和 Vitis AI则是全部开放,即使你没有选择它的架构都可以照常使用,并且免费下载。
5、未来的未来
2019 年 10 月 29 日,《财富》杂志 2019 年“未来 50 强”榜单出炉,赛灵思以第 17 位的排名超过英伟达,成为半导体行业排名最高的公司。在赛灵思上榜理由中,《财富》杂志评述到:“这家半导体企业在现场可编程门阵列 ( FPGA ) 领域FPGA 领域的专业化优势,使其完全可以满足人工智能和 5G 技术等不断扩张的市场趋势。” FPGA下一步的发展已经不只是如何把FPGA逻辑规模做大,速度做快,而是如何把FPGA+SoC智能配置。Xilinx的ACAP把目光放在了绑定AI,而英特尔的AgileX期望通过FPGA的灵活性为主角CPU当先锋。 在自动驾驶领域,低延时对于自动驾驶来说是非常重要的,响应速度要非常快速才真正实现安全。如果用传统CPU、GPU或者DSP的话,可以实现高吞吐量,但是没有办法实现低时延。如果用Xilinx新产品的话,可以同时实现高吞吐量和低延时。
图:Xilinx 自动驾驶方案
这也许是FPGA厂商的最大底气,安全第一,谁都不敢拿生命当儿戏,FPGA成功抢到了最靠近C位的有利位置,未来自然值得期待。据预计,到2022年,FPGA市场规模将达到75亿美元,年复合增长率为9%,而中国是FPGA增速最快的市场。
除了数据中心之外,5G和AI是FPGA最为看好的潜在大市场;华为的5G风口还没有得到回报,中国的5G市场还没有得到扩张,三星的5G订单还没有焐热,Xilinx的野心从来没有像今天这么张扬。 但ASIC,GPU,CPU乃至嵌入式eASIC等,哪一个都不是省油的灯,都是吃着碗里看着锅里的巨无霸。未来已来,软件定义平台,平台俯瞰芯片——你在桥上看风景, 看风景的人在楼上看你。明月装饰了你的窗子, 你装饰了别人的梦?
HC32F460JEUA-QFN48TR/单片机(MCU/MPU/SOC) | 4.8 | |
S5D50.000000B20F30T/有源晶振 | 1.82 | |
S3D25.000000B20F30T/有源晶振 | 1.38 | |
S5D25.000000B20F30T/有源晶振 | 1.67 | |
PT2041AT6/触摸芯片 | 0.127202 | |
S5D8.000000B20F30T/有源晶振 | 1.7 | |
S3D50.000000B20F30T/有源晶振 | 1.49 | |
S7D25.000000B20F30T/有源晶振 | 1.77 | |
ADM3251EARWZ-REEL/隔离式RS-232收发器 | 11.99 | |
ADA4530-1ARZ/运算放大器 | 98.23 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件