收藏官网,优惠快人一步
您可以尝试通过快捷键 CTRL + D 加入收藏夹
如今的芯片如同血液一般谁都离不开,所以对如今激烈的博弈局面也就可以理解了,作为邻居的日韩系在半导体行业建树颇深,但猜到了这开头缺没猜中如今这结局,让我们以史为镜,看日本、韩国的半导体兴衰史,来探索我们的荆棘前路。
几人欢喜几人愁
二次大战后,世界经济开始从美国转向韩日、台湾地区,日本凭借着美国的援助获得了大量的先进科学技术,半导体电子行业直接过渡了实验阶段开始在民用领域迅速发展。
日企半导体兴衰史
兴
在日政府部门大量的技术援助和资金、政策支持下,日本晶体管行业开始红火,日本NEC公司在1958年推出了第一台完全自主生产的晶体管计算机NEAC-2201,当日本政府骄傲地把它运到巴黎万国博览会上进行展出时,却发现这个产品已经out了,因此日本国内政策迅速转变为“官产学”三位一体的方式,进行技术攻关。
迅速崛起
1962年,NEC公司解决了集成电路的工艺问题,集成电路的产量开始暴涨,到1970年日本NEC的集成电路产量已经达到3998万块。至此日本的半导体行业开始启程,并且在日本政府的贸易保护中迅速成长,为了应对美国政府的政治压力冲击,日本政府组织了超大规模集成电路的共同组合技术创新行动,以“下世代电子计算机用超LSI研究开发计画”为中心,以富士通、日立、三菱、日本电气、东芝五大公司为骨干,投资规模超过720亿日元。到1980年,日本在半导体领域与美国已经没有差别,到了1989 年,日本芯片在全球的市场占有率已经达到53%,可以说半导体行业已经有了日企的大半壁江山。
衰
1985年开始日本进入了泡沫经济时代,资本的巨额资金开始转变方向疯狂涌入房地产和金融市场等领域,再加上国际政策导致的日元升值,导致半导体出口额一路下跌,这也就直接导致研发投入出现了接近80%的断崖式下跌,行业开始衰退,到92年,三星登上DRAM产业世界第一的宝座,这也就意味着日本半导体产业的辉煌结束了。
兜兜转转 回到原点
到2012年,曾经风光无限的尔必达被镁光以25亿美元的低价收购,不禁令人唏嘘,兜兜转转经落得如此结局,2018年,东芝也将芯片部门整体出售给贝恩资本为首的财团,一切又回到了原点。
从三星登上DRAM产业世界第一的宝座,这也就意味着日本半导体产业的辉煌结束了,从此是韩系崛起的时代。
韩系半导体的发家史
三星市值相当于韩国GDP的五分之一,所以三星电子的发家史也就是韩国半导体的发家史。1985年,日本DRAM芯片几乎占据全球市场份额的80%,基本没有韩系的份额,要知道在日本进入晶体管时代时,韩国整个国民经济还处于几近崩溃的边缘,那么它是如何实现迅速崛起,成为业界龙头呢?
立起大旗
1966年,美国半导体巨头仙童公司向韩国政府提出了独资建厂并销售的要求,条件十分苛刻,但韩国政府签订了同意书,至此东芝等巨头纷纷开始到韩国组件芯片组装厂,赚取不菲的利润。
1969年三星成立电子公司,最初仅为巨头的代工厂而已,随着半导体行业的加剧以及国际贸易保护政策的影响,三星开始触碰芯片,创始人李秉哲相NEC和美光等巨头求助时都被婉拒,这也就坚定了三星做芯片的决心,转机出现在1974年,三星创始人李秉哲入股濒临破产的美国Hankook半导体公司,随后实现业务整合,成为了后来举世闻名的三星半导体。
做大做强
三星崛起之路
事实上在256M DRAM推出以前,三星的一路并没有奇迹发生也是一路磕磕碰碰,三星花15年时间研发出来的64位芯片至少落后了日企3年以上的时间,由于技术落后带来的高昂成本,三星每卖出一块芯片都要赔1美元左右,所以整个八十年代,几乎年年亏损,但三星没有走捷径,一直不遗余力的加大投资,也给自己积累了雄厚的技术实力,终于研发的256M DRAM,成功领先业界企业。
何以成功?
1.做半导体首先要有持续不断的大力投入,这也是三星立命的根本,90年代三星连续五年在200mm晶圆上投入超过5亿美元,并且三星尤其擅长“反向投资”策略,最著名的2008年金融危机引发DRAM行业跌价超9成,但三星却将一整年的利润全部用于扩大产能,很快,DRAM的价格跌破成本,工厂全面陷入停工,一战过后整个DRAM行业只剩下三星、SK海力士和美光三家,三星和SK海力士两大韩国巨头独占75%的份额,至此坐稳龙头地位。NAND FLASH领域三星依旧是大手笔,为了拉开与东芝的差距,三星在西安建厂总投资达到了300亿美元,项目落成后巨大的产能优势成功为三星解决了东芝。
2.任何技术的发展都离不开人才的支持,三星在这一方面的表现堪称楷模,1988年,广招贤才的李健熙访台,曾试图挖过的正在准备开办台积电张忠谋加入三星。李健熙先后50多次到美国硅谷,引进技术和挖人,积极引进留学生回国,并且与政府联合培养技术型人才,为三星打下了雄厚的人才基础。
3.韩国的政策与企业配合相当好,在三星崛起之初曾经动用日本的战争赔款,仅在1976—1980年,日本对半导体做出的预算高达700亿日元,国家直接拨款就有290亿日元。并且积极配合企业调整产业政策,通过政府订单来创造需求,以及关税贸易保护等策略助力本土半导体企业。
写在最后
因为半导体行业存在着极强的周期性,所以纯靠市场规律发展的企业无法对行业造成影响,我们看韩日系和台系企业的发展便能感觉到,政策在半导体行业的发展中能够起到主心骨作用这一道理,除了自身和政策的因素以外,外部环境也是很重要的影响因素,无论是韩国还是日本的崛起都曾或多或少的受益于外部因素。
我们目前所处的环境正是到了他们曾经的起点,中国半导体一直是在冒着敌人的炮火匍匐前进,如今,敌人的炮火越来越凶猛,三星半导体也是韬光养晦几十载才有如今的气候,值得乐观的是目前我们已经开启了大踏步的良性发展,黑暗之后会是光明,因为接下来的辉煌必将属于我们。
【内容声明】本文转载于“中关村在线”。本文提供的内容或服务仅用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,本网站不承担任何法律责任。如涉及版权问题,请及时通知本网站删除。
HC32F460JEUA-QFN48TR/单片机(MCU/MPU/SOC) | 4.8 | |
S5D50.000000B20F30T/有源晶振 | 1.82 | |
S3D25.000000B20F30T/有源晶振 | 1.38 | |
S5D25.000000B20F30T/有源晶振 | 1.67 | |
PT2041AT6/触摸芯片 | 0.127202 | |
S5D8.000000B20F30T/有源晶振 | 1.7 | |
S3D50.000000B20F30T/有源晶振 | 1.49 | |
S7D25.000000B20F30T/有源晶振 | 1.77 | |
ADM3251EARWZ-REEL/隔离式RS-232收发器 | 11.99 | |
ADA4530-1ARZ/运算放大器 | 98.23 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件