领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

创世:ZYNQ-以太网远程更新贴片SD卡应用程序

2025-09-12 13:46:56阅读量:7844

对于ZYNQ系列的板卡固化,可以通过JTAG接口,使用SDK固化到FLASH中,或者可将SD卡取出将SD卡中保存的固化工程进行修改,但在很多情况下,离线更新会很不方便,本文借鉴网上常见的远程更新QSPI FLASH的相关示例,对表贴式SD卡的应用程序进行了在线更新的操作适配,便于ZYNQ设备进行远程更新保存在表贴式SD卡中的固化程序。

 

传统SD卡与表贴SD卡区别

 

对于传统SD卡,直接将SD卡取出,使用读卡器进行脱机更新很方便,但是由于SD卡插拔时容易损坏,对于一些需要SD卡设备,但需要高可靠性的应用场景,使用传统的SD卡托很容易造成卡托和TF卡的脱落,很难保持SD卡长时间的稳定读取。

 

【4Gb SD NAND 二代 】商品购买链接:https://item.szlcsc.com/2801455.html

 

相比传统的SD卡,使用表贴式的SD卡,将会增加系统的可靠性和稳定性,这里硬件方案选择雷龙公司的NAND Flash(贴片式TF卡)CSNP4GCR01-AMW,产品说明如下:

 

 

相比传统的SD卡,表贴式SD卡除了保留了SD卡大容量容易读写操作的特点外,在PCB板上的占用面积也相比传统表贴卡托的面积要小。对传统的SD卡的电路设计可实现快速替代。

 

程序简述说明

 

程序大体框架借鉴了正点原子的远程更新的例程架构,只对更新QSPI的部分进行改写替换,替换成对SD卡的固化程序进行更新的相关代码。本文使用的板卡为PYNQ-Z2,这里只是为了验证表贴SD卡的功能,使用转接板对传统的SD卡进行了替代。相关样片和转接板样品可在雷龙公司官网进行申请试用。

 

大致实现功能为:用 LWIP 协议栈的 tcp 协议实现远程更新 表贴SD卡的功能,当输入“ update”命令时更新 SD卡并反馈信息,当输入“ clear”命令时之前传输的数据无效。

 

硬件平台搭建

 

新建工程,创建 block design。添加ZYNQ7 IP,对zynq进行初始化配置,对应板卡配置勾选SD,UART以及ENET资源,如使用相同型号的板卡,可设置该部分为相同配置。

 

 

 

勾选DDR,并设置为PYNQZ2板卡的DDR的信息,

 

 

取消勾选多余资源,点击OK,完成硬件设计。如下图:

 

 

然后我们进行generate output product 然后生成HDL封装。这里没有进行使用PL资源,也不需要进行综合布局,在导出硬件时也不用包含bit流文件。

 

 

SDK软件部分

 

【16Gb SD NAND 二代 】商品购买链接:https://item.szlcsc.com/8622771.html

 

打开SDK后,新建application project,这里为了方便lwip设置,可选用使用lwip的相关模板,这里选择lwip tcp回环测试模板,保存新建工程。

 

 

选中新建好的工程,选择右击选中设置板载支持包,除了勾选lwip的板级支持包外,还需勾选sd卡需要的文件模式支持包。

 

 

点击standalone下的xilffs,可以对文件系统进行配置,这里可以使能长文件名有效,改变勾选为true。

 

 

保留模板例程的中的platform配置文件,删除其余文件。

 

 

修改main.c文件

修改main.c文件为如下:

#include <stdio.h>

#include "xparameters.h"

#include "netif/xadapter.h"

#include "platform.h"

#include "platform_config.h"

#include "lwipopts.h"

#include "xil_printf.h"

#include "sleep.h"

#include "lwip/priv/tcp_priv.h"

#include "lwip/init.h"

#include "lwip/inet.h"




#if LWIP_IPV6==1

#include "lwip/ip6_addr.h"

#include "lwip/ip6.h"

#else




#if LWIP_DHCP==1

#include "lwip/dhcp.h"

extern volatile int dhcp_timoutcntr;

#endif

#define DEFAULT_IP_ADDRESS  "192.168.1.10"

#define DEFAULT_IP_MASK     "255.255.255.0"

#define DEFAULT_GW_ADDRESS  "192.168.1.1"

#endif /* LWIP_IPV6 */




extern volatile int TcpFastTmrFlag;

extern volatile int TcpSlowTmrFlag;




void platform_enable_interrupts(void);

void start_application(void);

void print_app_header(void);

int transfer_data();




struct netif server_netif;




#if LWIP_IPV6==1

static void print_ipv6(char *msg, ip_addr_t *ip)

{

    print(msg);

    xil_printf(" %s\n\r", inet6_ntoa(*ip));

}

#else

static void print_ip(char *msg, ip_addr_t *ip)

{

    print(msg);

    xil_printf("%d.%d.%d.%d\r\n", ip4_addr1(ip), ip4_addr2(ip),

            ip4_addr3(ip), ip4_addr4(ip));

}




static void print_ip_settings(ip_addr_t *ip, ip_addr_t *mask, ip_addr_t *gw)

{

    print_ip("Board IP:       ", ip);

    print_ip("Netmask :       ", mask);

    print_ip("Gateway :       ", gw);

}




static void assign_default_ip(ip_addr_t *ip, ip_addr_t *mask, ip_addr_t *gw)

{

    int err;




    xil_printf("Configuring default IP %s \r\n", DEFAULT_IP_ADDRESS);




    err = inet_aton(DEFAULT_IP_ADDRESS, ip);

    if (!err)

        xil_printf("Invalid default IP address: %d\r\n", err);




    err = inet_aton(DEFAULT_IP_MASK, mask);

    if (!err)

        xil_printf("Invalid default IP MASK: %d\r\n", err);




    err = inet_aton(DEFAULT_GW_ADDRESS, gw);

    if (!err)

        xil_printf("Invalid default gateway address: %d\r\n", err);

}

#endif /* LWIP_IPV6 */




int main(void)

{

    struct netif *netif;




    //设置开发板的MAC地址

    unsigned char mac_ethernet_address[] = {

        0x00, 0x0a, 0x35, 0x00, 0x01, 0x02 };




    netif = &server_netif;




    init_platform();




    print_app_header();




    //初始化lwIP

    lwip_init();




    //将网络接口添加到netif,并将其设置为默认值

    if (!xemac_add(netif, NULL, NULL, NULL, mac_ethernet_address,

                PLATFORM_EMAC_BASEADDR)) {

        xil_printf("Error adding N/W interface\r\n");

        return -1;

    }




#if LWIP_IPV6==1

    netif->ip6_autoconfig_enabled = 1;

    netif_create_ip6_linklocal_address(netif, 1);

    netif_ip6_addr_set_state(netif, 0, IP6_ADDR_VALID);

    print_ipv6("\n\rlink local IPv6 address is:", &netif->ip6_addr[0]);

#endif /* LWIP_IPV6 */




    netif_set_default(netif);




    //使能中断

    platform_enable_interrupts();




    //指定网络是否已启动

    netif_set_up(netif);




#if (LWIP_IPV6==0)

#if (LWIP_DHCP==1)

    //创建新的DHCP客户端

    dhcp_start(netif);

    dhcp_timoutcntr = 2;

    while (((netif->ip_addr.addr) == 0) && (dhcp_timoutcntr > 0))

        xemacif_input(netif);




    if (dhcp_timoutcntr <= 0) {

        if ((netif->ip_addr.addr) == 0) {

            xil_printf("ERROR: DHCP request timed out\r\n");

            assign_default_ip(&(netif->ip_addr),

                    &(netif->netmask), &(netif->gw));

        }

    }




#else

    assign_default_ip(&(netif->ip_addr), &(netif->netmask), &(netif->gw));

#endif

    print_ip_settings(&(netif->ip_addr), &(netif->netmask), &(netif->gw));

#endif /* LWIP_IPV6 */




    //启动应用程序

    start_application();




    while (1) {

        if (TcpFastTmrFlag) {

            tcp_fasttmr();

            TcpFastTmrFlag = 0;

        }

        if (TcpSlowTmrFlag) {

            tcp_slowtmr();

            TcpSlowTmrFlag = 0;

        }

        xemacif_input(netif);

        transfer_data();

    }




    cleanup_platform();




    return 0;

}

添加remote_update.h文件

#ifndef REMOTE_UPDATE_H_

#define REMOTE_UPDATE_H_




#include "xparameters.h"

#include "xtime_l.h"

#include "xstatus.h"

#include <stdio.h>




//服务器端口

#define SER_PORT            5678

//接收的最大文件大小16MB

#define MAX_FLASH_LEN       16*1024*1024




void sent_msg(const char *msg);




#endif

添加remote_update.c文件

#include "remote_update.h"

#include "xparameters.h"

#include "ff.h"

#include "string.h"

#include <stdio.h>

#include "lwip/err.h"

#include "lwip/tcp.h"

#include "xil_printf.h"




u8 start_update_flag = 0;

u8 rxbuffer[MAX_FLASH_LEN];

u32 total_bytes = 0;

#define FILE_NAME "BOOT.bin"

struct tcp_pcb *c_pcb;

FATFS fs;

void print_app_header()

{

    xil_printf("-----SD remote update demo------\n");

}

//挂载sd卡

void sd_mount(){




FRESULT status;

BYTE work[FF_MAX_SS];

//挂载sd卡,注册文件系统对象

status=f_mount(&fs,"",1);

if(status != FR_OK){

printf("%d\n",status);

printf("It isn't FAT format\n");

f_mkfs("",FM_FAT32,0,work,sizeof work);

f_mount(&fs,"",1);

}

}

//写数据

void sd_write_data(u8 wr_dat[], u32 wr_len){

FIL fil;

UINT bw;

//创建或者打开文件

f_open(&fil,FILE_NAME,FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE | FA_READ);

//移动读写指针

f_lseek(&fil, 0);

//写数据

f_write(&fil,wr_dat,wr_len,&bw);

//关闭文件

f_close(&fil);

}




//将接收到的BOOT.bin文件写入到SD中

int transfer_data()

{

    char msg[60];

    if (start_update_flag) {

        xil_printf("\r\nStart SD Update!\r\n");

        xil_printf("file size of BOOT.bin is %lu Bytes\r\n", total_bytes);

        sprintf(msg, "file size of BOOT.bin is %lu Bytes\r\n",total_bytes);

        sent_msg(msg);

        sd_write_data(rxbuffer,total_bytes);

        xil_printf("SD Update finish!\n");

        total_bytes = 0;

    }




    start_update_flag = 0;




    return 0;

}




//向客户端回送信息

void sent_msg(const char *msg)

{

    err_t err;

    tcp_nagle_disable(c_pcb);

    if (tcp_sndbuf(c_pcb) > strlen(msg)) {

        err = tcp_write(c_pcb, msg, strlen(msg), TCP_WRITE_FLAG_COPY);

        if (err != ERR_OK)

            xil_printf("tcp_server: Error on tcp_write: %d\r\n", err);

        err = tcp_output(c_pcb);

        if (err != ERR_OK)

            xil_printf("tcp_server: Error on tcp_output: %d\r\n", err);

    } else

        xil_printf("no space in tcp_sndbuf\r\n");

}




//接收回调函数

static err_t recv_callback(void *arg, struct tcp_pcb *tpcb, struct pbuf *p, err_t err)

{

    struct pbuf *q;




    if (!p) {

        tcp_close(tpcb);

        tcp_recv(tpcb, NULL);

        xil_printf("tcp connection closed\r\n");

        return ERR_OK;

    }

    q = p;




    if (q->tot_len == 6 && !(memcmp("update", p->payload, 6))) {

        start_update_flag = 1;

        sent_msg("\r\nStart SD Update\r\n");

    } else if (q->tot_len == 5 && !(memcmp("clear", p->payload, 5))) {

        start_update_flag = 0;

        total_bytes = 0;

        sent_msg("Clear received data\r\n");

        xil_printf("Clear received data\r\n");

    } else {

        while (q->tot_len != q->len) {

            memcpy(&rxbuffer[total_bytes], q->payload, q->len);

            total_bytes += q->len;

            q = q->next;

        }

        memcpy(&rxbuffer[total_bytes], q->payload, q->len);

        total_bytes += q->len;

    }




    tcp_recved(tpcb, p->tot_len);

    pbuf_free(p);




    return ERR_OK;

}




err_t accept_callback(void *arg, struct tcp_pcb *newpcb, err_t err)

{

    xil_printf("tcp_server: Connection Accepted\r\n");

    c_pcb = newpcb;             //保存连接的客户端PCB

    //设置接收回调

    tcp_recv(c_pcb, recv_callback);

    tcp_arg(c_pcb, NULL);




    return ERR_OK;

}




int start_application()

{

    struct tcp_pcb *pcb;

    err_t err;

    //挂载SD卡

    sd_mount();

    xil_printf("Successfully init SD\r\n");

    print_app_header();

    //创建TCP PCB

    pcb = tcp_new_ip_type(IPADDR_TYPE_ANY);

    if (!pcb) {

        xil_printf("Error creating PCB. Out of Memory\n\r");

        return -1;

    }




    //绑定端口号

    err = tcp_bind(pcb, IP_ANY_TYPE, SER_PORT);

    if (err != ERR_OK) {

        xil_printf("Unable to bind to port %d: err = %d\n\r", SER_PORT, err);

        return -2;

    }




    //此处不需要回调函数的任何参数

    tcp_arg(pcb, NULL);




    //侦听连接

    pcb = tcp_listen(pcb);

    if (!pcb) {

        xil_printf("Out of memory while tcp_listen\n\r");

        return -3;

    }




    //指定用于传入连接的回调

    tcp_accept(pcb, accept_callback);

    xil_printf("TCP server started @ port %d\n\r", SER_PORT);




    return 0;

}

 

完成代码编写后,进行烧写验证。

 

下载验证

 

打开网络调试助手,选择协议类型为TCP客户端,选择远程主机的IP地址和端口,选择需要加载的应用程序的bin文件,勾选加载文件数据源,点击发送。

 

 

发送完成后在发送框选择输入“update”更新SD卡的应用程序。

 

 

串口终端中查看调试信息,表示SD卡程序更新完成。

 

 

使用读卡器查看贴片SD卡转接卡是否正常存储到SD卡中,读取文件可知已经正常写入。

 

 

将板卡启动模式调整至SD卡模式,上电重启板卡程序,观察到板卡程序成功启动。

 

 

【32Gb SD NAND 二代】商品购买链接:https://item.szlcsc.com/3022560.html

 

声明:本文内容及相关素材由CS(创世)提供并授权发布,如发现内容存在侵权、版权争议或其他相关问题,联系立创商城我们将及时核实并处理。

广告图片