领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

M328晶体管测试仪

2020-03-04 17:11:17阅读量:4994来源:应用与分享

本文作者:立创EDA开源平台 OSHWHub 用户@micespring,点击查看原文章


晶体管测试仪是一个很实用的小工具,最早是基于Atmel ATMega8开发的,目前已经升级为ATMega328P。它可以全自动测量电阻,电容、电感,对于电感和电容,还能测试出等效串联电阻(ESR)。除此之外,它还可以自动识别二极管、BJT、MOSFET等元件,并且测量他们的相关属性。这一切所有的操作都只需要简单的将元件连接到测试座上,甚至不需要区分管脚顺序。测试仪可以自动分辨它们并识别出管脚的顺序。


备注:

1、本项目基于德国开源项目AVR Transistor Tester的二次开发,在原项目的基础上设计了PCB和外壳。原项目地址:https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester

2、B站UP主Lopz-搬运的EEVBLOG对中国市售版本的评测:https://www.bilibili.com/video/av37943758

3、【2019/11/30更新】

a、增加贴片元件测试座,在没有外壳时可以使用。

b、更新所有元件在立创商城的链接,现在可以直接使用立创EDA的BOM配单功能在商场购买所需要的元器件。除锁紧座和按键帽外,其他所有的元器件都已经正确匹配。


新版不带外壳正面图:


  


新版不带外壳背面图:


  



详细制作教程(教程基于旧版带外壳的版本)


首先,将PCB文件送去嘉立创打样,得到PCB如下


  


将元器件按照原理图和物料清单(BOM)进行焊接


  


准备一个LCD屏,选择最常见的1602显示屏即可


  


将LCD焊上排针


  


最后将LCD焊接到板子上,注意不要歪了,否则成品不好看


  


准备一个AVR下载器,没有的话买一个也不贵。买的时候注意问清楚店家是否支持ATmega328P这款芯片。因为有的版本较老是不支持的。


  


将AVR下载器与PCB按照板子上的丝印进行连接,然后将下载器连接至电脑。


  


连接至电脑后,打开PROG ISP软件(这个软件一般你在买编程器的时候都会赠送的),在左上角单片机型号选择处选择ATmega328P,然后点击右侧熔丝数据


  


将熔丝数据编辑为低位F7,高位D9,扩展FC。这一步非常重要,网上很多教程没说这个,导致做出来的成品总有这样那样的问题。修改完毕后,点击写入。


  


在主界面点击右侧的调入Flash和调入EEPROM两个选项,分别选择项目附件中的hex和eep文件。


  


Flash和EEPROM都打开后,点击自动等待烧录完成


  


烧录完成后,屏幕应该会自动点亮,显示电池电压不足。不用慌,这是因为我们根本没有连接电池,此时测得的电压是USB供电的电压,对于9V电池当然就是供电不足了。只要能显示出文字,就说明制作就已经成功了!如果显示不出文字,LCD是白屏或者几个小方块,那可能是LCD的偏置电压没有正确设置。拿一个螺丝刀旋转PCB后面的电位器慢慢调节至显示屏能正常显示即可。


  


接下来组装外壳,将外壳部件通过3D打印机打印出来。没有3D打印机的同学可以直接跳过这些步骤,直接看最下边的校准即可。


image.png


准备好10mm双通铜柱四个,M3螺母2个,M3*5螺丝4个,M3*15螺丝2个,M3*12螺丝4个,准备一个9V电池的电池扣(改锂电的同学略过这步)


穿过电池仓下边的小孔,然后焊接至PCB上的供电端子上。


  


把PCB放进外壳,拿电池先测试一下,OK!没有问题。


  


将铜柱通过4个M3*5螺丝固定在面板上,盖上去,盖上去之前记得装上按钮帽,从背面拧紧4个M3*12的螺丝,将面板和PCB固定等等。


在正常使用前,我们还需要校准,否则误差会很大。校准需要预先准备1uF、22nF电容各一个,自制短路针一个(尽量用纯铜这种电阻率小的)。


  


锁紧座的配置:左边三组是1号测试孔,中间一组是2号,右边三组是3号。我们将短路针同时接入1-2-3号测试孔中,然后短按按钮开机。等待屏幕显示“selftest mode ?”时,短按一下按钮


  


等待显示如下内容时,取下短路帽,程序会自动继续校准


  


等待显示如下内容时,在1-3号测试孔上接入1uF电容,等待测试结果稳定后取出。


  


等待显示如下内容时,在1-3号测试孔上接入22nF电容,等待测试结果稳定后取出。


  


继续等待,很快屏幕就会显示“test end”,至此,校准已经全部结束,可以愉快的使用啦


  


随便找一个100uF的电容插上去,点击按钮测试,准确度还不错。


测试两只脚的元件可以随便插入1-2-3号孔中的任意两个,3脚的元件就必须全部接入才行了。另外要注意的是电容测试前一定要放电,否则可能会损坏测试仪。


测试电感


  


三极管:可以给出管脚排布顺序和B值


  


电阻甚至冷门的双二极管也没有问题,这个晶体管测试仪不止能测试元件,还有更多有趣的功能,比如这个PWM发生器。


  


进入菜单的方法是不接元件开机,等待显示如下“No Unknown or damaged part”时,按住按钮不丢直到进入菜单


  


至此,教程全部结束,更多的参数和使用说明请参考原项目地址中的说明文档。祝大家用的愉快。


文档


  

main(进入立创EDA编辑器打开)


  

PCB(进入立创EDA编辑器打开)


BOM-部分在售型号(点击商品编号可查看产品详细信息)


商品编号 型号 品牌 规格
C14877
ATMEGA328P-AU
MICROCHIP(美国微芯)
TQFP-32_7x7x08P
C83275
LCM1602K-NSW-BBW
LONTECH(厦门龙特)
16*2 LCD液晶显示屏
C6187 AMS1117-5.0
美国AMS
SOT-223
C8542
SS8550
CJ江苏长电
SOT-23(SOT-23-3)
C111578
TL431
SHIKUES(时科)
SOT-23(SOT-23-3)


您可以下载完整BOM或在立创商城下单


以上分享来自立创EDA开源平台 OSHWHub 用户@micespring,请自行验证。


声明:本文内容及相关素材由TME提供并授权发布,如发现内容存在侵权、版权争议或其他相关问题,联系立创商城我们将及时核实并处理。

标签图标
电容 | 电感 | 电阻 | ATMEL
广告图片