我的订单 购物车(0)联系客服 帮助中心供应商合作 嘉立创产业服务群
领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/SMT工业品面板定制

普冉股份:携立创商城首播成功,多款MCU产品亮相

2022-09-26 00:00:00阅读量:3274

2022年9月14日,普冉股份(688766.SH)在立创商城首次直播喜获成功,多渠道曝光P25Q32H-SSH-IT、P25Q40H-SSH-IR和P24C02A-SSH-MIR等10款产品共12563次,直播观看2130人,评论互动1900多次,送出包括PY32F003开发板+PY32F030开发板+PY-Link产品等直播福利20多份。

  

  



为方便客户直观了解公司及其产品,为客户提供更加便捷的购买渠道,普冉股份在国内一站式电子元器件采购商城-立创商城进行首次直播活动。此次直播以《普冉PY32F003/030产品及应用》为主题,并在立创官网、立创社区、及其微信公众号、B站号等多个渠道增加曝光,向客户系统的介绍了公司背景、主要产品线及下游应用,重点分享了MCU产品线及其涵盖的多款核心产品及应用案例


冉冉升起的行业新星


作为行业内领先的低功耗非易失性存储器及MCU芯片供应商,公司自2016年成立五年至今,实现了快速发展,其“存储”路径下的两大产品线NOR Flash、EEPROM双双跻身全球第六,2021年8月23日,公司成功在A股科创板上市,品牌影响力及资本实力进一步提升。


  


普冉股份能在成立五年时间便跻身行业主要供应商阵容,与其自身的核心优势密不可分。


1.供应链管理优势

公司和上游晶圆厂及下游封测厂均保持长期良好的战略伙伴关系,持续优化供应链管理,满足客户对供货安全和产品多样性、及时性的需求。


2.高性价比产品

基于公司独特的工艺和设计优势,不断推出具备行业内领先技术的超高性价比产品,制程先进、容量齐全,同时满足低功耗和高可靠性、多接口、宽电压、小尺寸等多元客户需求。其中,MCU产品线作为公司今年新推出的产品线,市场导入顺利,获得了客户的高度认可。上半年,公司基于ARM内核的32位通用型M0+产品量产出货,已推出近30颗产品料号,应用于家电、监控、通讯传输、BMS监测保护等领域。


3.全面产品线支撑

立足Memory,持续打开Memory+第二增长曲线,积极拓展微控制器及模拟芯片领域,依托公司在存储器领域的技术优势和平台优势,实现向更高附加值领域和更多元化的市场拓展,为客户提供全方位服务。


4.核心团队优势

公司拥有成熟稳定的专业研发团队,研发人员占公司员工总数的60%左右,研发及持续创新能力强。公司创始团队和技术团队均曾任职于国内外知名大厂,有多年研发和管理经验,核心技术人员平均工作超过十五年,具备深厚的IDM、Foundry和Fabless行业经验,团队具备综合竞争优势。


5.丰富的行业经验

作为本土领先的设计厂商,公司持续洞悉行业态势、匹配终端需求、解决客户痛点,配合灵活的合作模式,为客户提供更完善的服务。


6. 客户资源拓展能力

经过多年的发展和积淀,公司凭借多重产品优势,得到了客户的广泛认可。目前公司核心产品广泛应用于BLE蓝牙模组、智能手机、工业控制、汽车电子、可穿戴设备等,覆盖了海内外众多的知名企业。此外,随着公司车载产品逐步完成AEC-Q100标准全面考核,公司在车身摄像头、车载中控、娱乐系统等应用上实现了海内外大客户的批量交付。以差异化、高性价比助力市场开拓渗透尽管今年受到疫情及宏观调控的影响,下游需求增长趋缓,但在国产替代的大背景下,普冉股份凭借更为完善的产品线和自身的多重优势,积极扩展市场份额,拓增更多高毛利应用领域及海内外大客户。



  



未来,公司会继续践行存储及存储+两条战略路径,在深耕存储领域的同时,积极开拓第二成长曲线,为未来发展打开空间。同时,公司也将持续加大研发投入,注重新产品研发,在完善产品类别的同时,积极拓展海内外市场,为全球客户提供优质及高性价比的产品解决方案,力争成为全球卓越的芯片设计公司。




普冉半导体简介


普冉半导体(上海)股份有限公司是单片微型计算机MCU芯片的供应商。作为一家技术创新型半导体设计公司,总部位于上海张江高科技园区,深圳设有销售和现场应用服务与支持中心。

 

作为半导体行业的创新者,普冉联合国内领先晶圆厂,整合新进的设计和工艺优势,致力于研发更高处理性能、更智能、更低功耗、更安全、更小尺寸以及集成无线功能的芯片,可应用于传统的消费类和工业市场以及新兴的应用市场。普冉的MCU产品具有极具竞争力的裸芯片尺寸和高性能优势,为MCU方案商提供了一个更优的选择。


公司主营业务


普冉主营业务有:IOT产品、工业控制、通讯用电子、家用产品、消费类电子、逆变器、低端市场应用、通用民品等。

 

产品优势

普冉MCU主要产品有:M0+(PY32F003/PY32F030/PY32F072),M4(PY32F403)


普冉MCU产品优势有:交期稳定,品质保障,原材料无铅环保,工作温度跨度大,低功耗(芯片提供sleepstop低功耗模式),型号全,应用范围广泛(可满足多种不同应用场景)。

 

团队经验


Leader经验丰富,公司人员架构完善,前端业务开拓市场,后端技术全面支持。


标签图标
MCU | PUYA(普冉)