领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

有奖问卷:金升阳新工业标准电源直播来袭

2023-04-11 09:14:53阅读量:10004

随着“降本增效”、“国产化”等目标提出,各行各业都有往这些方面发展的趋势。这对于有源设备而言,电源有着小型化、国产化、更高性价比的共性需求。如何在开关电源的各项指标中平衡,适用于大部分工业作业环境,这可能是许多工程师都会感到头痛的问题。


对此,金升阳凭借在许多行业的多年深耕经验,突破机壳开关电源体积与性能的瓶颈,推出了LM-R2系列


  



金升阳LM-R2系列适用于多场景,在正式介绍之前预告个福利,金升阳将于4月12日19:30来到立创商城直播间,为大家详解公司电源产品,还将送出机壳开关电源20台和2000元现金红包等福利!


  

  



同时即日起-4月12日17点前,在立创商城视频号页面点击4月12日金升阳直播预约按钮,分享上面直播海报至朋友圈(公开无分组),然后填写调查问卷的用户即可参与抽奖。


>>点击完成问卷有奖<<



我们将随机抽取50人送10元京东E卡,4月12日晚直播由主持人公布获奖名单,奖品在获奖名单公布后三个工作日内,以积分发放至账户,自行在兑换专区兑换即可!



01恶劣室内环境-纺织机应用


纺织机械行业里,产品工作在振动环境、电源用量大效率低、应用环境恶劣存在灰尘等等问题不可避免会遇到,金升阳LM-R2系列里的LM350-22B24R2可以一一对应解决这些问题。


该产品采用铆接螺柱防滑牙设计,1颗螺钉即可实现稳固组装。同时,LM-R2全系列效率平均值89.8%,优于行业平均水平88%。此外,采用了三防漆工艺,对水汽灰尘一类可有效防护。


图片


金升阳还可提供针对整个纺织机的电源方案,如图所示,LM350-22B24R2可作为主供电电源,二级电源采用一个6W的DC/DC电源,通讯部分采用232总线模块。


图片



02一般户外环境-户外应急广播


户外应急广播多见于农村地区以及应急的时候,常见问题有电网波动大,工作温度多为炎热和严寒,对交期比较敏感。对此,金升阳的电源方案如下。


图片


采用LM-R2里50W的LM50-23B24R2作为主供电电源,后端供电为两个DC/DC电源。主供电电源LM50-23B24R2满足85-305VAC输入电压范围无惧电压波动;EMC性能优异,过电压等级Ⅲ,工作温度范围-40℃ to +85℃;而且关键器件国产化率高达100%,交期有保障。


图片



03恶劣户外环境-充电桩应用



充电桩多安装在户外,对电源的体积有一定要求,也需要便于维修。同时其工作环境比较恶劣,面临着温度跨度大、灰尘多、闪电雷鸣等,甚至在沿岸地区还有潮湿水汽影响。综合下来,十分考验电源的体积与性能。


金升阳的充电桩电源方案如下图,输入供电接口分别需要一个200W的LM200-20B24R2、一个50W的LM50-23B24R2、1号枪和2号枪分别用一个150W的LM150-23B12R2。后端的MCU可用非隔离DC/DC模块和CAN总线模块,计量检测单元可用485总线模块。


图片


前端的这些开关电源均为LM-R2系列,产品体积较行业品下降15.4%-49.4%,功率密度(平均6.3W/inch3,最高达9.8W/inch3) 优于行业平均水平(4.4W/inch3 ),节省客户设计空间。


图片


同时,EMS满足电力4级,抗干扰能力强,达到A级重工业标准。而且,典型效率高达92%,远超行业平均水平88%。另外LM-R2还带有更强的带载能力,瞬态过功率最低满足125%Load维持170ms,轻松应对非阻性负载启机瞬态大功率需求。


图片


金升阳LM-R2系列功率段覆盖35-350W,输出电压包含5-54VDC,在体积、性能、工艺、结构等多方面实现质的飞跃。除了满足上述优势,还具备高隔离电压、全球化认证等优点,成功打破工业电源市场常规,突破机壳开关电源体积与性能的瓶颈,助力广大用户降本增效、国产化、小型化等需求。


图片