众多周知,X86和ARM作为主流架构长期占据很大一部分市场。而随着AIoT时代的到来,新兴架构RISC-V以其精简的体量体现出绝对的优势。特别是在中国芯片核心技术被“卡脖子”之后,RISC-V更被视作国产芯“自主可控”的发展契机。
据了解,国产知名MCU厂商沁恒是业内率先自研RISC-V内核并用于自家通用MCU+产品中的芯片设计公司。
沁恒专注于连接技术和MCU内核研究,基于自研收发器PHY和处理器IP的全栈研发模式,取代传统的外购IP整合模式,提供以太网、蓝牙无线、USB和PCI类等接口芯片,及集成上述接口的连接型/互联型/无线型全栈MCU+单片机。


图:沁恒MCU产品
4月13日19:30,沁恒资深产品开放工程师陶玉凯将在直播间为大家在线讲解分享两款MCU产品!
01、工业级互联型RISC-V MCU CH32V307
CH32V307加入单精度浮点指令集,扩充堆栈区,具有更高的运算性能。主频可达144MHz,扩展串口UART/USART数量到8组,电机定时器到4组,提供USB2.0高速接口(480Mbps)并内置了PHY收发器,千兆以太网MAC并集成了10M-PHY模块,此外还集成CAN、OPA、DVP等丰富的外设资源。
02、BLE5.3无线MCU CH582
CH582是集成BLE无线通讯的32位RISC微控制器。片上集成2Mbps低功耗蓝牙BLE 通讯模块、2个全速USB主机和设备控制器及收发器、2个SPI、4个串口、ADC、触摸按键检测模块、RTC等丰富的外设资源。
锁定4月13日立创商城直播间
同时4月13日19:30沁恒携礼而来,还将在直播间分享业界首款USB2.0转8路高速串口芯片和工程师必备开发小工具,敬请期待!
直播主题
《工业级互联型/BLE无线型MCU&工程师必备开发小工具》
直播内容
1、教你MCU产品如何选型
2、分享业界首款USB2.0转8路高速串口芯片CH348
3、工程师必备开发工具推荐
直播嘉宾
陶玉凯,沁恒微电子产品开发工程师,担任沁恒微电子产品开发工程师,从事 RISC-V系列MCU技术支持和生态应用建设等工作。拥有丰富的嵌入式开发经验,协助多家公司完成产品的开发、量产工作。
直播福利
2000元红包、采购金200、开发板20pcs