UART是单片机的常用外设,电平逻辑遵循TTL原则。通过UART可以进行单片机程序的下载、调试信息输出、与其他设备通信,非常的方便。
单片机在开发调试过程中基本离不开PC的参与,现在的PC通信接口以USB为主,相应的电平逻辑遵循USB原则,当PC对单片机进行程序下载或接收调试信息时,USB和UART的电平逻辑不一致,不可直接通信,此时就需要USB转UART芯片。
但PC端必须使用有线的连接方式,当遇到无法有线连接的情况时,该如何处理?请在2021年4月28日(周三)晚上19:30前往看点直播或B站观看立创商城直播,得到解答!
特别提醒:4月28日凭借当天订单号即可参与直播间的礼品抽奖,若参与抽奖订单中含沁恒产品,中奖则微信红包翻倍!
看点直播订
微信扫描下方小程序码,进入后点击订阅;已订阅的粉丝,点小程序进入按“开播提醒我”;关注直播间,可以查看往期的精彩回放和预约下期直播!
B站直播订阅
识别下方二维码,关注立创商城B站直播间,将会收到开播提醒,不错过福利时间!
直播相关
看点直播福利
1、¥2000微信红包;
2、价值¥99京造电动牙刷*3;
3、沁恒WCH-BSU三通模块+BLE-SER蓝牙转串口模块套装*10;
沁恒WCH-BSU三通模块+BLE-SER蓝牙转串口模块套装*5
现场嘉宾
沁恒微电子资深FAE陶玉凯
南京沁恒微电子股份有限公司是一家高速数模混合集成电路设计公司,成立于2004年。自公司成立以来,我们始终以技术为导向,在物联网领域专注于连接和控制方面的芯片设计及应用技术开发,致力于为客户提供万物互联、上下互通的芯片及解决方案。
技术和产品
公司主要产品包括:有线网络、无线网络、USB和PCI类接口芯片以及集成上述接口的单片机。
技术上涉及:模拟检测(ADC/PGA/电源管理)、智能控制(MCU)、人机交互(HID/LED/LCD)、网络通信(Ethernet以太网/BluetoothLE蓝牙)、接口通讯(UART/USB/PCIE/SerDes)、数据安全(U盘/SATA盘加密)、物联协议(嵌入式协议栈、云端服务),提供“感知+控制+连接+云聚”的解决方案。
应用领域:工业控制、物联网、信息安全、计算机/手机周边等。
产品主品牌:WCH,全称WinChipHead