我的收藏

该商品已经成功添加到了您的收藏夹。
查看我收藏的商品
  • 一张图看懂电阻器色环读取!
  • 阅读量:141

四月大聚惠——下单返现,最高单笔400元!http://www.szlcsc.com/bulletin/details_11847.html跟帖再赢1000元现金红包http://club.szlcsc.com/article/details_11994_1.html

 

色环是用以表示电阻值、容差乃至于温度系数的,如果能理解各种色环所代表的意义及计算原理,那么识别电阻器颜色代码就不是一件难事。这张简单的图表,可以让你轻松掌握电阻器的颜色编码规则。

电阻器的阻值、形状及物理尺寸多有不同。实际上,所有功率额定达到一瓦特的引线电阻器均有特定的色环组合,用以表示其电阻值、容差乃至温度系数。电阻器通体可能会遍布三到六个色环,其中以四色环最为常见。前几个色环代表电阻值的有效数位。接下来是一个倍率色环,用来左移或右移小数点的位置。最后方的色环代表容差以及温度系数。

我们先来看下方的颜色代码图,并从一些示例开始入手:  

3环或4环电阻器

前两个色环表示以欧姆为单位的电阻值的前两位数字。在 3 环 或 4 环电阻器上,第三个色环表示倍率。这一倍率可改变小数位的位置,以此来表示从兆欧姆到毫欧姆之间的任意数量级。第四个色环表示容差。记住,如果 3 环电阻器上没有此色环的话,那么其默认容差为 ±20%。

5 环或 6 环电阻器

高精度电阻器另有一个色环,用来表示第三位有效数字。如果您的电阻器拥有 5 个或 6 个色环,那么第三个色环即为此色环,与第一和第二个色环组合在一起表示数字。继续向右看,第四个色环表示倍率,第五个则表示容差。6 环电阻器与 5 环电阻器基本属于同一类型,多出来的一个色环表示可靠性,或者说是温度系数 (ppm/K) 规格。以第六个色环最常用的棕色为例,温度每改变 10°C 会导致电阻值变化 0.1%。

有关电阻器颜色代码的常见问题:

如何辨别从哪端开始读取电阻器的信息?

就很多电阻器而言,其中某些色环的间距更紧密或集中于某一端。将电阻器拿在手中,使这些聚集的色环处在左侧方向。然后从左向右读取电阻器信息。

电阻器的最左侧绝不可能是金属色的色环。如果电阻器某端的色环为金色或银色,那么其电阻容差为 5% 或 10%。放置这种电阻器时,要让此色环位于右侧,然后同样地,从左向右读取该电阻器的信息。

一般的电阻器阻值范围从 0.1 欧姆至 10 兆欧姆。由此可以得出,4 环电阻器的第三个色环总是蓝色 (106) 或代表更低数值的颜色,而 5 环电阻器的第四个色环总是绿色 (105) 或代表更低数值的颜色。

为什么我的高压电阻器没有金属色的色环?

在高压电阻器上,黄色和灰色取代金色和银色,以避免其表面涂层中带有金属微粒。

何为零欧姆电阻器?

零欧姆电阻器很好辨认,只有一个黑色的色环,基本充当电路连线,用来连接印刷电路板上的布线。它们采用与电阻器类似的封装方法,因此用来放置电阻器的自动化设备同样可用来将其放置到电路板上。这一设计免除了借助其他设备来安装跳线的麻烦。

记忆图表中的颜色顺序有无诀窍?

尽管网络上有些帮助您记忆电阻器颜色代码表的方法,但效果良莠不齐。另一种色表记忆法是,将黑色视为无物,即“0”,而白色则视为所有颜色的组合,即最高值“9”。在色表的中间位置,您会看到按照顺序排列的标准彩虹色,用以表示数字 2 至 7,这时候您童年时学习过的 ROY-G-BIV(红橙黄绿蓝靛紫)就派上用场了,只不过少了其中的靛色。您只需要记住,黑色和红色之间的棕色代表“1”,紫色和白色之间的灰色代表“8”,然后就大功告成了!

何为“可靠性”色环?

军用电阻器中的 4 环电阻器通常还有一个额外的色带,用来表示可靠性,或者说是每 1000 工作小时的故障率 (%)。而这很少出现在商业电子产品中。

电阻器的发展历史

电阻器是电路中的基础元器件。在对各种材料的导电性进行过测试并发现了电流的存在之后,早期的科学家逐渐有了电阻的概念。科学家发现铜、金和铝是很好的导体,电阻很低,而空气、云母和陶瓷则被认为是电阻器,原因则在于它们能极大地限制电流的流动。尽管业界人士早已知晓其电阻性能,但我们今天所认识的可靠电阻器一直未能诞世,直到 1961 年 Otis Boykin 创造出了第一款廉价、可靠的电阻器后,科学家们才能够精确地控制传输至某个元器件的电流量。

凭借他所取得的突破,电阻器受极端温度及振荡的影响大为降低,最终使其低成本生产成为可能。随着美军、IBM 及众多消费性电子产品厂商纷纷下单购买 Boykin 的新型电阻器,从家用电器和计算机到制导导弹,它们的身影便无处不在。

电阻器在当今的电子产品中无处不在。作为无源器件,它们只消耗但从不提供能量。它们在电路中有着广泛的用途,例如,调节输入到 LED 的电流,或者控制传导至晶体管等有源器件的总电压。电阻器可用来阻断传输线路并防止反射,或者还可以作为微控制器 GPIO 中的上拉或下拉电阻器,以增强系统的稳定性。电阻器和电容器的组合可以创造出闪光灯或电子警报电路所必需的定时源。串联的电阻器“菊花链”可作为分压器,这对需要以低于输入电压工作的元器件来说颇为有用。

 

「关于」立创商城(WWW.SZLCSC.COM)成立于2011年,致力于为客户提供一站式电子元器件线上采购服务,成交量全国领先。拥有10000多平方米现代化元器件仓库,现货库存超100000种。本文由立创商城整合,版权归原作者所有。

标签:
  • 时间:2018-04-04 15:13
  • 客服

  • 微信

  • 问卷

  • 对比

  • 足迹

  • 顶部

收起