今天给大家介绍一下从芯片制作开始,到最后编写驱动程序整个过程中,每一步所需要的知识。
每一个方向都值得一个人用一生去钻研,每一个步骤都有其自身的魅力。
第一步,做出实体芯片。
单片机一般理解为MCU(Microcontroller Unit,微控制单元)
包含定时器、ALU(Arithmetic Logic Unit,算术逻辑单元)、内存、寄存器、总线等部分
而普通的意义的单片机还包含GPIO、串口(UART)、DMA、协处理器、AD\DA等等。
看懂如下图
前置:计算机组成原理,微机原理。
流水线
前置:数字逻辑电路,集成电路设计及其EDA(LCED.CN)技术,verilog
把各个模块细分为寄存器级,比如移位运算器、节拍器、译码器、存储器等
module minicpu(clk, reset, run, in, cs, pcout, irout, qtop, abus, dbus, out); input clk,reset,run; input [15:0] in; output [1:0] cs; output [15:0] irout, qtop, dbus, out; output [11:0] pcout, abus; wire [15:0] qnext, ramout, aluout; reg [11:0] abus; reg halt, jump, pcinc, push, pop, thru, qthru, dbus2qtop, dbus2ram, dbus2obuf, ir2dbus, qtop2dbus, alu2dbus, ram2dbus, in2dbus; reg pop2, ir2abus, qtop2abus, qnext2abus; reg [11:0] pcout, pcnext; reg [15:0] out; statef statef0(.clk(clk),.reset(reset),.run(run),.halt(halt),.cs(cs)); stackm stackm0(.clk(clk),.reset(reset),.load(dbus2qtop),.push(push),.pop(pop),.pop2(pop2),.thru(qthru),.d(dbus),.dthru(ramout),.qtop(qtop),.qnext(qnext)); alu alu0(.a(qtop),.b(qnext),.f(irout[4:0]),.s(aluout)); dpram #(16,10,1024) dpram0(.clk(clk),.load1(dbus2ram),.addr1(abus),.addr2(pcnext),.d1(dbus),.q1(ramout),.q2(irout));
物理上是这样的
然后会调试BUG,看时序。
前置:时序用MODELSIM,综合用QUARTUS II 等等
然后此时才刚刚开始。
继续生成电路网表,时序收敛,如果不对继续返回上述流程继续调试。
前置:Synopsys
回顾一下
此时应该生成版图文件,然后根据制造厂商提供的物理器件库进行最后的各种设计规则检查。
前置:集成电路版图设计,软件有Cadence:Virtuoso Layout Editor
送到代工厂
还要懂元器件
前置:半导体物理,半导体器件物理,固体物理,电介质物理,量子力学,热力学与数理统计。
根据得到的图表设计版图和工艺流程,大概是这样
前置:集成电路制造
然后进行电气测试,电磁测试,最后封装。
前置:集成电路封装技术
最后不能忘记出片的时候
焚香沐浴更衣,朝南拜三拜,祈祷不会有大问题。
第二步,设计系统驱动。
终于得到了物理上的片子
我们开始写汇编器,编译器。
本质上烧写进ROM的是这样的机器码。
汇编器(把汇编语言变成机器码)
前置:perl
#!/usr/bin/perl -W //******** *********// print "*** LABEL LIST ***\n"; foreach $l (sort(keys(%label))){ printf "%-8s%03X\n",$l,$label{$l}; } $addr=0; print "\n*** MACHINE PROGRAM ***\n"; foreach (@source){ $line = $_; s/\w+://; if(/PUSHI\s+(-?\d+)/){ printf "%03X:%04X\t$line",$addr++,$MCODE{PUSHI}+($1&0xfff); } elsif(/(PUSH|POP|JMP|JZ|JNZ)\s+(\w+)/){ printf "%03X:%04X\t$line",$addr++,$MCODE{$1}+$label{$2}; }elsif(/(-?\d+)/){ printf "%03X:%04X\t$line",$addr++,$1&0xffff; } elsif(/([A-Z]+)/){ printf "%03X:%04X\t$line",$addr++,$MCODE{$1}; } else { print "\t\t$line"; } }
编译器 BISON和FLEX(把高级语言转换成汇编语言)
前置:编译原理
%{ #include %} %union {char *s; int n;} %token NAME NUMBER %destructor { free($$); } NAME NUMBER %token IF WHILE DO %type if0 %token GOTO ELSE INT IN OUT HALT ... ... %% int yyerror(char *s){ printf("%s\n",s); } int main(){ yyparse(); } %{ #include #include "y.tab.h" int n=0; %} ... ... while {yylval.n=++n;return(WHILE);} [0-9]+ {yylval.s=strdup(yytext);return(NUMBER);} [a-zA-Z][a-zA-Z0-9]* {yylval.s=strdup(yytext);return(NAME);} . {return(yytext[0]);} %% int yywrap(){ return(1);}
终于可以固化进ROM可以跑程序了,你还需要一段小型的开启代码(bootloader)
前置:汇编语言
start: JK start nop sdal 32 sdah 0 datp loop: ting inl ting inh jend cxcute nop jmp loop inc excute: call 32 nop jmp start nop
然后开始写操作系统
前置:ucos(嵌入式操作系统)
系统宏定义,系统功能配置,系统头文件,初始化文件,调度文件,任务管理文件
系统时间管理文件,信号量文件,邮箱文件,消息队列文件,内存管理文件,
系统服务文件,MAIN文件。
写操作系统中的任务
前置:C语言,数据结构,算法导论。
double KalmanFilter(const double ResrcData, double ProcessNiose_Q,double MeasureNoise_R,double InitialPrediction) { double R = MeasureNoise_R; double Q = ProcessNiose_Q; static double x_last; double x_mid = x_last; double x_now; static double p_last; double p_mid ; double p_now; double kg; x_mid=x_last; //x_last=x(k-1|k-1),x_mid=x(k|k-1) p_mid=p_last+Q; //p_mid=p(k|k-1),p_last=p(k-1|k-1),Q=噪声 kg=p_mid/(p_mid+R); //kg为kalman filter,R为噪声 x_now=x_mid+kg*(ResrcData-x_mid);//估计出的最优值 p_now=(1-kg)*p_mid;//最优值对应的covariance p_last = p_now; //更新covariance值 x_last = x_now; //更新系统状态值 return x_now; }
拿着含辛茹苦的板子还需要配置最小系统以及外围器件
前置:PCB设计和制造,电焊等技艺,模电、高频电子线路,信号与系统
如果有信号传输
通讯协议
前置:SPI,I2C,CAN,TCP/IP、wifi等等
uint SPI_RW(uint uchar) { uint bit_ctr; for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit { MOSI = (uchar & 0x80); // output 'uchar', MSB to MOSI uchar = (uchar << 1); // shift next bit into MSB.. SCK = 1; // Set SCK high.. uchar |= MISO; // capture current MISO bit SCK = 0; // ..then set SCK low again } return(uchar); // return read uchar }
RF天线
前置:微波技术,电磁场与电磁波,HFSS,天线技术等等。
欢迎各位大神给予指导~
来源:知乎
作者:彭谟威
LR8341A-T33/线性稳压器(LDO) | 0.143 | |
SN65LBC184DR/RS-485/RS-422芯片 | 3.75 | |
ADS1256IDBR/模数转换芯片ADC | 42.32 | |
ADS1220IPWR/模数转换芯片ADC | 16.35 | |
TMS320F28035PNT/单片机(MCU/MPU/SOC) | 18.66 | |
TPS54331DR/DC-DC电源芯片 | 0.8793 | |
ADS1115IDGSR/模数转换芯片ADC | 6.22 | |
AMC1200BDWVR/隔离放大器 | 3.69 | |
DRV8870DDAR/电机驱动芯片 | 1.7 | |
ISO3082DWR/RS-485/RS-422芯片 | 2.7 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
保证原装正品
物料均可追溯
明码标价节省时间成本
一站式采购正品元器件