电子工程师就是将一堆器件搭在一起,注入思想,完成原来器件分离时无法完成的功能,做成一个成品。作为一个出色的电子工程师必须具备这八大技能:抄板、焊板、画板、仿真、编程、调试、创意、坚持。
评论区说说你具备了几个?
一、抄板技能
此技能是寻求经典设计元素的来源,不得不学。学精不易,建议升到二级以上,根据工作情况再转移到别的技能上。
1级:能够画出电源电路等电路图。
2级:能看懂电路图,快速理解其设计意图。
3级:能从中学习电路设计的智慧,评价其设计方案的好坏。
4级:基本不用一点点的抄就能知道电路原理图,能吸取高深的走线设计技巧。
二、焊板技能
此技能是电子工程师的看家本领,必备武器,且技能等级要训练到最高级。
1级:明白焊接原理,能应付简单的焊接,且懂基础理论知识。
2级:能熟练的焊接贴片元件,非常熟练的焊接插件元件,且能保证质量。能够独立完成贴片的MCU焊接。
3级:焊接技术更上一层,焊点美观达标。无连焊虚焊,不能有拉尖、白锡等不合格焊点。对器件的弯曲能够细心把握,对线头的焊接处理合适。
4级:焊接技术纯熟,基本一次搞定,不能用蛮劲、硬杵的现象,温度把握精准,元件分布合理美观。布线能够借助画图工具初步设计后再进行焊接。基本掌握一个成熟的设计流程,设计阶段要细心,有大局观。为后续的工作带来很大方便。
三、PCB画板技能
对于国内的电子工程师,PCB画板软件首选立创EDA,电子工程师的必备技能。
1级:知道PCB设计的基本流程,掌握创建库文件、封装库等一整套步骤,能够画好单片机最小系统板。
2级:建立好自己常用的封装库文件,这是一个成熟电子工程师的积累。
3级:能迅速画好多层板,布线要合理。
4级:对高频信号等其他高级理论充分理解,并且善于实践于设计PCB之中。
四、电子电路仿真技能
为你成为电子工程师必须掌握的软件工具,不得不学。熟练掌握后可以用一台电脑当做一个虚拟实验室,性价比也不错。
1级:会使用常见的EDA软件,LCEDA、PSPICE、PROTEUS、MATLAB、MLUTISIM等,首先推荐LCEDA(LCEDA.cn)的电路仿真功能,重要要明白这些仿真软件的各个侧重点。
2级:能结合实例,运用软件工具对其分析,寻求最优的参数,确定最终方案。
3级:软件不在是主流,只是辅助,已经有了丰富的电子电路调试经验,因为有时软件也不准确,当不能因为这个原因否定软件仿真的价值。
五、编程技能
要想成为电子工程师中的高手,编程是不得不跨越的龙门。编程技巧很多,但是编程思想更重要。
1级:C语言要熟练,能编写实现基本功能的项目。编译工具要上手快,熟悉具体的编译环境,当然环境只是个工具,C才是内功,自己没事多看看C,会收获更多。
2级:流程图不能不画,这是打开思维的钥匙。是把思路理清的工具。各种流程图灵活运用,能把复杂的程序分的有模有样。要具备分时操作的思想。状态机的思想是渗入到程序的每个毛孔的。这是一种牺牲灵活,获得清晰的一种方法,推荐一款流程图绘制软件:Inspiration v8.0,非常好用。
3级:传说中的大神。基本能够处理常见事务,like 键盘、显示、LCD、 测频、数据传输、PWM、超级定时、稳压、AD采样、数字滤波等等,都已经烂熟于心。该阶段提升是在程序独立性和模块化上做文章了。每一个模块虽然有现成的实例,但是要想好好的理解,非要自己去做一遍才行,值得深入研究。其实做的多了,就感觉单片机只是个工具,要想升级自己,还要多多观察编程思路,数学模型一类的东西,那些才是干货。这其实就是从经验知识到专业理论知识的转化,再有专业理论知识向基本理论的质变。一些工具可以用上,如matlab…等。
4级:更高的层次,多总结,多思考,能成为行业内的标杆。
六、调试技能
硬件调试和软件调试。都是分块化思想,按部就班有条有理的进行。只有这样才能排查出bug来。硬件上,熟练使用仪器,其实没什么,最重要的就是万用表和示波器。两大神器!软件就是下载器和开发板,无尽的尝试换来丰收的硕果。但是尝试切不可盲目乱撞,否则只会越挫越没士气。别小看调试,对于一个初级硬件工程师,没有这个基础什么工作也做不下去。电子行业的基础是测量,好好研究吧。
七、创意
不要以为创意就是发明创造,其实创意只是在前人的肩上更高了一步,哪怕是一小步也是有价值的。所以想要创意之前,我们要学会模仿,模仿是创意的前期学习过程,这样一个过程有很快的提高,因为方向明确。
八、坚持
坚持就是胜利,每一个路上都有果实,只是有人的眼睛只是一个普通的器官,而有的人是有心灵和感恩混于清澈的水做成的。要坚持,坚持在路上积累,就会有收获。千里之行,始于足下。奋斗才刚刚开始,困难刚刚来临,让困难来的更猛烈些吧,这样我才能长出健壮的翅膀。
希望这些心得能给初学者一点帮助,欢迎各位大神批评指正。
MAX31865ATP+T/模数转换芯片ADC | 12.95 | |
LTM4644IY#PBF/电源模块 | 130.7 | |
ADUM1201BRZ-RL7/数字隔离器 | 4.69 | |
MAX31855KASA+T/ADC/DAC-专用型 | 8 | |
DS3231MZ+TRL/实时时钟(RTC) | 11.31 | |
AD7190BRUZ-REEL/模拟前端(AFE) | 37.95 | |
AD623ARZ-R7/仪表放大器 | 11.23 | |
MAX3232EEAE+T/RS232芯片 | 6.41 | |
ADUM3160BRWZ-RL/隔离式USB芯片 | 21.98 | |
AD620ARZ-REEL7/仪表放大器 | 20.91 |
50万+现货SKU
品类不断扩充中
科技智能大仓储
最快4小时发货
正品有保障
物料可追溯
明码标价节省时间
一站式采购元器件